This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:U-Boot - 8Gb 存储器和 DRAM 组的初始化

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1661864/am6422-u-boot---initialization-of-8gb-memory-and-dram-banks

器件型号: AM6422

你好

在我们基于 AM6422 的产品中、我们有 8Gb 可用存储器。 我在设备树和 Kconfig 中做了一些调整(修补程序在连接中)、在引导期间在日志中看到的是: 2GiB(有效 8GiB)。 这是否意味着 8GiB 可供系统使用? 我定义了 4 个内存组、每 2 GB 大小。 如果我想有一个单一的银行 8GiB 像这样:

memory@80000000 {
		device_type = "memory";
		/* 8Gb RAM */
		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000002 0x00000000>;
	};

然后、在消息“跳转到 U-boot...“的位置、僵尸进程挂起 输出电压。 为什么单个 8GiB 内存库的定义不起作用、在我描述的情况下、什么意思是“有效“?


   

 

u-boot-print.jpg


0001-increase-memory-size.txt 

此致、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我今天不在办公室。 我将查看您的信息、明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    如果您查看 AM64x TRM 中的存储器映射表、则第一个 DDR 区域只有 2GB、其余 DDR 位于不同的区域 — 0x8.8000.0000。

    要为 AM64x 配置 8GB DDR、请参阅 k3-am642-SR-sm.dtsi:

        /* DDR16SS0:
         *-组 1 @ 0x08000000000-0x0FFFFFFFF:最大 2GB 的 32 位地址空间
         *-组 2 @ 0x880000000-0x9FFFFFFFF:最大 6Gb 的 64 位地址空间
         */
        内存@80000000{
            REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
               <0x00000008 0x80000000 0x00000001 0x80000000>;
            device_type =“存储器“;
             bootph-pre-ram;

        };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的更改建议、我仍然在  U-boot 日志中看到 2GiB(有效的 8GiB)。 是这样吗? 在我们的系统(不是 Linux)中、我们没有像  Linux 上的 free -h 那样检查总物理内存空间的工具。 您能否确认操作系统可以看到 8 GB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过您的更改建议、我仍然在  U-boot 日志中看到 2GiB(有效的 8GiB)。 正确吗?

    是的。 该消息表示 U-Boot 检测到/配置了 8GB DDR、但 U-Boot 例程仅使用 2GB。

    您能否确认操作系统可以看到 8 GB 的数据?

    是的、Linux 使用所有 8GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    此致、

    Jakub