This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:有关 DRA821 中 HSR_PRP 支持的咨询

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1663077/dra821u-inquiry-regarding-hsr_prp-support-in-dra821

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

您能否确认 DRA821 是否支持 “HSR_PRP“ 特性?

如果是、请分享相关文档或参考资料。

如果不支持、您能告诉我们哪些 TI 处理器支持此功能吗?


此致、
Janani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRA821 能够 管理 VLAN 网络和其他网络特性、但硬件不支持 HSR PRP。

    您可以 与 HSR S/W 堆栈一起使用、因此无法卸载到 H/W。

    请注意、我们尚未使用 DRA821 测试/验证 HSR PRP。

    如果不支持该功能、请告诉我们哪些 TI 处理器支持该功能?

    AM6x 器件具有支持 HSR PRP 的 ICSSG 内核。  

    此致、
    Sudheer