Other Parts Discussed in Thread: AM625
器件型号: AM625
尊敬的团队:
我需要澄清 BeaglePlay 板上可用的 SRAM。
BeaglePlay 提供 816KB 的片上 SRAM 总容量。 但是、我的工程至少需要 1MB 的 SRAM。 为了满足这一要求、我通过 SPI 接口连接了外部 SRAM 器件。
我的下一个目标是使该外部 SRAM 显示为系统主存储器的一部分。 是否有任何方法或机制将外部 SPI SRAM 集成到主存储器空间中、从而以与板载 SRAM 类似的方式进行访问?
我还有一个关于 SRAM 容量验证的问题。 我使用了以下命令:
root@beagleplay-ti:/# cat /proc/iomem | grep -i sram
输出为:
70000000-7000ffff:70000000.SRAM SRAM@70000000
根据我的理解、此命令仅显示当前分配给 Linux 内核并由 Linux 内核管理的 SRAM 区域。 我想识别并验证其余的 SRAM 区域、以便将 816KB 的完整片上 SRAM 容量考虑在内。
请您指导我:
外部 SPI SRAM 是否可以集成到系统存储器空间并用作 MAIN 存储器的一部分。
如何查看或验证 BeaglePlay 上所有可用的 SRAM 区域、包括上述命令当前未列出的部分。
谢谢、此致
Aparna C Nair