This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J721E:GP 板上用于 SBL 和系统固件的自适应安全启动

Guru**** 2983110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1659260/tda4vm-j721e-aadapt-secure-boot-on-the-gp-board-for-sbl-and-system-firmware

器件型号: TDA4VM

TI 团队大家好、

请申请您对 GP 设备安全启动的支持。

根据 TRM、GP 器件无法安全运行、不提供认证。

1、在这种情况下,是否可以跳过 SBL 和系统固件引导映像中的 X509 证书生成?  如果没有、对 X509 证书的需求是什么?如何在引导 SBL 和系统固件时处理证书?


2、请分享 X509 证书的格式与需要编码的必需参数吗?


3、如果未提供身份验证,是否必须 在证书中放入密钥?

此致、

Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    1、在这种情况下、是否可以跳过 SBL 和系统固件引导映像中的 X509 证书生成?  如果没有、对 X509 证书的需求是什么?在引导 SBL 和系统固件时如何处理证书?

     即使对于 GP 器件、也需要 X509 证书。 ROM 代码使用 X509 验证二进制的哈希值
    证书结构、即使不执行身份验证也是如此。

     X509 证书有以下重要用途:

    -哈希验证:如果 GP 设备上使用 RSA 解生成密钥进行签名, ROM 将验证二进制的哈希
    -引导元数据:证书包含关键引导信息(组件大小,加载地址,引导内核信息)

    [引述 userid=“699087“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1659260/tda4vm-j721e-aadapt-secure-boot-on-the-gp-board-for-sbl-and-system-firmware

    2、请分享 X509 证书的格式与需要编码的必需参数吗?

    [/报价]

    有关引导加载程序映像所需的强制扩展/参数、请转至 TRM 的“引导映像格式“部分。

    3、如果没有提供身份验证、是否必须 在证书中放入密钥?
    [/报价]

    对于 GP 器件、您应该使用 RSA 取消生成密钥(虚拟密钥)。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的回答

    我假设您的说明同时适用于 SBL 和系统固件。

    请您查看以下有关 GP 器件的后续问题。

    1. 请  在 PDK 中共享 RSA 取消生成密钥(虚拟密钥)的路径。
    2. 哈希验证是必需的还是有跳过它的选项? (我们有其他特定于项目的选项来评估完整性)
    3. 如何将 RSA 取消生成密钥(虚拟密钥)用于 GP 器件中的 SBL 和系统固件?

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    [引述 userid=“699087“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1659260/tda4vm-j721e-aadapt-secure-boot-on-the-gp-board-for-sbl-and-system-firmware/6399790
    • 请  在 PDK 中共享 RSA 取消生成密钥(虚拟密钥)的路径。
    [/报价]

    密钥可在 //packages/ti/build/makerules.中找到

    散列验证是强制性的还是有跳过它的选项? (我们有其他特定于项目的选项来评估完整性)

    不,我们不能跳过这一步。另外,我们如何检查完整性,并在加载前在引导加载程序阶段验证映像?

    ] RSA 取消生成密钥(虚拟密钥)如何用于 GP 器件中的 SBL 和系统固件?

    此密钥用于对 GP 器件上的引导加载程序 (SBL/SPL) 和 TIFS 证书进行签名。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的更新。

    是否 可以 在 SBL 和系统固件中使用客户特定的密钥而不是 RSA 取消生成的密钥(虚拟密钥)?

    我们使用内部开发的系统固件 、而不是 TI 提供的系统固件。

    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    如果我们使用客户密钥而不是 ROM 取消生成密钥、那么 ROM 将只对映像进行完整性检查、而不是先进行证书验证、然后进行映像完整性检查。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:


    这是否意味着  对于 SBL 和系统固件、将跳过下图中标记的步骤 1a、1b、2a、2b 和 2c、并且仅执行步骤 3a 和 3b?

    此外、电子保险丝值是否需要更改以使用客户密钥、或者我们是否可以保留 TI 提供的默认电子保险丝值?

    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    在查看您最近的评论以及上一个说明(复制如下)时、我对客户密钥的使用感到困惑。

    换言之、对于使用任一密钥(RSA 去生成(伪)密钥除外)签名的二进制、会跳过哈希验证。

    请大家也看一下。

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    今天我就这个主题进行了一些测试、并想分享观察到的行为。

    测试 1:
    SBL 更改:

    1. 生成的 x509 证书、不包括映像完整性扩展(第 4.5.4.2 节、OID 1.3.6.1.4.1.294.1.2、如 TRM 中所述)。
    2. 使用客户特定的 RSA 密钥(1024 位)签署证书。

    系统固件更改:

    1. 已生成 包含引导信息 (OID 1.3.6.1.4.1.294.1.1) 和映像完整性 (OID 1.3.6.1.4.1.294.1.2) 扩展的证书。
    2. 使用 RSA 取消生成(虚拟)密钥对证书签名。

    观察到的结果:
    系统引导成功并将应用程序映像加载到其他内核上。

    测试 2:
    SBL 更改:
         与测试 1 中相同
    系统固件更改:

    1. 生成不带映像完整性扩展的 x509 证书(第 4.5.4.2 节、OID 1.3.6.1.4.1.294.1.2)。
    2. 使用客户特定的 RSA 密钥(1024 位)签署证书。

    观察到的结果:
    系统未正确引导。 当 SBL 按预期加载并尝试加载系统固件时、SBL 报告等待系统固件确认的超时、指示系统固件验证期间出现故障。

    摘要:
    使用客户密钥进行的二进制哈希验证和证书签名适用于 SBL。但是、相同的方法不适用于系统固件。 在这种情况下、二进制的哈希验证和使用 RSA degenerate (dummy) 密钥进行签名似乎都是强制性的。

    请您分享您对观察结果的想法。

    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    我记得您使用的是 HS-Prime 器件、为什么我们在这里讨论了 GP 器件? 流程会根据器件类型而变化。

    其中我们讨论了器件类型为黄金的参考线程。

    e2e.ti.com/.../tda4vm-firewall-descriptions

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    如前所述、该工程使用内部开发的系统固件、器件类型为 GP。

    可以通过检查 DMSC0_SEC_Mgr_0_SYS_STATUS 寄存器来验证它。

    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    好的、那么之前关于“做素“的陈述是不正确的。 让我在最后做类似的实验、并根据结果联系我们的内部 ROM 团队。


    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    很好。
    很抱歉混淆。  SPRUIM0C 文档中有关 DMSC 固件的第 9.3 章 PRIME 中提到的信息有一些错误地提示、只有 HS-Prime 允许第三方自定义固件。

    您还可以查看我的 prevoius 问题。

    这是否意味着   对于 SBL 和系统固件、将跳过下图中标记的步骤 1a、1b、2a、2b 和 2c、并且仅执行步骤 3a 和 3b?

    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    快速实验结果:我在从 SBL 和 TIFS 中删除除 1.3.6.1.4.1.294.1.1 之外的所有扩展后进行了测试、并使用自定义密钥对两个映像签名。可能看到器件正在引导。


    使用非 ROM 签名的 SBL 证书会取消生成密钥:

    [ req ]
    distinguished_name = req_distinguished_name
    x509_extensions = v3_ca
    prompt = no
    dirstring_type = nobmp
    
    [ req_distinguished_name ]
    C = US
    ST = SC
    L = Dallas
    O = "Texas Instruments.
    OU = PBU
    CN = Albert
    emailAddress = Albert@ti.com
    
    [ v3_ca ]
    basicConstraints = CA:true
    1.3.6.1.4.1.294.1.1 = ASN1:SEQUENCE:boot_seq
    
    [ boot_seq ]
    certType = INTEGER:1
    bootCore = INTEGER:16
    bootCoreOpts = INTEGER:2
    destAddr = FORMAT:HEX,OCT:41C00100
    imageSize = INTEGER:307176
    

    使用 ROM 取消生成密钥签名的 TIFS 证书。

    [ req ]
    distinguished_name = req_distinguished_name
    x509_extensions = v3_ca
    prompt = no
    dirstring_type = nobmp
    
    [ req_distinguished_name ]
    C = US
    ST = SC
    L = Dallas
    O = "Texas Instruments.
    OU = PBU
    CN = Albert
    emailAddress = Albert@ti.com
    
    [ v3_ca ]
    basicConstraints = CA:true
    1.3.6.1.4.1.294.1.1 = ASN1:SEQUENCE:boot_seq
    
    [ boot_seq ]
    certType = INTEGER:2
    bootCore = INTEGER:0
    bootCoreOpts = INTEGER:0
    destAddr = FORMAT:HEX,OCT:00040000
    imageSize = INTEGER:262112
    

    引导日志:

    你是否在你的末端看到了同样的行为 这是 TDA4 类的第一个器件、因此我需要检查 ROM 在该时间点的行为情况。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    当我通过从 SBL 和系统固件证书中删除除 1.3.6.1.4.1.294.1.1 之外的所有证书扩展进行测试、并使用自定义字节密钥对两者进行签名时、系统无法引导。 加载系统固件后、SBL 报告超时并等待确认。

    使用同一 SBL、我为系统固件启用了证书扩展 1.3.6.1.4.1.294.1.1 和 1.3.6.1.4.1.294.1.2、并使用 ROM 退化密钥对其进行了签名。 完成此配置后、器件已成功引导。


    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    您到底有 EVM 吗? 我可以与您分享二进制文件、您也可以在结束时进行测试。

    我使用 TI 虚拟密钥对 TIFS 和 SBL 二进制文件进行签名、而不是 在证书中使用 1.3.6.1.4.1.294.1.1 扩展的 ROM 取消生成密钥

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的更新。

    您能否分享 所使用的 TI 虚拟密钥的大小?
    它是 1024 位的 RSA 密钥吗?

    请分享你的证书和虚拟密钥,以便我可以尝试他们与我的二进制.

    关于 EVM 可用性、我将在内部进行检查、然后返回。

    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的更新。

    今天的进一步调试揭示了使用自定义密钥签名系统固件并仅包含 1.3.6.1.4.1.294.1.1 证书扩展时发生的问题。
    导致该问题的原因是安全 ROM 向 SBL 发送系统固件上传请求确认所花费的时间超过预期值。

    通过增加 SBL 中进行此确认的等待时间、可以解决该问题。
    当使用自定义密钥对系统固件进行签名时、ROM 代码似乎需要更多的时间来发送确认。

    随着 SBL 中等待确认的时间增加、系统现在可以正常启动、
    使用自定义密钥对 SBL 和系统固件进行签名并使用仅包含 1.3.6.1.4.1.294.1.1 扩展的证书时。

    您能否与您的内部 ROM 团队核实此行为并分享反馈?

    下面、我总结一下结论、以避免任何误解。
    请告诉我是否需要进行任何更正。
    摘要:

    即使在 GP 器件上、ROM 代码也需要针对 SBL 和系统固件使用 TI 定义的映像格式。 此格式始终需要在引导加载程序和系统固件二进制文件之前有 x509 证书。

    x509 证书有以下重要用途:

    • 哈希验证: 在 GP 设备上、如果使用 RSA degenerate 密钥进行签名、ROM 将验证二进制的哈希值。
    • 启动元数据: 证书包含基本的启动信息、例如二进制大小、加载地址和启动内核详细信息。

    如果使用自定义密钥(而不是 TI 提供的 ROM 生成信号密钥)对映像签名、则 ROM 代码会跳过完整性检查。 在 GP 器件上、没有电子保险丝或任何机制来针对任何类型的密钥进行身份验证、因此无需更改默认 eFuse 值。



    此致、
    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    很高兴听到这个问题得到解决。

    [引述 userid=“699087“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1659260/tda4vm-j721e-aadapt-secure-boot-on-the-gp-board-for-sbl-and-system-firmware/6405756

    您能否与您的内部 ROM 团队核实此行为并分享反馈?

    [/报价]

    我们有这方面的计时号吗? 我将与 ROM 团队分享。

    如果需要更正、请告知我。
    [/报价]

    您的理解是正确的。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    请在下面找到时序详细信息

    我们有这方面的计时号吗? 我将与 ROM 团队分享。

    当使用 TI RSA 取消生成(虚拟)密钥对系统固件进行签名、并使用包含扩展名 1.3.6.1.4.1.294.1.1 和 1.3.6.1.4.1.294.1.2 的证书时、SBL 在发送系统固件上传请求后的 5ms 内收到确认。

    当使用自定义密钥对系统固件进行签名并使用仅包含 1.3.6.1.4.1.294.1.1 扩展的证书时、会在 20ms 内收到确认。

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    感谢分享的信息,让我有时间检查这. 我们还在最后进行时间测量

    此致
    Diwakar