This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:关于可耐受 X 射线吸收剂量

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1665178/am62p-q1-regarding-the-tolerable-x-ray-absorbed-dose

器件型号: AM62P-Q1

尊敬的 TI-Enginners:

我想知道该组件可以承受的 X 射线吸收剂量(导致暂时性故障)。

问题 1: 建议的上限是 0.1 Gy 吗?
问题 2: 请分享任何测试结果(如果可用)。

谢谢你。
JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JUNJI.

    我正在检查这个,并将在下周初回到你。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JUNJI.

    我收到的答案比预期的要快。

    以下常见问题解答答案位于 TI.com (https://www.ti.com/quality-reliability/reliability.html) 可靠性页面的底部

    我在哪里可以找到 X 射线灵敏度信息?  

    TI 通常不会在器件数据表中规定可接受的 X 射线水平。 经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光< 100rad (Si)) 不敏感。 但是、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免这种情况发生。

    此信息“按原样“提供。 如有更改、恕不另行通知。 客户自行负责执行足够的工程测试和额外的资质测试、以确定器件是否适合在其应用中使用。 使用超出 TI 官方发布规范所规定限值的 TI 产品可能会使 TI 的保修失效。 如需更多信息、请参阅 TI 的销售条款。

    如需了解更多相关信息、请访问我们的 可靠性测试页面。