This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716 可以承受的应力大小

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1664735/am5716-the-magnitude-of-stress-that-am5716-can-be-withstood

器件型号: AM5716

使用 AM5716 时、散热器通过螺钉牢固地连接到芯片顶部。 为了确定芯片可以承受的应力范围、可以评估附件所需的扭矩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总力 (tf)=(BF / CF)* n 、其中 n 是 BGA 焊球的数量

    对于 CF、请使用公式

    对于 BF....use 表