This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:带有 Fusion2 板的单摄像头应用不起作用

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1663808/tda4ven-q1-single-camera-app-with-fusion2-board-does-not-work

器件型号: TDA4VEN-Q1

尊敬的 TI 团队:

我有来自 D3 的 TDA4VEN EVK 和 Fusion2 电路板以及 IMX390 摄像头、我尝试了以下 e2e 中提到的更改、我运行了单个摄像头应用、它在显示屏上不显示任何摄像头流、并显示了许多寄存器写入失败。 请让我知道还需要做些什么才能让相机正常工作?

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575823/faq-j722sxh01evm-how-do-i-use-the-fusion2-board-with-the-j722sxh01evm

下面突出显示了我所做的更改、并重建并更新了 SD 卡

image.png