This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:安全内核可用性

Guru**** 2982280 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1664709/tda4vm-safety-core-availability

器件型号: TDA4VM

主题:确认 SK-TDA4VM 单元上的器件类型/R5F 锁步功能

您好、

我们正在基于 SK-TDA4VM 入门套件进行开发、并需要在最终确定功能安全架构决策之前确认我们单元上的特定 TDA4VM 芯片是否支持 R5F 锁步。

电路板详细信息:
-器件型号:J721EXSKG01EVM
-序列号:SL#07231120063

根据 TDA4VM 数据表 (SPRSP36L)、R5F 锁步和 SIL/ASIL 等级仅适用于部分器件型号变体、如表 9-1(命名规则说明)中的器件类型 (Y) 标识符所示—值 G、C、0、5、R D 或 P.

能否确认:
1.此特定单元芯片上填充了哪种设备类型(Y 字段)?
2.该变体上是否融合/启用了 R5F 锁步?
3. MCU1_0/MCU1_1 R5F 对(不是 MCU2/MCU3)是否是该器件类型的预期锁步对?

这是为了确认我们的 SK-TDA4VM 是否适合面向最终的 ASIL-D/SIL-3 认证应用进行原型设计、或者我们是否需要不同的器件型号/型号来实现该目的。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确切的器件型号列在物料清单中、该物料清单包含在入门套件设计文件 (https://www.ti.com/lit/zip/SPRR438) 中。   

    参考可用 EVM 的最新版本、该器件将是 XJ721EGBALF、 对应于器件类型 Y = G  

    根据下表中的器件类型 G 不支持 MCU R5 的锁步功能、因此需要通用器件类型 Y = C。

    此致、

    KB