This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:CPSW9G 交换机上的以太网端口

Guru**** 2996890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1664312/tda4ah-q1-ethernet-ports-on-cpsw9g-switch

器件型号: TDA4AH-Q1

您好:

该手册似乎表明、其中一个端口可以是 5Gbit QSGMII、其余端口可以是 1Gbit SGMII。

我们是否可以将 8 个单独的 PHY 连接到这些上:一个 5GBASE-T PHY 和 7x 1GBASE-T1 PHY?

我们没有使用 PCI、所以如果我们需要为此牺牲它的 SERDES、那就没问题了。

谢谢、

Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4AH 具有 8 个外部端口支持。


    您也可以参阅以下常见问题解答、了解支持的 CPSW 实例和接口。
    【常见问题解答】TDA4VM:有关 J7 器件和 TI SDK 支持的软件中支持的 CPSW 实例的详细信息/信息。

    本手册似乎说明其中一个端口可以是 5Gbit QSGMII、其余端口可以是 1Gbit SGMII。

    可以使用四个端口(1 个 QSGMII 主端口和 3 个 QSGMII 子端口)拥有两个 QSGMII 端口、每个 5Gb。
    此外、MAC 端口 1 和 MAC 端口 2 支持 5G/10G USXGMII/XFI 接口。

    我们是否可以为这些 PHY 附加 8 个单独的 PHY — 一个 5GBASE-T PHY 和 7x 1GBASE-T1 PHY?

    如果您使用的是配置 4 个端口的 QSGMII、则只能为其余 4 个端口连接 4 个 PHY。

    我们不使用 PCI、因此如果我们需要牺牲其 SERDES、那就没问题了。

    由于 CPSW 最多支持 8 个外部端口、因此即使牺牲 PCIe、也可以在超出此范围内使用。
    您无需牺牲 PCIe、因为 TDA4AH 有 4 个同时支持 PCIe 和 CPSW 的串行器/解串器实例。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、如果我使用一个 QSGMII、它将使用 4 个端口、我将得到:

    端口 1 - QSGMII 5G

    Port2 — 无

    端口 3 — 无

    端口 4 — 无

    是这样吗?

    如果我使用 USXGMII/XFI、我可以执行以下操作吗?

    端口 1 - 5G USXGMII/XFI

    端口 2 - 1G SGMII

    端口 3 - 1G SGMII

    端口 4 - 1G SGMII

    端口 5 - 1G SGMII

    端口 6 - 1G SGMII

    端口 7 - 1G SGMII

    端口 8 - 1G SGMII

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“695463“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664312/tda4ah-q1-ethernet-ports-on-cpsw9g-switch/6417859

    我看到、如果我使用一个 QSGMII、它将使用 4 个端口、我将得到:

    端口 1 - QSGMII 5G

    Port2 — 无

    端口 3 — 无

    端口 4 — 无

    是这样吗?

    [/报价]

    是的、您的安装正确、物理上端口 2、端口 3、端口 4 未连接、而是 在 主端口(端口 1)的 QSGMII 子端口内部连接。
    必须将它们编程为 QSGMII 子端口。

    如果我使用 USXGMII/XFI、我可以执行以下操作吗?

    是的、您可以  在 5Gbps USXGMII 中配置和使用 端口 1、其余所有端口 1Gpbs。

    此致、
    Sudheer