This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 SPI 数据错误

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1662702/tms570lc4357-tms570lc4357-spi-data-error

器件型号: TMS570LC4357

24 位外部 ADC 连接到 TMS570LC4357 SPI3 线路以读取电路内的传感器数据。 我从这个外部 ADC 读取差分和单端数据。 我正在读取的数据中出现错误。 差分数据 I am 读数为–2^15(–32768)、单端数据 I am 读数为 2^7 (127)。 我的系统中有 3 个采用此设计的电路。 我在 2 个电路中没有遇到这个问题。 我在 1 个电路中进行体验。 该故障不是恒定故障。 它会在短时间内独立运行。 当我测量 SPI 线时、没有看到任何过冲或振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafer:

    已经邀请了该器件的专家。 请给他们一些时间回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafer:

    对延迟的回复表示歉意!

    我的系统中有 3 个采用此设计的电路。 [/报价]

    我不明白您的设置。 是使用单控制器和 3 个外部 ADC 的 IC 吗?

    或 3 个 TMS570LC4357 和 3 个相应的外部 ADC。

    以及电路中使用的 SPI 实例。 提供有关设置的更多详细信息、以获得更好的帮助。

    它来了,并在短时间内独立运行

    看起来这不是软件或控制器问题(因为我们在控制器 SPI 端从未看到该问题)、我建议您确保您的设置和连接。

    --
    此致、
    Jagadish。

    [/quote]