This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:文件系统修整相关查询

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1667244/tda4ven-q1-file-system-trimming-related-inquiries

器件型号: TDA4VEN-Q1

var/lib/opkg/info/slang.control~4.0G
usr/lib/piglit-2.1G
usr/lib/Vulkan-CTS-763M
usr/lib/OpenGL-es-CTS-248M
OPT/LTP-624M
所使用的 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04。  
这些目录的大小都很大。 当前的应用包括用于触摸显示屏的 DSI 输出、摄像头功能、以太网驱动器以及用于视频流录制的 V24L 编码。 修整这些目录是否会影响应用程序或业务功能? 在进一步减少文件系统占用空间时、是否需要遵循任何优化方向或基本原则?