This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4616:电源电压监控器 SVS 输入引脚配置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1666784/msp430f4616-supply-voltage-supervisor-svs-input-pin-configuration

器件型号: MSP430F4616

在 MSP430F4616 上、SVSin 引脚与 P6.7 和模拟输入 7 共享。

我想使用 SVS。  不使用模拟 7。  是否将 P6DIR 位 7 设置为 0(输入)并将 P6SEL 位 7 设置为 1、才需要启用 SVSIN?

谢谢您、

James

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的详细答复。  现在系统可以正常工作。

    看来我是因为错误的原因而得到了正确的。  初始化序列也很有用。  我已经看到在我看过的其他几个项目中顺序颠倒了。  有趣的是、SEL 位会断开外设与引脚的连接、而不是在引脚之间切换。  

    只是一个快速的跟进.  4616、P6.7、SVSIN 和 Analog 7 上的所有引脚共用一个引脚。 我是否可以同时使用 SVSIN 和 ADC、就像它们不同时处于活动状态一样?

    谢谢、

    James