This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:TDA4 上的 AVS 使用情况

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1664107/tda4vp-q1-avs-usage-on-tda4

器件型号: TDA4VP-Q1

 TDA4VP88T5AALYRQ1 上的 AVS 是必须还是必需的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzion:

    必须根据器件类型配置电压。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:  

    谢谢大家、但我的问题是、如果我们使用恒定的 0.8V、问题可能会是什么?

    芯片是否有发生故障的风险?

    是否存在性能问题?

    它是否会导致更高的功率?

    通常、芯片的实际燃烧范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzion:

    芯片采用保险丝连接(可能因器件而异)约为 0.75V 至 0.85V。  因此、如果您 在 VDD_cpuy 上提供固定的 0.8V 电压、则熔合为 0.85V 的器件可能会出现功能问题(因为电压不足时可能无法满足内部时序)。  如果您为 保险丝为 0.8V 的器件提供固定的 0.85V、则器件漏电 功耗将高于该功率。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 您能否解释一下为什么 AVS 被视为“必须具备“?
    • 如果系统中未实现此功能、会发生什么情况?
    • 在电子邮件 TI 提到、没有 AVS 的风险是 系统崩溃或过热(对于具有非常稳健的热设计和高热裕度的 ECU)没有该功能的风险仍然是什么?
    • 系统崩溃的原因是什么?
    • 能否通过在我们的特定 ECU 设计中具有较大的热裕度来缓解该问题?
    • 除了启用 AVS、我们还可以实施任何其他缓解措施吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    AVS 在 SoC 数据表中规定为一项要求:

    所有 TI 验证 和制造 测试均针对每个芯片的唯一 AVS 电压进行了优化。

    我的理解是系统默认为 0.8V。  是这样吗?  有许多芯片需要/需要更高的电压才能正常工作。  这与热设计无关。  这与晶体管的物理特性和时钟 频率目标相关。  标称/冷单元需要更高的电压、才能满足 ARM 内核的 2GHz 目标性能。  

    终端 AVS 在软件中实现相对简单。  我 认为不实施它的风险比实施它大得多。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的详细答复。

    从数据表的屏幕截图中、您附上了该表的标题“ 建议 运行条件“。

    如果它是必填项、为什么它未明确列为必填项? (而不是推荐)。

    在 PV 启动后启用此功能将会给项目带来巨大成本。

    那么、您能否更详细地阐述一下、不使用 AVS 的故障机制是什么?

    如果这是一个很大的问题,为什么我们到目前为止在 DV 期间没有看到它?

    没有具有此功能是否有其他缓解措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi、

    “建议的运行条件“应解释为“如果您希望器件满足本数据表中的所有规格、则所需的运行条件“。  这是 TI 范围内的标准标准化术语、以及绝对最大额定值部分下的脚注:  

    如果您在 VDD_CPU AVS 范围内以固定电压 0.8V 运行器件、则将有正在生产的器件(可能处于 DPPM 级别)、从而导致 A72 无法正常工作。  这可能表现为启动失败或软件执行不当(CPU 在杂草中运行)。  表现形式可能因部分而异。

    考虑到 器件间差异需要 AVS、您可能不会在 DV 中看到问题、但可能会在生产中看到问题。

    除了 启用 AVS、没有其他缓解措施。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Kyle。

    在这种情况下、最后一个问题是、如果发生故障、是否在生产 PCBA 时的室温下发生?

    或者、我们会看到老化或高温/低温导致的故障?

    我想了解、至少在我们启用 AVS 之前、我们的 EOL 和筛选是否能够筛选坏器件。

    谢谢您、

    约西·诺维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    您可能会看到在室温下通过的高温/低温故障。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    此功能是否可以称为安全关键型功能?

    安全指南中是否有任何参考资料?

    谢谢您、

    Yossi