This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:U-Boot 和以太网 PHY

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1665901/dra821u-u-boot-and-ethernet-phy

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

在 DRA821 上的 MAC 端口无法连接到 DP83867 PHY 大约 5%的时间内运行 U-Boot SDK9.02。 对电路板进行下电上电、使其下次正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以共享错误案例和工作案例的日志吗?

    连接是 RGMII 还是 SGMII?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是来自器件树 phy-mode =“rgmii-rxid“;的 RGMII。

    从启动时保存了以下文件。 有一些由 CSD 标记的调试 printf:of interest Failed 不会尝试自动协商。 您还将看到 printf 在失败时具有 0、正常时具有非零。

    失败:

    e2e.ti.com/.../failed_5F00_trace.txt

    通过:

    e2e.ti.com/.../good_5F00_trace.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    奇怪的是,我们没有看到任何 phy 自动协商在失败的情况下成熟。

    很抱歉询问此问题、但您能否确认两者都在完全相同的软件上运行。

    在失败的跟踪中、您是否能够从 u-boot 在 MDIO 线路上看到任何 phy? 您可以通过运行命令“mdio list“

    此致、
    Tanmay