Other Parts Discussed in Thread: AM625
器件型号: AM625
您好:
我们使用 SPI NOR 闪存 、我们要在 100MHz 上运行。
我们应该使用 phy-mode 和 phypattern 吗? 如何启用 phy 模式和 phypattern?
您能否为我们提供支持? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom Zhang、
感谢您的查询!
您想提供有关所使用的 SPI NOR 闪存 — 您使用的闪存存储器的确切类型的更多信息吗? 能否提供数据表?
如果无法在此处共享数据、请使用私人 E2E 聊天将数据发送给我!
对于 100MHz 的读取操作、您应使用 OSPI PHY 主模式、并根据存储器情况提供两种可能的时钟拓扑:
使用 PHY 数据调优的外部电路板环回(对于四路 SPI 存储器、无 DQS 输出)
使用 PHY 数据调优的 DQS 到 DQS 连接(适用于八路 SPI 存储器)
我需要知道您希望使用的协议 、例如 八路 SPI/四路 SPI/xSPI。
您是否希望从 NOR SPI 存储器支持 AM625 ROM 引导和/或自定义 SBL 引导? (请考虑, ROM 引导 支持高达 50MHz OSPI0_CLK 频率。)
期待您的答复!
此致、
Anastas Yordanov
您好、Tom Zhang、
从硬件的角度来看、在四路 SPI 模式下、 应能通过在 U-Boot 或 Linux 驱动程序中进行适当的软件调整、在 OSPI0_CLK=PHY 下以 100MHz 读取 PHY(在 PHY SDR 中为~50MB/s、在 PHY DDR 中为~100MB/s)。
假设大多数 QSPI 闪存没有 DQS 引脚,我建议 — 具有 PHY 数据调优的外部电路板环回拓扑。 如果存储器封装(超过 8 个引脚)有一个硬件复位引脚、我建议通过某种逻辑将其连接到处理器的 RESETSTATz 输出引脚。
关于我上一个问题: “请提供有关所使用的 SPI NOR 闪存 — 您使用的闪存存储器的确切类型的更多信息吗? 您能提供数据表吗?“
我想让这些信息能够在 ROM 支持的 QSPI 引导协议以及电气和时序参数方面评估 AM625 SoC 和您选择的四通道 SPI NOR 闪存存储器之间的兼容性。 我想您已经执行了该操作。 如果您需要帮助、请告诉我吗?
ROM 中的 clk 可能是 20M。
使用 AM625 ROM“ QSPI 引导模式“时、您应在初始阶段之后使 OSPI0_CLK 在 50MHz 上运行。 对于 20MHz、我不确定哪种是您使用的引导模式。 您是否指定从 QSPI 闪存存储器成功引导的引导模式设置?
谢谢!
此致、
Anastas Yordanov
尊敬的 Anastas:
BOOTMODE 为 QSPI NOR、无 DQS 输出。
在 uboot 和 Linux 的 DTS 中、
&ospi0{
Flash0{
SPI-max-frequency =<100000>;
CDN、phy-mode;
};
分区{
......
分区 xxxxxx{
标签=“phypatern“;
......
};
......
];
};
这种更改是否支持 QPSI 的 phy 模式、也不会在 100MHz 下运行?
您好、Tom Zhang、
感谢您的更新!
无 DQS 输出。
您能否确认“外部电路板环回“是您选择的 OSPI0 硬件时钟拓扑?
所选的 ROM QSPI 引导模式 (1S-1S-4S) 应正常工作。 对于自定义的 U-Boot 和 Linux 应用中的 100MHz 稳定读取访问操作、请确保具有:
AM625 输出引脚 OSPI0_LBCLKO 通过虚拟串联电阻器 0r 连接到 AM625 OSPI0_DQS 输入。 LBCLKO -> DQS 连接 PCB 布线长度应遵循 AM62x 数据表/一节 OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南/一节“ 外部电路板环回“中的指南。
2.选择带 PHY 数据调优的 OSPI PHY SDR
3、选择“使用 PHY 数据调优的 OSPI PHY DDR“
我将让我们的 Linux SDK OSPI 驱动程序专家评论 U-Boot / Linux 器件树源所需的更正。 请预计、响应可能会有所延迟、具体取决于他的工作量。
谢谢
此致、
Anastas Yordanov
您好、Tom、
spi-max-frequency 在这种情况下、在 DT 上设置不执行任何操作。label = "phypattern"。 <mtd-prefix>.phypattern 格式。ospi.phypattern、并且您仍然必须 ospi_phy_pattern 通过将 TI 的二进制文件刷写到该偏移(最后擦除扇区) sf update.此致、
Vinu
您好、Tom、
此致、
Vinu
尊敬的 Vinuchandran:
NOR 闪存上没有 DQS 引脚、 没有外部电路板环回。
在 TRM 的 5.4.1 中、如果没有 DQS 和 bootmode8 = 1(非外部电路板环回)、则 clk 为低速、则它应该<= 50MHz。
如果 支持 clk > 50MHz、则 1.闪存具有 DQS 信号或 2. bootmode8 = 0(外部电路板环回)、对吧?
尊敬的 Vinuchandran:
谢谢你。
‘SDR、您说过、SPI-max-frequency 是“ospi0“节点的“Assigned-clocks “值的 1/4。
在 DTS 中、分配的时钟为 166666666、因此 SPI-最大频率为 41666666、对吧?
16666666666 是 ospi0 节点的分配时钟的最大值吗?我们能否将值设置为>166666666?
您好、Tom、
直接取自 Processor SDK 文档。
166666666 不是一个建筑硬天花板。 但它仅适用于 分接模式。
请参阅: AM625:OSPI 吞吐量
PHY 模式处于活动状态后、SPI-max-frequency 将被完全忽略、OSPI0_CLK 将等于您在&ospi0 上设置的任何分配时钟速率。
此致、
Vinu
您好、
[引述 userid=“658153“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1665968/am625-ospi-flash-work-frequency/6432569什么是 TAP 模式?
[/报价]要了解模式、请参阅 www.ti.com/.../spva044a.pdf = 1785304039189。
]我们是否可以将分配的时钟设置为 200MHz、将 SPI-max-frequency 设置为 50MHz、以便 SPI NOR 闪存可用作 50MHz? [/报价]应是可能的。
此致、
Vinu
您好、Tom、
功能上只有 2 种模式。 TAP 和 PHY。
TAP 模式: 固定的内部捕捉延迟、通过 CDN 手动设置、读取延迟、无校准
PHY 模式: 已校准的捕获延迟、根据探测时间的 phypattern 数据进行调整
请尝试运行
dmesg | grep -iE "cadence|qspi|phy"
来识别模式。 否则、您必须检查 Cadence 控制器的 CONFIG 寄存器上的 PHY_EN 位。
是 16666666666 是 tap 模式的最大时钟值?
正如我之前提到的、 这不是一个硬性天花板。
166666666 不是一个建筑硬性天花板。 但它仅适用于 TAP 模式。
应该是可行的。
如果您确实想在真实的 50MHz 上限的情况下运行抽头模式、则需要选择一个基准时钟、其中除数可以接近 50MHz (200MHz)。
请浏览我之前分享的链接。
此致、
Vinu