This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:系统固件的安全功能

Guru**** 3013430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1668275/tda4vm-safety-capabilities-of-the-system-firmware

器件型号: TDA4VM

大家好、TI 专家。

请协助您澄清系统固件的安全功能。

背景:
该项目使用 GP 器件和内部开发的系统固件。

查询:

  1. 请分享提供有关系统固件中所有可能的诊断的全面详细信息的文档
  2. 除了防火墙管理之外、是否有任何 只能 从系统固件执行的安全或监控功能?

此致、

Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    请协助您澄清系统固件的安全功能。

    请注意、系统固件术语指的是安全 TIFS 固件(在 DMSC 上运行)+设备管理 (DM) 服务器(在 MCU R5F Core0 上运行)。

    我假设您的问题涉及 TIFS/DMSC 固件。

    请分享该文档、其中提供了有关系统固件中所有可能诊断程序的全面详细信息

    功能安全手册介绍了包括 DMSC 内核在内的所有 IP 的所有诊断。

    除了防火墙管理之外、是否有任何 只能 从系统固件执行的安全或监控功能?

    TI 提供的 TIFS 固件不执行任何安全/监控功能、MCU1_0 内核在我们的架构中充当主要安全主内核。

    请注意、除了公共 TRM 中存在且由 SDL 支持的 IP 外、TI 不能对公共 E2E 提供任何功能安全相关疑问、因为所有这些信息都是 NDA 材料。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:


    感谢您的反馈。

    我假设您的问题是关于 TIFS/DMSC 固件的。

    是的、我的问题 涉及在 M3 内核上运行的 TIFS/DMSC 固件。

    MCU1_0 内核是我们架构中的主要安全主内核。

    这是否意味着 MCU 域中的 R5F 内核 能够 执行 SoC 的所有安全/监控功能、包括 M3(例如 ECC 错误监控)?

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    是的、我的问题 涉及在 M3 内核上运行的 TIFS/DMSC 固件。

    感谢您的澄清。

    这是否意味着 MCU 域中的 R5F 内核 能够 执行 SoC 的所有安全/监控功能、包括 M3(例如 ECC 错误监控)?

    是的、ECC 功能通常都在 MCU R5F 内核上运行。

    TIFS/DMSC M3 内核是主要的信任根安全内核、TI SDK 不将其视为安全内核。 TIFS/DMSC 固件强制实施防火墙以保持安全性、并且 由于访问限制、在我们的 SDK 中不会针对该内核运行 ECC。

    鉴于您使用的是内部开发的 TIFS 固件、您将能够将其设计为不施加相同的限制。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    感谢您的更新。

    鉴于您使用的是内部开发的 TIFS 固件、您将能够将其设计为不施加相同的限制

    您能否说明“限制“一词是否专门指防火墙、或者是否还包括其他安全措施?
    如果涉及防火墙、请从 https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/j721e/firewalls.html 列出相关的防火墙 ID

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    您能否说明“限制“一词是否专门指防火墙、或者它是否还包括其他安全措施?

    我指的是防火墙。  GP 是您的生产器件类型、还是使用 HS-Prime 器件类型?

    列出相关的防火墙 ID

    这是我们 TIFS 固件默认配置的防火墙集、即使在 GP 器件上也是如此。 HS 器件将具有由安全 ROM 强制实施的额外防火墙、用于保持 TIFS 固件存储器的安全完整性。

    您提到您使用的是内部开发的 TIFS 固件、因此问题是默认情况下是否配置了任何防火墙?

    此致

    Suman