This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-WL1837:无 EVSE-DEV-EVM 模块响应

Guru**** 3013570 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, WL1837MOD, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660661/am62l-evse-dev-evm-no-wl1837-module-response

器件型号: AM62L-AM62L- EVSE-DEV-EVM
Thread 中讨论的其他器件: WL1837、 SK-AM62、 WL1837MOD、 AM62L

各位朋友、几天来、我们一直在尝试让我们最近购买的 EVM SK-AM62(一款适用于 SitaraTM 处理器的 AM62x 入门套件)上的通信正常运行。 HDMI 和 LCD 输出通过 LVDS 启用、硬件更改后、触摸面板也可以工作。 遗憾的是、我们无法正常运行 WL1837 模块。 该模块不通过 CMD 或 IRQ 响应。 它接收到正确的电源序列:32kHz 的慢速 CLK、然后提高 WLAN_EN 状态。 存在 MMC2_CLK 400kHz、以及主机发送到 MMC2_CMD 的数据包。 WLAN_IRQ(固定 1.8V)上没有活动、MMC2_CMD 没有响应。 在我们的测试中、我们决定将电阻器 R6 PU 拆焊到 VCC1_8 WLAN_IRQ。 电压监测显示、读数约为 0.4V。 将 AM62 MMC2_SDWP B23 引脚设置为输出并在已拆焊的 R6 电阻器焊盘上强制进行电压控制的测试未产生任何结果。 就好像 MCU 和 WL1837 之间没有通过 WLAN_IRQ 进行物理连接。 因此有一个问题:EVM 是否经过测试、可用于与 WL1837 进行通信? 在这种情况下、您可以提供什么建议? 此致、MariuszIMG_8855.jpgIMG_8856.jpgIMG_8857.jpgIMG_8858.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mariusz、

    感谢您的查询!

    请允许我花一些时间进行研究。 我将在下周初回复。

    感谢您的耐心

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mariusz、

    我想为我重新呼吸的时间间隔过长而道歉。 我假设所使用的标签: AM62L-AM62L-CN EVSE-DEV-EVM  与此问题无关。 请确认? 从 EVM 电路板图片中可以看出:

    这是 AM62x-SKEVM。 原理图设计为 sprr448/PROC114-E3。

    SDIO 硬件接口在 AM62x MMC2 端口上实现。  

    问题 1:您是否有机会在 所有电路均已断电的情况下、使用万用表测量 WL1837MODGIMOCT 的输出引脚 14 (MOD1A) 与 AM62x 引脚 MMC2_SDWP(焊球 B23)之间的电阻? 根据原理图、这两点之间应该存在短路。

    我怀疑、移除 1.8V 电源的 R6 外部上拉电阻以及在该返工步骤后存在的 0.4V 浮动电平不仅意味着 MOD1A 和 AM62x 引脚 MMC2_SDWP(GPIO0_72 输入)之间的连接很弱、还意味着 WL 模块的 tri 状态(出于某些原因)中断输出。

    问题 2: 因此我有一个重要的问题:  移除 R6 上拉电阻器后、您是否能够看到 1.8V 高电平(非活动线路)、直接在 WL1837MODGIMOCT 引脚 MOD1A 上进行测量?

    问题 3 这些白线返工是否与 WLAN 有关?

    第一步、您可以检查 AM62x 控制模块 PADCONFIG74 寄存器的引脚多路复用器配置初始设置。 请确保 通过位 RXACT=0b1 启用 AM62x.MMC2_SDWP 引脚的 PADCONFIG74 控制的输入缓冲器。 应禁用引脚弱上拉。  

    GPIO0_72 信号连接到“GPIOMUX INTROUTER0“中断路由器输入 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_IN_72。 您是否观察到了任何 GPIO0_72 GPIO 中断事件状态寄存器变化。

    如果我需要联系 SDIO 软件开发人员、请指定您使用的类型和 SDK 版本。  

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    首先、为拼写错误道歉:AM62L-AM62L EVSE-DEV-EVM。 这是不相关的。 我的错。 当然、这是 AM62x-SKEVM。 原理图设计来自源 SPR448/PROC114-E3。

    Q1:WL1837MODGIMOCT 的引脚 14 (MOD1A) 和 AM62x 引脚 MMC2_SDWP(焊球 B23)位于两个芯片封装的底部。 我无法访问它们。 唯一的接触是焊盘 R6 以及可能的一些过孔。 我可以使用最近的过孔(如果可用)测量迹线、但我没有 PCB 设计(例如 Altium)来确定具体是哪一个。 如果你给我发送 Altium 设计,我会尝试找到它们并测量更多,并给你一个更准确的答案。 WL 模块的 tri 声明(出于某种原因)中断输出也是一种令我非常困惑的东西。

    问题 2:完全没有。 移除 R6 上拉电阻后、它会始终悬空。
    问题 3:否、白色导线是已知的触摸板接口返工错误。 EVM 用户指南中介绍。

    引脚多路复用配置 — 已检查并甚至更改了 PU/PU/ PD 以查看结果。 我会再试一次、确定是 100%。 我会回来回答。

    您是否观察到任何 GPIO0_72 GPIO 中断事件状态寄存器更改 — 从未观察到中断事件。 当然、示波器也不会在此输出上触发。

    如果我记得正确、我们在第一次硬件启动时使用此映像:tisdk-default-image-am62xx-evm-12.00.00.00.00.07.04.rootfs.wic.xz—1224653K
    此致、Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    非常感谢您回答我的问题并提供软件信息。  

    我可以使用最近的过孔(如果可用)测量布线、但我没有 PCB 设计(例如 Altium)来确定哪一个。 如果你给我发送 Altium 设计,我会尝试找到它们并测量更多,并给你一个更准确的答案。 WL 模块的 tri 声明(出于某种原因)中断输出也是令我非常困惑的东西。

    我明白。 遗憾的是、两侧似乎都没有与 WLAN_IRQ 信号相关的 TP、也无法使用万用表测试连接。 但是、在移除上拉电阻后持续存在 0.4V 悬空可能非常明显、由于某种原因、引脚 14 会保持高阻态。  能否确认在将有效的 SDIO 命令从 MMC2 主机发送到 WLAN 器件后、您观察到 CMD 线路一直置为高电平有效?

    请允许我在 WL1837 数据表中研究可能导致此类“器件无法初始化“行为的原因、您说您并未在 CMD 线路上获得 WLAN 的响应。

    我将尝试在下周初做出回应。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    您是否能够确认设计符合 WL1837MOD 上电和断电序列中建议的时序、如 WL1837 数据表:

    从下面的无线局域网通电顺序来看、WLAN_IRQ 被激活的确切时刻(IRQ 在前一个图上配置为高电平有效,在最后一个图上配置为低电平有效)是指设备固件下载并成功完成初始化。

    该模块不通过 CMD 或 IRQ 响应。 它接收到正确的电源序列:32kHz 的慢速 CLK、然后提高 WLAN_EN 状态。 存在 MMC2_CLK 400kHz、以及主机发送到 MMC2_CMD 的数据包。 WLAN_IRQ(固定 1.8V)上没有活动、MMC2_CMD 没有响应。

    将 10k 上拉电阻恢复到 WLAN_IRQ、您能否确认从为 AM62L 和 WL1837MOD 电路上电的初始时刻开始、一直在测量高电平(固定为 1.8V)、直到第一个 SDIO 主机 CMD。 您是否通过对 WLAN_IRQ 信号进行示波器测量并与 VCC1V8 电源上升转换同步验证了这一点? 根据下面的 WL1837 数据表的“引脚属性“部分、WLAN_IRQ 应 默认配置为“高电平有效“(上升沿事件)。 我预计 WLAN_IRQ =“低电平“、直到 SDIO 接口的内部初始化完成。 成功的 初始化完成之后、AM62L.MMC2_SDWP 输入引脚上的上升沿转换为低电平->高电平。   

    还需要补充一点:从 Pin 属性表中、WL_IRQ_1V8 上似乎有内部下拉电阻。 我认为、在这种情况下、从整个唤醒期间的关断状态来看、由于外部上拉电阻器 R6 和内部下拉电阻器之间形成的分压器、您应该在 WL1837MOD 引脚 14 上测得不同的< 1.8V 电平。 您能否通过上述建议的测量值确认此信息? 否则、这意味着上拉 10k 电阻器可能与 WLAN_IRQ 线路存在“不良结点“接触。 请验证电阻器和 PCB 焊盘之间的结点。 PCB 布线是否可能已抬起?

    除此之外、如果在执行第一条 SDIO 命令后 WL1837 没有命令响应、则不能期望触发 WL_IRQ_1V8、因为必须先通过 SDIO 总线成功配置 SDIO 器件(根据我在数据表中的理解)。

    我希望这对您有所帮助!

    请告诉我您的想法。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    是的、我 确认设计符合 WL1837MOD 上电和断电序列。 来源我的软件设计。   

    将 10k 上拉电阻恢复到 WLAN_IRQ 后、我确认从为 AM62L 和 WL1837MOD 电路上电的最初时刻开始、我一直看到高电平(固定为 1.8V)、一直到第一个 SDIO 主机 CMD。 我已经通过示波器进行了验证。

    我在 WLAN_IRQ 上没有看到任何活动。

    没错、由于外部上拉电阻器 R6 和内部下拉电阻器(100kΩ,根据文档 — WL18xx 模块硬件集成指南)之间产生了分压器(大约 9%压降)、我应该在 WL1837MOD 的引脚 14 上测得了<1.8V 的不同电压电平。 遗憾的是、我根本看不到这种效果。

    我检查了电阻器和 PCB 焊盘之间的连接。 也无法上拉 PCB 布线。 断开该电阻器 R6 会立即导致读数约为 0.4-0.5V 的浮动。 当然、我不知道该 PCB 布线是否连接到 WL1837MOD 的引脚 14。 我无法实际检查此问题。  

    此致、Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    是否确定在 安装 R6=10k 上拉电 阻器的情况下测量 WLAN_IRQ 电压电平时、将其中一个万用表探头仅放置在 PCB 焊盘上、而不放置在上拉电阻器端? 我询问是否存在“冷“不良结、在这种情况下、上拉电阻器与通过 WL1837MOD 引脚 14 和  AM62L MMC2_SDWP 连接的 PCB 焊盘的接触不良或接触不良。 否则、我认为这意味着 PCB 与 WLAN_IRQ 布线可能存在一些连接问题。

    请回答我的前一个问题:

    您能否确认在从 MMC2 主机向 WLAN 设备发送有效的 SDIO 命令后、CMD 线路是否一直被置为高电平?

    谢谢!

    BR、

    Anastas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “是否确定在 安装 R6=10k 上拉电  阻器的情况下测量 WLAN_IRQ 电压电平期间、您是否只将一个万用表探头放置在 PCB 焊盘上、而不是上拉电阻器端?“ - 这是一个棘手的问题:) 因为 PCB 焊盘太小,很难将探头和电阻器一起装入焊盘本身,但我可以确认 100%电阻器正确焊接到 PCB 焊盘。

    Cmd line — 将再次检查并返回。

    此致、

    Mariusz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    感谢您的更新。 如果您确定电阻器 R6 已正确焊接、则应该说 WLAN1837MOD 引脚 14 未接触电路板上的焊盘、或者在某个位置切断布线。 根据您的实验、将 MMC2_SDWP 初始化为高电平、当移除 R6 时、您仍在 10k 上拉电阻器的下端测得 0.4V。 因此、MMC2_SDWP 输入和输出引脚 14 都没有接触。  我将等待您对 CMD 的反馈。

    同时、您是否希望提供 EVM AM62L-EVM EVSE-DEV-EVM 电路板的确切原理图修订版本。 我必须与 EVM 团队讨论硬件实施的状态。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Anastas

    我叫 PROC114E3_SCH.pdf

    此外,为了回答您之前的问题,我们在两种模式下执行了环路测试 — WLAN_EN 升高和 WLAN_EN = 0。 这些序列一个接一个。 该序列如下所示:电路板复位和引导。 在循环中运行脚本:

    1.提高 SLOW_CLK/32kHz
    2. WLAN_EN 为低电平
    3.通过 MMC2 传输 CLK + CMD
    4. WLAN_EN 为高电平
    5.关闭 SLOW_CLK
    6.升高 SLOW_CLK
    7. WLAN_EN 为高电平
    8.通过 MMC2 传输 CLK + CMD
    9.WLAN_EN 为高电平

    每一步都有一个 5 秒的休息时间。
    我们使用示波器在环路中反复测试了 SLOW_CLK、WLAN_EN、CLK、CMD 和 WLAN_IRQ。 结果:
    WLAN_IRQ — 无响应,电阻器 R6 一直为高电平。
    2. SLOW_CLK — 稳定的 32kHz、根据上述过程开启和关闭。
    3. WLAN_EN 切换为高电平/低电平并在上述过程之间保持稳定。
    4. CLK 稳定 400kHz、根据上述步骤开启和关闭。
    5. cmd — 以 2 个 48 位的突发形式传输(突发约为 120µs)。 无论 WLAN_EN 是 1 还是 0、CMD 都没有响应。 始终为 2 个突发。 突发之间的行状态为低电平。
    D0:D3 在整个测试周期内处于非活动状态(但这在此阶段可能并不重要)。
    最令人惊讶的是、WLAN_IRQ 没有变化、这表示固件下载完成。 WL18x7 没有针对 CMD 的反馈。

    此致、
    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mariusz、

    如果 WL1837MOD 加电且 WLEN 始终保持高电平、您是否请提供一个示波器、其中 CMD 信号的 X、Y 分辨率良好?

    请将示波器与单端有源探头或无源探头搭配使用、但输入电容应尽可能小(高达 5-10 pF)。 使用接地弹簧连接到 GND(用于较短的接地环路)。 使用良好的 X、Y 分辨率。  

    使用 400kHz -> 2.5us 周期、48 位*2.5uS/位~ 120us 突发。

    我需要示波器,因为我可以告诉:

    您的测试软件在两个固件下载命令之间插入的时间暂停是多少。 如果可能不遵守 WL1837 响应所需的超时、因此您可以尝试增加 SDIO MMC2 主机侦听命令响应的超时。

    如果 CMD 在两条命令之间变为低电平、则表示 SDIO 外设 处于繁忙状态。 有时、WL1837 应释放线 、然后由 R20 电阻器拉高。  第二次突发后 、CMD 线在多长时间内变为高电平?

    您是否有机会传递一条 48 位命令并检查响应。 单个命令后的 CMD 行为是什么?

    您是否已将主机软件配置为适当地处理处于繁忙状态(例如 R1b、R5b)的响应。

    根据您的实验、将 MMC2_SDWP 初始化为输出高电平、当移除 R6 时、您仍在 10k 上拉电阻器的下端测得 0.4V。 因此、MMC2_SDWP 输入和输出引脚 14 都没有接触。  我将等待您对 CMD 的反馈。

    实际上、这并不是一个相当安全的实验、因为可能存在总线争用 (GPIO_72 设置为高电平以使引脚 14=0.4V)。 在板上安装 R6 上拉电阻器、并在 MMC2_SDWP 多路复用 GPIO_72 信号输出上强制为 低电平、使用万用表检查 R6 上拉端点是否被强制为低电平 (0.4V) 或仍保持高电平。 如果它仍然保持高电平、则意味着 AM62x MMC2_SDWP 也会与上拉 R6 断开连接。 或者 PCB 布线在两个位置断开连接。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mariusz、

    我已就 WLAN_IRQ 连接问题联系 Sitara EVM 团队。 它们的响应可能会有一定的延迟。 我希望他们将在本周中期回答 — COB。

    实际上,由于潜在的总线争用,这并不是一个相当安全的实验 — GPIO_72 设置为高电平以将引脚 14=0.4V。 在板上安装 R6 上拉电阻器、并在 MMC2_SDWP 多路复用 GPIO_72 信号输出上强制为 低电平、使用万用表检查 R6 上拉端点是否被强制为低电平 (0.4V) 或仍保持高电平。 如果它仍然保持高电平、则意味着 AM62x MMC2_SDWP 也会与上拉 R6 断开连接。 或者 PCB 布线在两个位置断开连接。

    同时、如果您进行了一些测试、请告知我们。

    谢谢!

    BR、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mariusz、

    我已经收到了 Sitara SK-AM62x EVM 团队的回复。 专家怀疑 WL1837 引脚 14 BGA 焊球上存在干焊接问题。 如果是干燥焊接问题、问题是:您是否能够重新流动或移除并再次焊接 WL1837? 请告诉我们。

    根据我的建议测试、您是否有机会验证 GPIO0_72(AM62x MMC2_SDWP 引脚)与 R6 上拉电阻器的底部点之间是否存在接触?

    期待您的反馈!

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov