This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-Keywriter LINUX-RT-SDK(精简版)必须编程的字段

Guru**** 3013580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1668035/am62l-linux-rt-sdk-the-fields-that-must-be-programmed-by-keywriter-lite

器件型号: AM62L-AM62L- LINUX-RT-SDK
主题中讨论的其他器件: AM62L

我想将密钥哈希刷写到 eFUSE 中、以进行安全启动。

如下面的简介所述、除了密钥哈希之外、它还具有多个字段。

https://downloads.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/key_writer_lite.html

如果我想启用安全启动、是否必须对 SMPKH、KEYCNT 和 KEYREV 以外的任何其他字段进行编程?

您能解释一下这些字段的使用时间和用途吗?

 

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    是的、需要对三个密钥 (SMPKH、KEYCNT 和 KEYREV) 进行编程、FS 以将 HS-SE 转换为 HS-SE、从而强制执行安全启动。

    其他字段为可选字段、
    -在 AM62L SoC 上、SBL/SYSFW/BRDCFG 的三个 SWRV 在 TI Fab 中预编程为“1“。 用户不需要在出厂时对这三个 SWRV 进行编程。

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我就能了解必须对哪些参数进行编程。

    如果对这些 SWRV 进行了编程、是否在任何情况下会使用这些值?

    或者、是否可以通过进一步实施来利用这些措施?

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    - SWRV 上的 TIFS API
    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/otp_revision.html
    -有关 SWRV 用例的其他参考
    K3 安全硬件架构 TRM 中的<8.4 Software Rollback Protection Outlines>、可从 AM62x 安全资源下载门户访问
    dr-download.ti.com/.../SPRUIM0C-C-windows-installer.exe

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我的理解是、除非添加了实现来有意读取和利用 SWRV、否则 SWRV 没有任何机会被使用。

    感谢您的支持。

     

    Koji