This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:使用 CAN 消息从 DEEPSLEEP 唤醒

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1669720/am62p-wakeup-from-deepsleep-with-can-messages

部件号: AM62P

您好、

我正在处理 AM62P MCU 域、 我的要求是使用以下命令从 Android (A53) 将器件置于深度睡眠(挂起至 RAM):

echo mem > /sys/power/state

并在 WKUP 内核上收到 CAN 消息时唤醒整个系统。

为了进行测试、我 在 MCU_R5 内核上刷写了 IPC_RPMSG_ECHO_Linux 示例。 在 WKUP_R5 内核上、我修改了同一示例、添加了 RTOS 线程以使用 MCU_MCAN0 接收 CAN 消息。 系统运行时 CAN 接收工作正常。

进入深度睡眠模式后、UART 唤醒将按预期工作。 开始从 PC 发送 CAN 消息时、系统也会唤醒、但 WKUP 内核上未看到 CAN 消息或 CAN 中断。

我还尝试在进入暂停模式之前保持 CAN 消息运行。 系统立即唤醒、但 CAN 接收会同时在 WKUP 内核上停止。

由于 MCU_MCAN0 分配给 WKUP 域、因此我希望其在深度睡眠期间保持有效。

MCAN 外设在挂起期间是否关闭、或者是否需要任何额外配置来使 WKUP MCAN 保持活动状态以实现 CAN 唤醒?

我使用的是 AM62P SK-EVM 电路板。

谢谢、
Abhijith Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijith Raj、

    在表 6-10 低功耗模式唤醒事件中的 AM62Px TRM 中 、指出器件处于 DEEPSLEEP 时无法唤醒。 这就是为什么 UART 唤醒可以正常工作、但 CAN 唤醒行为在 DEEPSLEEP 下是未定义/不可靠的。

     

     

    MCU_MCAN0 外设在 DEEPSLEEP 期间会丢失其功能时钟、这解释了以下原因:
    - CAN 消息触发系统唤醒(通过引脚级的 I/O 菊花链),但是
    -在 WKUP_R5 上没有处理 CAN 中断、因为 MCAN 外设在低功耗状态期间时钟关闭。
    如需更多信息、我将联系低功耗模式 TI 专家。
    请预计可能会延迟 2-3 天。
    感谢您的耐心!
    此致、
    Borislav Lazarkov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Borislav Lazarkov ,

    感谢您的更新。

    我还有一个疑问。 在进入深度睡眠模式之前、 MCU_MCAN0 被分配给 WKUP_R5 内核并由该内核使用、因此我的理解是外设所有权属于 WKUP 域。 是这样吗?

    此外、即使系统从深度睡眠状态唤醒、我也不会在 WKUP_R5 内核上收到任何 CAN 中断或 CAN 数据。 这是预期行为、还是恢复后 MCAN 外设需要任何额外的重新初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijith Raj、

    MCU_MCAN0 是 MCU 电源域的一部分。

    如果一个电源域中的内核已通电并计时、则可访问另一个域中的外设。

    客户软件在 DM R5 内核 (WKUP) 上执行、在正常模式下访问 MCU_MCAN0、但在 DEEPSLEEP 下、我知道 DM 固件不允许用户软件在该 内核上执行。  此外、MCU_MCAN0 在 DEEPSLEEP 下将关闭。  

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijith、

    MCAN 外设在深度睡眠模式下处于关闭状态、但 I/O 菊花链仍处于在线状态、用于唤醒 SoC。   

    MCU_MCAN0 分配给 WKUP_R5 内核并由该内核使用、因此我的理解是外设所有权属于 WKUP 域。 正确吗?

    软件所有者是 DM/WKUP R5、但外设仍然属于 MCU 域。

    请注意、DM R5 不能与低功耗模式结合使用: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/12_01_00_28/exports/docs/api_guide_am62px/developer_guides/develop_dmr5_applications.html#introduction

    因此、要唤醒器件、您需要启用唤醒位、例如器件树叠加层: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-lpm-wkup-sources.dtso?h=ti-linux-6.18.y

    IO 将通过 IO 菊花链从 DEEPSLEEP 唤醒 SoC。

    此致、

    Anshu