Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM6442
你好。
我正在测试 AM6442 上的 PRU-ICSSG FDB 通用比较器。
比较器工作:精确的 16 字节匹配会返回 0x01、不匹配会返回 0x00。 然而、TRM 表 6-105 中描述的 DONE 位 (R10[1]) 始终为零。
我使用 TRM 中的顺序:
XOUT 31, &R2, 16 ; pattern
XOUT 30, &R10, 2 ; FDB address
NOP
NOP
XIN 35, &R10, 1 ; result
DONE 位是否适用于 AM6442、或者我应该只等待两个周期并使用匹配位?
听起来这种等待是明显的行动,但只是想知道,如果我错过了一些东西。
谢谢、
Nelson