器件型号: AM62A3
您好 TI 专家、
我需要执行 MCU_R5 的步骤来设置 MCU_R5 RT0 看门狗以触发 ESM 中断而不是直接复位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM62A3
您好 TI 专家、
我需要执行 MCU_R5 的步骤来设置 MCU_R5 RT0 看门狗以触发 ESM 中断而不是直接复位。
您好、王正、

【常见问题解答】AM64X/AM62X:当 WDT 计时器在 AM64X 和 AM62X 到期时如何复位 SOC?
SDL 示例路径:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_11_01_00_16\source\sdl\RTI\V0
此致、
Anil.
当我注入主 ESM 错误时、会发生复位。
gcurrEsmInstance = SDL_ESM_INST_MAIN_ESM0;
esmErrorConfig.groupNumber = 5;
esmErrorConfig.bitNumber = 14;
DebugP_log(“\nEsmErr Inject EmInst:%d、组:%d、位:%d\n“、gcurrEsmInstance、esmErrorConfig.groupNumber,esmErrorConfig.bitNumber);
sdr_esm_errorInsert (gcurrEsmInstance、&esmErrorConfig);
MCU_R5 RTI0 看门狗正常。 上午、我们发现昨天的故障是 PMIC 复位、而不是 MCU_R5 RTI0 看门狗复位。
下午、我们要 使用 WKUP_ESM 来监控 SoC 中的所有错误事件。
但我们发现、当我们注入下面的主 ESM 错误时、 程序将卡在 SDL_ESM_applicationCallbackFunction 中。
唤醒 ESM 中断和主 ESM 中断继续连续触发、从而完全阻止外部主程序运行。
gcurrEsmInstance = SDL_ESM_INST_MAIN_ESM0;
esmErrorConfig.groupNumber = 5;
esmErrorConfig.bitNumber = 14;


SDL_RTI_Example_UC2.c 中的 sdl_ESM_applicationCallbackFunction
RTI_APP_MAIN.c 中的 RTI_Test_esmInitConfig_wkup 和 RTI_Test_esmInitConfig_main
在 RTI_APP_main.c 中、您可以看到我甚至没有启用 主 ESM 配置的 groupNumber 0 和 bitNumber 1 中断
SDL_ESM_CONFIG RTI_Test_esmInitConfig_main =
{
.esmErrorConfig ={0U、3U}、/*自检错误配置*/
.enableBitmap ={0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x0000C000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、0x00000000u、
}、
您好、王正、
在您的设置中、您正在注入错误、RTI 计时器也已过期。 因此、您将连续获得两个中断、一个来自错误注入、另一个来自 WDT 事件。 在这里, WDT 错误将继续重复,因为 WDT 已过期,它不可能启动 Fresh 并启动 SOC 重置,然后你需要重新启动 WDT 。
因此、您既可以修改回调函数名称、也可以查看连续触发哪些 ESM 中断 — 无论是来自调试器的 MCU RTI 还是 WKUP ESM。
我认为清除中断后不会触发错误注入中断。
因此、请执行上述测试并分享测试结果。
此致、
Anil.
尊敬的王先生:
连接了从 11.2 版本开始的 ESM 更新补丁、 它可以在我这边工作。 请帮助您尝试您的项目和反馈。 谢谢。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/esm.patch
请
1 应用补丁
2 make -s -f makefile.am62ax sdl_r5f.ti-arm-clang_clean
3 make -s -f makefile.am62ax sdl_r5f.ti-arm-clang
4 清理并重建应用程序。
Linjun
尊敬的王先生。
如果补丁程序正常运行、您是否会提供反馈帮助?
[引述 userid=“485706“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657511/am62a3-set-mcu_r5-rt0-watchdog-to-trigger-interrupt-instead-of-reset-directly/6424551连接了从 11.2 版本开始的 ESM 更新补丁、 它可以在我这边工作。 请帮助您尝试您的项目和反馈。 谢谢。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/esm.patch
[/报价]非常感谢!
Yong