“线程:测试”中讨论的其它部件
BSP:Linux-4.19.38
计划使用16位地址/数据多路复用内存+同步模式访问 FPGA,并且只使用 GPMC_AD 引脚,但不使用 GPMC_A 引脚,
配置并启动后,在访问字符驱动程序中 ioremap (0x1000000,0x1000000)的返回地址时,我无法测量任何 GPMC_CLK (始终较低)
例如:数据=readw (fpga 重映射地址) 或 *(volatile unsigned short int *)(fpga 重映射地址)
您能否就 gated GPMC_CLK 提供一些建议?
此致
以下是设备树说明。
GPMC_Pins:GPMC_Pins{
pinctrl-single,pins =<
AM33XX_IOPAD (0x800,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD0 *
AM33XX_IOPAD (0x804,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD1 *
AM33XX_IOPAD (0x808,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD2 *
AM33XX_IOPAD (0x80c,PIN_INPU_PULUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD3 *
AM33XX_IOPAD (0x810,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD4 *
AM33XX_IOPAD (0x814,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD5 *
AM33XX_IOPAD (0x818,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD6 *
AM33XX_IOPAD (0x81c,PIN_INPU_PULUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD7 *
AM33XX_IOPAD (0x820,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD8 *
AM33XX_IOPAD (0x824,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD9 *
AM33XX_IOPAD (0x828,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD10 *
AM33XX_IOPAD (0x82c,PIN_INPU_PULUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD11 *
AM33XX_IOPAD (0x830,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD12 *
AM33XX_IOPAD (0x834,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD13 *
AM33XX_IOPAD (0x838,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD14 *
AM33XX_IOPAD (0x83c,PIN_INPU_PULUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD15 *
AM33XX_IOPAD (0x88c,PIN_OUTPUT _PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_clk *
AM33XX_IOPAD (0x87c,PIN_OUTPUT _PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_csn0 *
AM33XX_IOPAD (0x890,PIN_OUTPUT _PULUP | MUX_MODE0)/* GPMC_advn_ale *
AM33XX_IOPAD (0x894,PIN_OUTPUT _PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_oen_ren *
AM33XX_IOPAD (0x898,PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_Wen *
AM33XX_IOPAD (0x870,PIN_INPU_PLUUP | MUX_MODE0)/* GPMC_wait0 *
>;
};
&GPMC{
状态=“正常”;
兼容="ti,am3352-GPMC";
TI,hwmods =“GPMC”;
GPMC,nnum-waitpins =<1>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&GPMC_PIN>;
/*<cs-number> 0 <映射的物理地址><size>*/
范围=<0 0x1000000 0x1000000>;/* CS0:FPGA 16MB *
FPGA@0,0{
REG =<0 0x1000000>;
气缸组宽度=<2>;/* 16位*/
GPMC,同步读取;
GPMC,同步写入;
GPMC,设备宽度=<2>;
GPMC,mix-add-data =<2>;
/*同步模式的最小时钟周期*/
GPMC,SYNC-clk-ps =<0>;
/*芯片选择时间*/
GPMC,cs-On -ns =<10>;
GPMC,cs-rd-off-ns =<180>;
GPMC,cs-wr-off-ns =<180>;
/* ADV 信号计时*/
GPMC,Ad-On -ns =<20>;
GPMC,Adv-rd-Off-ns =<40>;
GPMC,高级关闭- ns =<40>;
GPMC,Ad-aad-mix-On -ns =<0>;
GPMC,Ad-aad-mix-rd-off-ns =<0>;
GPMC,Ad-aad-mix-wr-off-ns =<0>;
/*我们发出时间计时信号*/
GPMC,WE-ON -ns =<60>;
GPMC,WE-off-ns =<160>;
/* OE 信号计时*/
GPMC,OE-ON -ns =<60>;
GPMC,OE-Off-ns =<160>;
GPMC,OE-aad-mix-On -ns =<0>;
GPMC,OE-aad-mix-off-ns =<0>;
/*访问和周期计时*/
GPMC,page-burg-access-ns =<0>;
GPMC,接入点=<140>;
GPMC,第周期-ns =<200>;
GPMC,电源周期数=<200>;
GPMC,总线周转时间=<>;
GPMC,囊性2周期延迟-ns =<20>;
GPMC,等待监控-ns =<0>;
GPMC,clk-activation-ns =<0>;
/*仅适用于 OMAP3+*/
GPMC,电源访问- ns =<80>;
GPMC,wr-data-mix-bus-ns =<0>;
/*布尔计时参数*/
GPMC,cycle2cycle-diffcsen;
GPMC,cycle2cycle-samecsen;
GPMC,OE-Extra-Delay;
GPMC,cs-超时;
}
引导消息:
[0.0000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
[0.000000] Linux 版本4.19.38-g4dae378bbe (root@louischuang-VirtualBox)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#17抢占 Tue Jan 4 10:41:13 CST 2022
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7),CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT / VIPT 非别名数据缓存,VIPT 别名指令缓存
[0.0000],其中:FDT:机器型号:TI AM335xSN 主机
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.0000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.0000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] CMA:保留48个 MIB,0x9d000000
节点0上的[0.0000]总计页数:131072
[0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
[0.000000]正常区域:保留0页
[0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批次:31
[0.000000] CPU:所有 CPU 均以 SVC 模式启动。
[0.0000] AM335X ES2.1 (氖灯)
[0.000000]随机:使用 crng_init=0从 start_kernel+0xa4/0x434调用 Get_random_bytes
[0.000000] pCPU-alloc: S0 r0 d32768 u32768 alloc=1×32768
[0.000000] pCPU-alloc:[0] 0
[0.0000]构建了1个区域列表,基于移动性分组。 总页数:129920
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0,115200n8 root=/dev/ram0 rw rootfstype=ext2
[0.000000]条目高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6,262144字节)
[0.000000] inode 高速缓存哈希表条目:32768 (顺序:5,131072字节)
[0.000000]内存:456040K/524288K 可用(7168K 内核代码,265K rwdata,1936K rodata,1024K init,260K BSS, 19096K 保留,49152K CMA 保留,0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000- 0xff1000 (4 KB)
[0.0000] fixmap:0xc00000 - 0xf00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x800000 (496 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[0.000000] pkmap:0xbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:0xbf000000- 0xbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0x(ptrval)- 0x(ptrval)(8160 KB)
[0.0000].init:0x(ptrval)- 0x(ptrval)(1024 KB)
[0.000000].data:0x(ptrval)- 0x(ptrval)(266 KB)
[0.0000].bss:0x(ptrval)- 0x(ptrval)(261 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64,ORDER =0-3,MinObjects=0,CPU=1,节点=1
[0.0000] RCU:可抢占的分层 RCU 实施。
[0.000000]已启用 RCU 任务。
[0.0000] NR_IRQs:16,nr_IRQs:16,预分配 IRQs:16
[0.0000] IRQ:找到一个具有128个中断的 INTC,地址为0x(ptrval)(修订版5.0)
[0.000000] OMAP 时钟事件源:24000000 Hz 时的时间长度为2
[0.000021] sched_clock:32位,24MHz,分辨率41ns,每89478484971ns 包一次
[0.000049]时钟源:时间1:掩码:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000063] OMAP 时钟源:24000000 Hz 时的 Timer1
[0.000284] timer_probe:未找到匹配的计时器
[0.000532]控制台:彩色伪像设备80x30
[0.000567]警告:您的“console=ttyO0”已被“ttyS0”替换
[0.000576]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000584]更新内核命令行。
[0.000644]校准延迟循环... 597.60 BogoMips (lpj=2988032)
[0.118846] pid_max:默认:32768 minimum:301
[0.119121]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0,4096字节)
[0.119141] mountpoint-cache hash table entries:1024 (顺序:0,4096字节)
[0.120164] CPU:正在测试写入缓冲区一致性:好的
[0.120250] CPU0:sp幽灵 v2:使用 BPIALL 变通办法
[0.121349]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
[0.121558] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.122047] EFI 服务将不可用。
[0.123974] devtmfs:已初始化
[0.134120] VFP 支持 v0.3:实施者41体系结构3第30部分变体 c 修订版3
[0.134588]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.134617]未来散列表条目:256 (顺序:-1,3072字节)
[0.139240] pinctrl core:已初始化 pinctrl 子系统
[0.140092] DMI 不存在或无效。
[0.140622] NET:注册协议系列16.
[0.143593] DMA:预分配256个 KiB 池用于原子一致性分配
[0.168226] L4_wkup_cm:clk:0010:0:无法禁用
[0.228925] GPIO gpicoip0:(GPI-0-31):添加了 GPIO chardev (254:0)
[0.229062] gpiochip_setup_dev:registered GPIOs 0 to 31 on device:gpioochip0 (GPI-0-31)(设备上的注册 GPIOs 0到31)
[0.229112] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.230157] GPIO gpicoip1:(GPI-32-63):添加了 GPIO chardev (254:1)
[0.230264] gpiochip_setup_dev:在设备上注册的 GPIO 32至63:gpioochip1 (GPI-32-63)
[0.231247] GPIO gpicoip2:(GPI-64-95):添加的 GPIO chardev (254:2)
[0.231354] gpiochip_setup_dev:registered GPIOs 64 to 95 on device:gpioochip2 (GPI-64-95)
[0.232269] GPIO gpicoip3:(GPI-96-127):添加的 GPIO chardev (254:3)
[0.232381] gpiochip_setup_dev:在设备上注册的 GPIO 96至127:gpiochip3 (GPI-96-127)
[0.242206]没有 ATAG?
[0.242228]硬件断点:不支持调试体系结构0x4。
[0.243168] initWDT:开始 ping,当前时间=0:0:0:240000
[0.243199] initWDT:每隔350毫秒 ping 一次
[0.260405] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.261216] of _GET_NAMED_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@3[0]'的'GPIO '属性
[0.263299] SCSI 子系统已初始化
[0.263609] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.263686] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.263846] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.264481] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1个已注册
[0.264497] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
[0.264529] PTP 时钟支持已注册
[0.264558] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.265508] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox: OMAP mailbox rev 0x400
[0.26700]时钟源:切换到时钟源时间1
[0.278395] NET:注册协议系列2.
[0.279430] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0,4096字节)
[0.279478] TCP 建立的哈希表条目:4096 (顺序:2,16384字节)
[0.279544] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2,16384字节)
[0.279605] TCP:配置了哈希表(建立4096 BIND 4096)
[0.279750] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0,4096字节)
[0.279778] udp-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0,4096字节)
[0.279971] NET:注册协议系列1.
[0.280714] RPC:注册命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.280733] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.280742] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.280752] RPC:注册的 TCP NFSv4.1后通道传输模块。
[0.281356]正在尝试将 rootfs 映像解压缩为 initramfs...
[0.286371] rootfs 映像不是 initramfs (没有 cpio magic);看起来像 initrd
[0.310764]释放 initrd 内存:3028K
[0.311383]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用,提供5个计数器
[0.313229]初始化系统可信密钥环
[0.313593]工作集:timestamp_bits=14 max_order_17 bucker_ord=3
[0.321461] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.321532]注册的密钥类型 id_resolver
[0.321545]已注册密钥类型 id_legacy
[0.321614] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.321971] jffs2:版本2.2。 (NAND) c 2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.331056]注册的密钥类型不对称
[0.331086]已注册非对称密钥解析器“x509”
[0.331194]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.331212] IO 调度程序节点已注册
[0.331223] IO 调度程序截止日期已注册
[0.331582] IO 调度程序 cfq 已注册(默认)
[0.331599] IO 调度程序 MQ-deadline 已注册
[0.331610]已注册 IO 调度程序基准面
[0.334162] pinctrl-single 44e1080.pintmux:142引脚,尺寸568
[0.401901]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.406609] MMIO 0x44e09000处的44e09000.serial: ttyS0 (IRQ = 30,base_baud = 3000000)为8250
[1.0383838381]控制台[ttyS9]已启用
[1.043450] MMIO 0x48022000 (IRQ = 31,base_baud = 3000000)处的48022000.serial: ttyS1为8250
[1.053697] MMIO 0x48024000 (IRQ = 32,base_baud = 3000000)的48024000.serial: ttyS2为8250
[1.063958] MMIO 0x481a8000处的481a8000.serial: ttyS4 (IRQ = 33,base_baud = 3000000)为8250
[1.075064] omap_rng 48310000.rng:随机数发生器版本。 20.
[1.093905]返修:模块已加载
[1.105845]循环:模块已加载
[1.11295] m25p80 sp0.0:mx25l25635e (32768 KB)
[1.118273]在 MTD 设备 spi0.0上找到11个固定分区
[1.124749]在“spi0.0”上创建11个 MTD 分区:
[1.129694] 0x000000000000 - 0x000000020000:“u-boot-spl”
[1.136307] 0x000000020000-0x000000100000:“u-boot”(u-boot)
[1.142454] 0x000000100000-0x000000120000:“u-boot-env”
[1.148877] 0x0000001e0000-0x0000001f0000:“UPG-DTB”
[1.154976] 0x0000001f0000-0x000000200000:“BAS-DTB”
[1.161175] 0x000000200000-0x000000580000:“BAS-Linux”
[1.167546] 0x000000580000-0x000000b00000:“BAS-rootfs”
[1.173900] 0x000000b00000-0x000001000000:“UPG-Linux”
[1.180257] 0x000001000000-0x000001a00000:“UPG-rootfs”
[1.186641] 0x000001d00000-0x000001e00000:“配置”
[1.192741] 0x000001e00000-0x000002000000:“日志”
[1.199160] MDIO_BUS fix-0:GPIO 查找以重置耗电元件
[1.199174] MDIO_BUS fix-0:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.199184] MDIO_BUS fix-0:未找到 GPIO 耗电元件重置
[1.199216] libphy:Fixed MDIO Bus:Probed
[1.203340] rtl8367:RTK_rtl8367_moude_init
[1.208827] rtl8367:支持 RTL8367C
[1.212587] init_once!!
[1.215322] rtl8367:测试读数0x1202 (应为0x88a8)= 0x88a8
[1.277256] rtl8367:creat 6 proc entry。
[1.28144] rtl8367:注册其他设备[/dev/rtl8367]:
[1.302743] of _GET_NAMED_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP/以太网@4a100000/从@4a100200/固定链路[0]'的'link-GPIO'属性
[1.303480] of _GET_NAMED_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP/Ethernet@4a100000 /从@4a100200[0]'的'set-GPIO'属性
[1.303663] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = AC:1f:0f:B6:dc:98
[1.310528] cpsw 4a100000.以太网:初始化 cpsw ale 1.4版
[1.316923] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[1.322340] cpsw 4a100000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.332118] EHCI_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.338836] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[1.344340] EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.349796] ohci_hcd:USB 1.1“开放式”主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.356056] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
[1.361692] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
[1.367419] CDC_ACM:USB 抽象控制模型驱动程序,用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器
[1.375546] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-storage
[1.381739] usbcore:注册的新接口驱动程序 pl2303
[1.387414] usbserial:为 pl2303注册了 USB 串行支持
[1.395680] AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy: GPIO 查找,用于消费者重置
[1.395696]使用设备树进行 GPIO 查找的 AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:
[1.395729] of _GET_NAMED_Gpiod_flags:无法解析节点'/OCP/USB@47400000/USB phy@47401b00[0]'的“设置 GPIO”属性
[1.395751] of _GET_NAMED_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP/USB@47400000/USB phy@47401b00[0]'的“重设 GPIO”属性
[1.395765] AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:,使用用于 GPIO 查找的查找表
[1.395777] AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:未找到 GPIO 耗电元件重置
[1.395788]用于消费者 VBUS-Detect 的 AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy: GPIO 查找
[1.395797]使用设备树进行 GPIO 查找的 AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:
[1.395817] of _GET_NAMED_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP/USB@47400000/USB phy@47401b00[0]'的'VBUS-DET-GPIO'属性
[1.395837] of _GET_NAMED_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP/USB@47400000/USB phy@47401b00[0]'的'VBUS-DETA-GPIO '属性
[1.395846] AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:,使用用于 GPIO 查找的查找表
[1.395855] AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:未找到 GPIO 耗电元件 VBUS-Detect
[1.395975]未找到 AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy 提供 VCC,使用虚拟调节器
[1.406091] AM335x-phy 驱动程序47401b00.usb-phy:作为消费者链接到电脑控制器
[1.423620] UDC-core:找不到可用的 UDC -已将[zero]添加到待处理驱动程序列表中
[1.432516] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.437747] OMA_WDT:OMAP 监视计时器修订版0x01:初始超时10秒
[1.444666] OMA_WDT:Early _ENABLE OMAP 监视计时器
[1.451353] NET:注册协议系列10.
[1.462656]使用 IPv6进行网段路由
[1.466602] NET:注册协议系列17.
[1.471262] NET:注册协议系列15.
[1.475792] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[1.480126]注册的密钥类型 DNS_resolver
[1.484562] omap_volte_late_init:电压驱动器支持未添加
[1.492067]正在加载已编译的 X.509证书
[1.507475] OMAP-GPMC 50000000.GPMC:GPMC 版本6.0
[1.512697] gpiochip_find_base:在511处找到了新的基座
[1.513159] GPIO gpicoip4:(OMAP-GPMC):添加的 GPIO chardev (254:4)
[1.513293] gpiochip_setup_dev:在设备上注册的 GPIO 511至511:gpiochip4 (OMAP-GPMC)
[1.513517] GPMC cs0,在 GPMC_cs_program_settings 之前:
[1.518729] cs0 GPMC_CS_config1:0x00000800
[1.522935] cs0 GPMC_CS_CONFI2:0x001e1e00
[1.527177] cs0 GPMC_CS_CONFIG3:0x001e1e00
[1.531379] cs0 GPMC_CS_CONFI4:0x16051807
[1.535580] cs0 GPMC_CS_CONFIG5:0x00151e1e
[1.539801] cs0 GPMC_CS_CONFIG6:0x16000f80
[1.544002] GPMC cs0访问配置:
[1.548136] GPMC,mix-add-data =<0>;
[1.551726] GPMC,设备宽度=<1>;
[1.555315] GPMC,等待引脚=<0>;
[1.558575] GPMC,脉冲长度=<4>;
[1.562172] GPMC,cycle2cycle-samecsen =<1>;
[1.56659] GPMC cs0计时配置:
[1.570684] GPMC,cs-On -ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.576286] GPMC,cs-rd-off-ns =<300>;/* 291 ns - 300 ns;30 ticks */
[1.582863] GPMC,cs-wr-off-ns =<300>;/* 291 ns - 300 ns;30 ticks */
[1.589439] GPMC,Ad-On-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.595128] GPMC,Ad-rd-off-ns =<300>;/* 291 ns - 300 ns;30 ticks */
[1.601792] GPMC,高级关闭电源=<300>;/* 291 ns - 300 ns;30 ticks */
[1.608457] GPMC,Ad-aad-mix-On -ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.614842] GPMC,Ad-aad-mix-rd-off-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.62159] GPMC,Ad-aad-mix-wr-off-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.628341] GPMC,OE-ON ns =<70>;/* 61 ns - 70 ns;7 ticks */
[1.634204] GPMC,OE-off-ns =<240>;/* 231 ns - 240 ns;24 tick */
[1.640518] GPMC,OE-aad-mix-On -ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.646815] GPMC,OE-aad-mix-off-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.653208]看门狗 ping:OMA_WDT 就绪,开始 ping
[1.658502] GPMC,WE-ON ns =<50>;/* 41 ns - 50 ns;5 ticks */
[1.664365] GPMC,WE-off-ns =<220>;/* 211 ns - 220 ns;22 ticks */
[1.670680] GPMC,第周期-ns =<300>;/* 291 ns - 300 ns;30 ticks */
[1.677170] GPMC,电源周期 ns =<300>;/* 291 ns - 300 ns;30 ticks */
[1.683643] GPMC,接入点=<210>;/* 201 ns - 210 ns;21 ticks */
[1.689957] GPMC,page-burst-access-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.696603] GPMC,总线周转时间=<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.703006] GPMC,cycle2cycle-delay-ns =<150>;/* 141 ns - 150 ns;15 ticks */
[1.710280] GPMC,等待监控 ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.716752] GPMC,clk-activation-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.72335] GPMC,wr-data-mix-bus-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[1.729643] GPMC,电源接入- ns =<220>;/* 211 ns - 220 ns;22 ticks */
[1.736212] GPMC CS0:CS_ON:1个刻度,10 ns (是0刻度) 10 ns
[1.743749] GPMC CS0:CS_rd_off:18个刻度,180 ns (30个刻度),180 ns
[1.751287] GPMC CS0:CS_wr_off:18刻度,180 ns (30刻度) 180 ns
[1.758824] GPMC CS0:Ad_On:2个刻度,20 ns (当时为0刻度) 20 ns
[1.766345] GPMC CS0:Ad_rd_off:4个刻度,40 ns (30个刻度) 40 ns
[1.773883] GPMC CS0:Adv_wr_off:4个刻度,40 ns (30个刻度) 40 ns
[1.781419] GPMC CS0:Ad_aad_mux_on:0刻度,0 ns (是0刻度) 0 ns
[1.788956] GPMC CS0:Ad_aad_mux_rd_off:0刻度,0 ns (0刻度) 0 ns
[1.796562] GPMC CS0:Ad_aad_mux_wr_off:0刻度,0 ns (0刻度) 0 ns
[1.804186] GPMC CS0:OE_ON:6个刻度,60 ns (是7个刻度) 60 ns
[1.811723] GPMC CS0:OE_OFF:16刻度,160 ns (原为24刻度),160 ns
[1.819259] GPMC CS0:OE_aad_mux_on:0刻度,0 ns (0刻度) 0 ns
[1.826778] GPMC CS0:OE_aad_mux_off:0刻度,0 ns (0刻度) 0 ns
[1.834314] GPMC CS0:we_on:6个刻度,60 ns (5个刻度) 60 ns
[1.841852] GPMC CS0:我们关:16个刻度,160 ns (是22个刻度),160 ns
[1.849389] GPMC CS0:RD_CYCLE:20个刻度,200 ns (30个刻度),200 ns
[1.856909] GPMC CS0:WR_CYCLE:20刻度,200 ns (30刻度) 200 ns
[1.864446] GPMC CS0:访问:14个刻度,140 ns (共21个刻度),140 ns
[1.871982] GPMC CS0:page_burst_access:0 ticks,0 ns (was 0 tick) 0 ns
[1.879519] GPMC CS0:bus_yaround:0 ticks,0 ns (was 0 tick) 0 ns
[1.887056] GPMC CS0:cycle2cycle_delay:2个刻度,20 ns (是15个刻度) 20 ns
[1.894575] GPMC CS0:WR_DATA_mix_bus:0刻度,0 ns (0刻度) 0 ns
[1.902112] GPMC CS0:WR_ACCESS_ACCESS: 8个刻度,80 ns (当时为22个刻度),80 ns
[1.909650] GPMC CS0:wait_monitoring:0 ticks,0 ns (was 0 tick) 0 ns
[1.917186] GPMC CS0:CLK_ACTIVATION:0刻度,0 ns (是0刻度) 0 ns
[1.924704] GPMC CS0 CLK 周期为10 ns (div 1)
[1.929359] GPMC cs0在 GPMC_cs_set_timings 之后:
[1.933910] cs0 GPMC_CS_config1:0x28001200
[1.938128] cs0 GPMC_CS_CONFIG2:0x00121281
[1.942329] cs0 GPMC_CS_CONFIG3:0x00040402
[1.946529] cs0 GPMC_CS_CONFIG4:0x10061086
[1.950746] cs0 GPMC_CS_CONFIG5:0x000e1414
[1.954948] cs0 GPMC_CS_CONFIG6:0x080002c0
[1.959165] GPMC cs0访问配置:
[1.963280] GPMC,mix-add-data =<2>;
[1.966870] GPMC,设备宽度=<2>;
[1.970478] GPMC,等待引脚=<0>;
[1.973720] GPMC,脉冲长度=<4>;
[1.977328] GPMC,同步写入=<1>;
[1.980745] GPMC,GPMC,同步读取=<1>;
[1.984509] GPMC,cs-Extra-Delay =<1>;
[1.988291] GPMC,OE-Extra-Delay =<1>;
[1.992057] GPMC,囊肿2周期-样森=<1>;
[1.996345] GPMC,囊肿2周期扩散=<1>;
[2.000825] GPMC cs0计时配置:
[2.005029] GPMC,cs-On -ns =<10>;/* 1 ns - 10 ns;1 ticks */
[2.010826] GPMC,cs-rd-off-ns =<180>;/* 171 ns - 180 ns;18 ticks */
[2.017404] GPMC,cs-wr-off-ns =<180>;/* 171 ns - 180 ns;18 ticks */
[2.02396] GPMC,Ad-On -ns =<20>;/* 11 ns - 20 ns;2 ticks */
[2.029929] GPMC,Ad-rd-off-ns =<40>;/* 31 ns - 40 ns;4 ticks */
[2.036226] GPMC,高级关闭电源=<40>;/* 31 ns - 40 ns;4 ticks */
[2.042541] GPMC,Ad-aad-mix-On -ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.048942] GPMC,Ad-aad-mix-rd-off-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.055676] GPMC,Ad-aad-mix-wr-off-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.062425] GPMC,OE-ON ns =<60>;/* 51 ns - 60 ns;6 ticks */
[2.068304] GPMC,OE-off-ns =<160>;/* 151 ns - 160 ns;16 ticks */
[2.074602] GPMC,OE-aad-mix-On -ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.080915] GPMC,OE-aad-mix-off-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.087318] GPMC,WE-ON ns =<60>;/* 51 ns - 60 ns;6 ticks */
[2.093179] GPMC,WE-off-ns =<160>;/* 151 ns - 160 ns;16 ticks */
[2.099494] GPMC,第周期-ns =<200>;/* 191 ns - 200 ns;20 ticks */
[2.105966] GPMC,电源周期 ns =<200>;/* 191 ns - 200 ns;20 ticks */
[2.112454] GPMC,访问 ns =<140>;/* 131 ns - 140 ns;14 ticks */
[2.118769] GPMC,page-burg-access-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.125415] GPMC,总线周转时间=<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.131818] GPMC,囊肿2周期延迟-ns =<20>;/* 11 ns - 20 ns;2 ticks */
[2.138742] GPMC,等待监控-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.145214] GPMC,clk-activation-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.151614] GPMC,wr-data-mix-bus-ns =<0>;/* 0 ns - 0 ns;0 ticks */
[2.158103] GPMC,电源访问- ns =<80>;/* 71 ns - 80 ns;8 ticks */
[2.197369] RTC rtc0:read_time:未能读取:-22
[2.197643] RTC rtc0:RTC-s35390a:dev (253:0)
[2.197671] RTC-s35390a 0-0030:RTC 核心:注册的 RTC-s35390a 作为 rtc0
[2.204498] omap_i2c 44e0b000.i2c:总线0 rev0.11,400 kHz
[2.214780] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.220251] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册,分配的总线编号为1
[2.227996] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=4.19
[2.236307] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
[2.243603] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.248614] USB USB1:制造商:Linux 4.19.38-g4dae378bbe musb-hcd
[2.255175] USB USB1:序列号:musb-hdrc.1.
[2.260526]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[2.264361]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[2.269528] RTC rtc0:read_time:未能读取:-22
[2.269545] RTC-s35390a 0-0030:htosys:无法读取硬件时钟
[2.277312] vmpu_fixed:正在禁用
[2.281716] RAMDISK:在块0处找到 XZ 图像
[2.421076] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中出现 VBUS_error (81,<essEnd),重试#1,port1 00000104
[2.537052]随机:快速初始化完成
[2.573502] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中出现 VBUS_error (81,<SessEnd),重试#2,port1 00000104
[2.725938] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中出现 VBUS_error (81,<essEnd),重试#3,port1 00000104
[2.878361] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中出现 VBUS_error (80,<Sessend),重试#3, port1 0008010c
[5.064647] VFS:在设备1:0上挂载根(ext2文件系统)。
[5.070997] devtmfs:已安装
[5.075989]释放未使用的内核内存:1024K
[5.081322]运行/sbin/init 作为 init 进程