This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:I/O 端口读取的数据设置时间

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067108/tms320vc5416-data-setup-time-for-i-o-port-read

部件号:TMS320VC5416

您好,  

在 TMS320VC5416数据表(表5-10)中,tsu(D) R [读取在 CLKOUT 下有效的数据]被指定为7ns。

如果 CLKOUT 周期小于7ns,设置时间是否缩短,或者是否仍需要通过添加 I/O 端口读取的等待状态来满足7ns 要求?

我附上了图表的图像以供参考。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为数据表中显示的信息是正确的。 因为7 ns 显示为5416-160 (最小6.25 ns tc (CO))的要求。应通过添加等待状态来满足7 ns 的要求。

    此致,
    弗兰克