This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-J7200:J7200EVM 是否支持 MCUSS 演示"模式开关应用与 quot;?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1066277/processor-sdk-j7200-does-j7200evm-support-mcuss-demo-mode-switch-application

部件号:processor-SDK-J7200
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好 TI,

我们希望在 J7200EVM 上测试仅 MCU 模式。

J7200EVM 是否支持 MCUSS 演示“模式开关应用”?

(参考链接: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/08_01_00_11/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_mode_switch_top.html)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    J7200不支持模式切换应用程序或仅 MCU 模式演示。

    此致

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J7200不支持”的原因是 J7200 EVM 和 J721E EVM 之间的 PMIC 不同?

    可能在调整与 PMIC 相关的代码后,此演示可以在 J7200上正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="508131" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1066277/processors-sdk-j7200-do-j7200evm-support-cusss-demo-mode-switch-application/3947330#3947330"]

    J7200不支持”的原因是 J7200 EVM 和 J721E EVM 之间的 PMIC 不同?

    [/引用]

    正确的做法是,J7200 EVM 具有与 J721E EVM 不同的 PMIC, PDK/封装/ti/drv/lpm/src/lpm_PMC.c 中的功能需要根据 PMIC 更改进行调整。

    此致

    卡兰