请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320DM8168 亲爱的各位,
我们已经制作了基于 TMS320DM8168CCYGA2的定制电路板。 该主板能够录制双通道视频,包括音频,来自双 UART,双以太网,无风扇的 GPMC 的其他数据。 我们使用了散热器来散热。 散热器使用散热垫连接到处理器表面。 当在 HDMI 上播放录制的视频文件时,处理器在几分钟内变得无响应(卡滞)。 我们目前已经测量了处理器的表面温度。 大约为31摄氏度
当使用全速风扇强制冷却时,同样的回放功能也不会出现任何问题。 在这种状态下,处理器的表面温度大约为29摄氏度
在我们的要求中,我们需要基于导热的冷却。 如上所述,仅记录当前散热器不会有任何问题。 但当我们进行回放时,即使温度远低于接点温度(105°C),处理器也不响应
请建议我们解决此问题。
谢谢你,
此致,
库马拉斯瓦米·霍拉维