This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:TMS320DM8168CCYGA2

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1066532/tms320dm8168-tms320dm8168ccyga2

部件号:TMS320DM8168

亲爱的各位,

我们已经制作了基于 TMS320DM8168CCYGA2的定制电路板。 该主板能够录制双通道视频,包括音频,来自双 UART,双以太网,无风扇的 GPMC 的其他数据。 我们使用了散热器来散热。 散热器使用散热垫连接到处理器表面。 当在 HDMI 上播放录制的视频文件时,处理器在几分钟内变得无响应(卡滞)。 我们目前已经测量了处理器的表面温度。 大约为31摄氏度

当使用全速风扇强制冷却时,同样的回放功能也不会出现任何问题。 在这种状态下,处理器的表面温度大约为29摄氏度

在我们的要求中,我们需要基于导热的冷却。 如上所述,仅记录当前散热器不会有任何问题。 但当我们进行回放时,即使温度远低于接点温度(105°C),处理器也不响应

请建议我们解决此问题。

谢谢你,

此致,

库马拉斯瓦米·霍拉维