“线程:TDA4, 测试”中讨论的其它部件

嗨,TI
我们使用 TDA4 EVM 板的 GeSI 子卡通过2个 RGMII 端口连接两台 PC。
然后我们进行了测试:
1) PC1运行 iper3 -s, TDA4 运行 iper3 -c 192.168.3.100 -u -b 1000M -t 100



2)运行 Wireshark 的 PC2

我们发现,PC1和 TDA4-eth1之前的 UDP 消息位于 PC2上。
理论上,当 cpsw 了解交换机规则时,PC2上不应出现 UDP 消息。
可以通过在代码中强制添加 ALE 转发规则来避免此问题,但这只是一种临时措施。
我认为这是由 cpsw 不能自动学习转发规则引起的,因此我想与 TI 确认这是否是 cpsw 错误?