This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14在 DDR3访问后崩溃(错误-1202)

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1068946/66ak2h14-66ak2h14-crashes-after-ddr3-access-error--1202

部件号:66AK2H14
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我的客户在 定制板上使用66AK2H14时遇到了一个非常具体的问题。  

连接到目标后,他运行 gel 文件以初始化 SoC (默认情况下与该版本 CCSv910上的 gel 非常相似,即在下面登录)。 但是,即使 DDR3似乎初始化正确,DDR3访问(例如通过内存浏览器或 通过 ddr3A_MEMOR_TEST ()函 数直接访问)也会导致 CPU 崩溃。  

 仿真器是 XDS560V2STM 和 CCSv910

-CCS 发送错误 -1202 (如下面)。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-hung 未指定此错误

-JTAG 测试证明与 DDR 的物理互连是正确的。

CPU 和 DDR 的电源电压都经过测试,没有发现任何问题。

     -> DDR 访问如何使 CPU 崩溃?  

     ->您是否对要执行的测试有任何解释或建议?

     ->我在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1014972/66ak2g12-what-s-this-error-message-of-ccs-ddr-access-by-memory-browser/3751531?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ERROR%201202#3751531网站上看到了一篇非常相似的帖子 ,但没有得到正确的回答,自那以后您是否找到了一个解决方案?  

此致,

Geoffrey

连接到目标时出错:(错误-1202 @ 0x6E)设备核心挂起。 调试器将尝试强制设备进入就绪状态并恢复调试控制,但应用程序的状态将被破坏。 您对内存和寄存器的访问权限应该有限,但您可能需要重置设备以进一步调试。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的客户用于初始化 SoC 以获得100 MHz DDR 输入频率的两个凝胶文件。  

     e2e.ti.com/.../Coral_5F00_4k_5F00_DDR1000_5F00_CORE100-_2D00_bb.gele2e.ti.com/.../Coral_5F00_4k_5F00_DDR1600_5F00_CORE100.gel  

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey,

    我知道这个问题出在定制板上。

    只是为了缩小问题的范围,  

    这里有几个快速问题:-

    1.他们是否有“66AK2H14 - TI EVM”板?  

    2.他们是否测试了标准凝胶文件? 能够初始化 DDR,建立 JTAG 连接。

    3.能够 通过 CCS 和内置仿真器将样本程序加载到“66AK2H14 - TI EVM”中吗? 能够成功运行并获得输出?

    4.如果是,请确认 TI -EVM 中的 CPU 没有崩溃?

    -->这些步骤将帮助我们比较定制板和 EVM 板,并找出问题所在。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shankari,  

    是的,他们拥有此 EVM,并且能够运行标准凝胶,然后毫无 问题地访问 DDR。

     DDR 访问导致 MPU 崩溃是否正常?  

    此致,

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey,

    好的,让我们逐一缩小范围,对硬件或软件问题进行分类...

    请发布以下内容。

    1.上传用于 TI-EVM 的 gel 文件。 (不是用于定制板的... 其中一个是为定制板.i.e,  Coral_4K_DDR1000_CORE100 -bb.gelCoral_4K_DDR1600_CORE100.gel 修改的  )

    Gel 文件初始化 ARM 内核和 DSP 内核?

    2.使用 CCXML 文件的“测试连接”的快照输出。 (对于 TI-k2HEVM )

    3. 使用 CCXML 文件的“测试连接”的快照输出。 (用于定制板)

    4.凝胶文件的输出日志( TI-K2HEVM )。 -

          单独使用支臂凝胶

          4.b 和 DSP 凝胶单独

    5.定制板凝胶文件的输出日志(上传完整日志,而不是错误部分的快照)

    请参阅我在下面上传的视频文件。 这将显示如何运行"测试连接",加载和运行凝胶等

    由于我没有 K2H,所以我在 K2E 板上做了演示。 您可以在 K2H-TI-EVM 上执行相同的步骤

    1. 测试连接https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064431/faq-66ak2e05-how-to-create-target-configuration-and-do-test-connection-on-k2e-evm

    2.装入并运行胶臂- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064437/faq-66ak2e05-how-to-load-and-run-the-arm-gel-file-on-k2e-evm

    3.加载并运行 DSP 凝胶 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064433/faq-66ak2e05-how-to-load-and-run-the-dsp-gel-file-on-k2e-evm

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey,

    感谢您上传输出。

    让我详细了解一下这一点,并与您再次讨论。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey,

    我仍在比较和分析日志...

    但是,只需一看,EVM 和定制电路板与输出之间的顶级差异就会显现出来  

     -->来自“EVM_DSP_GEL_evmk2x_log.txt”-->“DDR3 PLL 设置完成,DDR3A 时钟现在以666 MHz 运行。”

    --- >来自"Custom_board_DSP_GEL_1000.txt"-->"DDR3 PLL 设置完成,DDR3A 时钟现在以800MHz 频率运行。"

    ---

    几个问题:-

    1.在 K2H EVM 4.0中,使用的 DDR3-SDRAM 是 “Samsung K4B4G1646D-BCK0”。 在自定义主板中,是否使用了相同的内存模块?

    如果,否,请指定使用的部件?

    (“特殊 SDRAM 的数据表计时也需要参考以提取关键计时参数”,以便我们可以检查 DDR3内存控制器寄存器和 SDRAM 配置。)

    2.所有自定义单位都失败,并出现相同的错误? 还是很少单位?

    3.正如我所看到的,这些内存模块可从 K2H EVM 中分离出来,是否可以将“Samsung 内存模块”从 TI-EVM 中分离出来并在您的定制板上使用它并进行检查? (这样,您就可以保留 TI-K2H-EVM-GEVM 文件中提到的相同计时参数)

    信息不多:-

    1.可使用诊断凝胶进行 DDR3测试。 我在这里附上了“Keystone2_DDR_Debugge_v1_4.gel”下载该 zip 文件,如下所示。

    e2e.ti.com/.../sprac04.zip

    2.所有 K2x-EVM 的通用诊断凝胶:- e2e.ti.com/.../4075.66AK2H12_2D00_diag.gel 请注意,此凝胶适用于 K2H12。  

    请运行这些诊断程序并检查它是否有助于检测问题的原因。

    参考文档:(您可能已经参考过)  

    1. Keystone II DDR3初始化指南- https://www.ti.com/lit/an/sprabx7/sprabx7.pdf

    2. Keystone II DDR3调试指南- https://www.ti.com/lit/an/sprac04/sprac04.pdf

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shankari 女士

    问题解答:

    0 -请注意 ,自“CUSTOM_DSP_GEL_1000.txt” 起,输出消息不是 “DDR3 PLL 设置完成, DDR3A 时钟现在以 800MHz 运行”。正如您所写的,“DDR3 PLL 设置完成,DDR3A 时钟现在以500MHz 运行。 请参阅上述文件。

    1-主板使用 MT41K256M16TW-107脱欧芯片。 没有模块。 切屑直接焊接在主 PCB 上

    2-所有设备都不会出现故障。 只有少数

    3-参见1)

    对信息的评论:

    1- Keystone2_DDR_Debugge_v1_4.gel”用于生成 M.Ficara 发送的报告

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    感谢您提供有关“MT41K256M16TW-107脱欧 ”的详细信息。

    让我尝试检查该芯片的正时参数,并检查定制凝胶文件的正时参数。

    ---

    当我提到文件名时,出现拼写错误。 它应该是您的"Custom_board_DSP_GEL_160.txt"。

    这是运行的... 800 MHz。  DDR3 PLL 设置完成, DDR3A 时钟现在以 800MHz 频率运行。”

    >>>所有设备都不会出现故障。 只有少数

    这意味着问题很可能出在硬件方面。  

    通常,如果在 DDR3控制器寄存器和 SDRAM 上的软件配置中,所有设备都应该出现故障。

    --

    让我也加入硬件团队。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoffrey,
    我验证了控制器注册,这些  都是我的观察结果...
     
    微米内存芯片,“MT41K256M16TW-107退出”--> 4G 256Mx16 FBGA。
    --
     1.对于  DDR_SDCFG 寄存 器值, 请客户查看 Micron 内存芯片的数据表页编号:2。
    256 Meg x 16的页面大小为2 KB,而不是1 KB。 因此,该值将更改为“0x6200CE63” (位0:1)  
    ---
    2. 对于  DDR_SDTIM1寄存 器值, t_RRD  值将为7 (位4:9),因此为“0x166C9875。 客户告知是6。  请参阅 Micron 内存芯片的第0:85页。
    ---
    3. 我仍然需要检查 PHY 寄存器值。  完成后将发布。
    --
    他们使用  DDR3L  还是  DDR3? (因为凝胶中的寄存器值显示 的是 DDR3类型,但 它们所引用的数据表中有   DD3L 的值 )请确认...  
    5.随附了计算分布表,我用于 DDR3 和 Micron 芯片数据表,我参考了寄存器值的衍生。

    SDRAM 寄存器

    地址(十六进制)

    值(十六进制)

    客户价值

    原因

    DDR_SDTIM1.

    21010018

    166C9875

    166C9865

    x16 (2KB 页面大小) t_rd 值=7,而不是6。 请参阅 Micron 芯片数据表中的第85页

    DDR_SDTIM2.

    2101001C

    00001D4A

    00001D6B

     已编辑-似乎不正确

    DDR_SDTIM3.

    21010020

    435DFF53

    435DFF53

    似乎是对的

    DDR_SDTIM4.

    21010028

    543F0CFF

    543F0CFF

    似乎是对的

    DDR_SDCFG        

    21010008

    6200CE63.

    6200CE62.

    页码=2KB --> 2048 -->十六进制的寄存器值=3

    DDR_SDRFC (正常)       

    21010010.

    00001869

    无( ext )

    DDR_SDRFC
    (外部温度)       

    21010010.

    00000C34

    00000C34

    似乎是对的

    DDR_ZQCFG

    210100C8

    70073200

    70073200

    似乎是对的
    计算分布表:
    此致
    Shankari G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shankari 女士,

    感谢您的反馈,

    我不确定是否完全同意你的评论,可能是我错了。 请告诉我。

    1- Micron 数据表确实指定了2KB 的页面大小,表示2K 字节。 但在 DDR3控制器“hspruhn7c”文档中,pagesize 参数用字表示,因此用1K 字表示。 您可以查看表2-4,其中“10列地址位”(DDR3 16位宽芯片就是这种情况)要求页面大小参数值为2。 这也会出现在表3-1中 ,其中 pagesize=2用于“选择1024个单词的页面大小”。 这也可以在 SDCFG 说明中找到:“2=1024字页,需要10列地址位。” 这是一个单词问题,而不是字节问题。

    也许这是我对这件事的一种不理解。 请确认。

    2-要写入 SDTIM1寄存器的 T_RRD 值应等于(T_Faw/4Tck)-1。 DDR 数据表指定最大 T_Faw 为35 ns (请参阅数据表第96页,适用于1866速率等级-107芯片版本) ,因此导致(35/1.25*4)-1 =6。

    芯片1866的速度等级与主板上使用的有效运行速度之间可能存在混淆。

    请确认正确的值

    4-我们不时在 DDR3和 DDR3L 参数之间切换,希望行为更好,但没有任何积极的事情发生过。 显然,我们将此参数保留给 DDR3。 但我可以保证,回到 DDR3L 不能解决我们当前的问题。

    我们使用的芯片的特性:DDR3L 组件和它的使用方式(由于 1V5电源)之间也可能存在混淆。 “hspruhn7c”在这里的设置上不是很清楚。

    请确认正确的设置。

    顺便说一下,您还能解释哪些66ak2h14物理特性会随 DDR3参数值的变化而变化?

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    点号:2:  

    对于速度等级 DDR3L-1866和 DDR3L-1600,T_RRD 将为'7',因为 TCK 将分别变为1.071 ns 和1.25 ns。

    要写入 SDTIM1寄存器的 T_RRD 值应等于(T_Faw/4Tck)-1。  

    对于 DDR3L-1866速度等级-->  (T_Faw/4Tck)-1 = 7   

                   (T_Faw/4Tck)-1。  

                  => T_Faw = DDR3L-1866为35 ns

                  => TCK = 1.071 ns (DDR3L-1866 --> DDR3输出时钟频率= 933 MHz --> TCK =(1/(933*1000000)= 1.071 ns)

                 因此,  (T_Faw/4Tck)-1

                          =(35 /(4 * 1.071))- 1.

                          = (35 / 4.284)- 1

                         = 7.16

                         ~ 7.  

                   (T_Faw/4Tck)-1 = 7    

    对于 DDR3L-1600速度等级-->  (T_Faw/4Tck)-1 = 7   

                   (T_Faw/4Tck)-1。  

                  => T_Faw = DDR3L-1600的40 ns

                  => TCK = 1.25 ns (DDR3L-1600 --> DDR3输出时钟频率= 800 MHz --> TCK =(1/(800*1000000)= 1.25 ns)

                 因此,  (T_Faw/4Tck)-1

                          =(40 /(4 * 1.25))- 1.

                          = (40 / 5)- 1

                         = 7

                    (T_Faw/4Tck)-1 = 7    

    -----

    点号:4:

    在“spruhn7c”页上,第90页给出了设置。

    根据 DDR3或 DDR3L,  

    在寄存器 DDR3-PGCR1中,IODDRM 的字段值(第7:8位)对于 DDR3具有值1,对于 DDR3L 具有值2。  

    他们是否设定了该值并尝试过? 他们在这里设定了什么价值?

    -----

    为了得出 DDR3寄存器的值,使用了什么速度等级? 1600或1866? 因此,我可以验证 PHY 寄存器的值吗?

    1.您在此处发布的输出是用于800 MHz 的 DDR3L-1600。

            --- >这意味着,我应该计算“DDR3L-1600-125” 或“DDR3L-1866 - 107”的值。

    2.在数据表中,部件号107表示速度等级为 DDR3-1866,带有 “TCK–1.07 ns @ CL = 13”

    但是,在  凝胶输出中,您可以使用“tCK1.25ns @ CL = 11 (DDR3-1600)-125”速度级 DDR3-1600。

    您打算使用哪种?

    -----

    第1点

    10列地址位足以访问2KB 页面大小。 让十六进制值为2。

    (2 ^ 10 = 1024 = 1K)--> 1K x4   = 4K 位。

                      --> 1K x16 = 16K 位= 2048字节-->每页2KB。

    -----

    请确认以下设计参数,以便我可以继续使用 PHY 寄存器值.........

    设计价值 单位
    DDR3输出时钟频率 800.000 MHz
    DDR3数据速率 1600.000 吨/秒
    DDR3输出时钟周期 1.250 NS
    设备 MT41K256M16 125 (1600)
    速度等级 16:00 吨/秒

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shankari 女士,

    ——Point2:好的,明白的。

    -4.0点:正如所解释的那样,DDR3和 DDR3L 设置都是在结果中没有明显区别的情况下尝试的。我们将设置您的建议

    -4.1点:印刷电路板上安装的部件为 MT41K256M16TW-107,能够达到1866 MT/s 但我们不想达到最大的特征。 因此,用例的频率限制为800 MHz。

    第1点:仍然不理解。 您是否同意 DDR 页面大小为2KB,以1K 字构建,因此在 SDCFG 寄存器中产生值2,而不是您先前建议的值3?

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    第1点:是的,同意。 你说的是对的。 “2KB 架构以1000个字表示,因此 SDCFG 寄存器中的值为2”

    ---

    第5点: 对于 DDR_SDTIM2寄存器,该值将为“0x00001D4A”。 计算如下。

    DDR_SDTIM2.

    2101001C

    00001D4A

    00001D6B

     已编辑-凝胶输出中的“Custom_board_EMIF_confgurationt_1600.txt”似乎不正确。

    对于 DDR_SDTIM2寄存器,该值将为“0x00001D4A”。 计算如下。

                           T_RCD =(t RCD/t CK)–1 ("spruhn7c.pdf"中的页码:56 ,"4GB_DDR3L.pdf"中的页码:80

                                  =(13.75 / 1.25)- 1.

                                  = 11 - 1  

                                   = 10

                              T_RP = (t RP-t CK)–1.

                                   =(13.75/1.25)- 1.

                                   = 10

    SDRAM 定时2寄存器 地址 值(十六进制)
    DDR_SDTIM2. 2101001C 00001D4A
    31:13 12:10 9时5分 4:0
    保留 T_RTW T_RP T_RCD
    0 7. 10. 10.
    7. A A

    您的凝胶输出:  Custom_board_EMIF_confgurationt_1600.txt

    C66xx_24:凝胶输出
    C66xx_24:凝胶输出:SDRAM 定时2寄存器(SDTIM2)
    C66xx_24:凝胶输出:DDR3AEMIF_SDTIM2:0x00001D6B (地址:0x2101001C)
    C66xx_24:凝胶输出:T_RTW[12:10]:7个周期(+1)
    C66xx_24:凝胶输出:T_RP-[9:5]:11个周期(+1)
    C66xx_24:凝胶输出:T_RCD [4:0]:11个周期(+1)
    C66xx_24:凝胶输出

    -----

    第6点:

    对于 DDR_SDRFC 寄存器,对于扩展温度,刷新率被选为“3124”。 但在 PHY 模式寄存器  DDR3-MR2中,SRT 的值为“0”,表示“正常工作温度范围(0)”。 -->这种 SRT 是“1”对吗?

       如果 DDR_SDRFC 值为00000C34,对于外部温度, 则 DDR3-MR2将为“00000098”。

       如果  DDR_SDRFC  为 00001869,对于正常温度,    DDR3-MR2将为“00000018”。

    SDRAM 刷新控制寄存器 地址 正常值(十六进制) 扩展温度值(十六进制)
    DDR_SDRFC          21010010. 00001869 00000C34
    31. 30:16 15:0
    INITREF_DIS 保留 刷新率
    0 0 6249.
    1869年 (十六进制)
    0 0 3124.
    0C34 (十六进制)

    SDRAM MR2寄存器 地址 值(十六进制)
    DDR3_MR2 0232905C 00000098
    31:11 10:9. 8. 7. 6. 5:3 2:0
    保留 RTTWR 保留 SRT ASR CWL PASR
    0 0 0 1. 0 3. 0

    您的输出凝胶: Custom_board_EMIF_confgurationt_1600.txt

    C66xx_24:凝胶输出
    C66xx_24:凝胶输出:模式寄存器2 (MR2)
    C66xx_24:凝胶输出:DDR3A_MR2:0x00000018 (地址:0x0232905C)
    C66xx_24:凝胶输出:RTTWR[10:9]:动态 ODT 已禁用(0)
    C66xx_24:凝胶输出:CWL[5:3]:CAS 写入延迟为8个周期(3)
    C66xx_24:凝胶输出:SRT[7]:正常工作温度范围(0)
    C66xx_24:凝胶输出:ASr[6]:自动自刷新电源管理已禁用(0)
    C66xx_24:凝胶输出:PASr[2:0]:部分阵列自刷新设置为全阵列(0)
    C66xx_24:凝胶输出

    您的输出凝胶: Custom_board_DDR-PHYA_confgurationt_1600.txt

    C66xx_24:凝胶输出
    C66xx_24:凝胶输出:SDRAM 刷新控制寄存器(SDRFC)
    C66xx_24:凝胶输出:DDR3AEMIF_SDRFC:0x00000C34 (地址:0x21010010)
    C66xx_24:凝胶输出:INITREF_DIS[31]:正常运行
    C66xx_24:凝胶输出:refresh_rate [15:0]:3124 (refresh_rate =刷新周期* DDR3时钟频率。)

    (请参考我在上一篇文章中发布的计算分布表。)

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,M. Shanhari

    您指出了 STIM2,SDRFC,MR2的值错误。 您是否意味着其他寄存器(如 DTPR0,DTPR1,STIM1)不必更改? 或者他们被当作例子,我们应该根据电子表格修改所有内容吗?

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    对于1600 MT/s 的运行速度等级,您的凝胶文件在以下寄存器上的值错误。

    第5点: 对于 DDR_SDTIM2寄存器,该值应为“0x00001D4A” -->您的凝胶的值为“00001D6B”错误

    第6点: 对于 DDR3-MR2寄存器,值应为"00000098"--> 您的凝胶值为"00000018"时的值错误

    对于 DDR_SDRFC 寄存器,对于扩展温度,刷新率被选为“3124”。 但在 PHY 模式寄存器 DDR3-MR2中,SRT 的值为“0”,表示“正常工作温度范围(0)”。 -->这种 SRT 是“1”对吗?

       如果 DDR_SDRFC 值为 00000C34,对于外部温度,  则 DDR3-MR2将为“00000098”。

       如果 DDR_SDRFC 值 为 00001869,对于正常温度, 则  DDR3-MR2将为“00000018”。

    --

    正如我已经提到的,以下寄存器值也应该更改。

    DDR_SDTIM1 -“0x166C9875”

    --

    DDR_SDCFG  -“0x6200CE62”(正如我所同意的,“2KB 结构以1K 字表示,因此在 SDCFG 寄存器中产生值2”)

    DDR_SDRFC - 00000C34 (如果您选择的是扩展温度,请保持不变...)

    ---

    再次附加了扩展表以供参考。 e2e.ti.com/.../8562.cust_5F00_K2-DDR3-Register-Calc-v1p60.xlsx

    ---

    在凝胶中执行所有这些修正,并检查是否发生这些错误...

    更正凝胶文件后,在定制板上运行凝胶后,将凝胶文件和输出文件张贴在帖子上。

    希望这能有所帮助!

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../essai_2D00_DDR1600_5F00_CORE100-_2D00_-TI.gel

    您好,Shankari 女士,

    我已经修改了凝胶(参见文件),并将所有计算值都放在您的8562 ...电子表格中。

    PNG 文件是打开内存窗口后所看到内容的快照。

    请注意,打开内存窗口时,“错误”窗口并不总是出现在右边。 在连续刷新模式下,崩溃之前可能会发生一定的时间(假设1或2分钟)

     此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    定制板上运行时,请发布凝胶“essai-DDR1600_CORE100 - TI.GEL”的输出消息。

    我的意思是,发布输出消息,如“Custom_board_EMIF_confguration_160.txt”和  “Custom_board_DDR-Phya_confguration_160.txt”,其中包含所有详细信息。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../essai_5F00_gel_5F00_result.txte2e.ti.com/.../custom_5F00_emif_5F00_configuration.txte2e.ti.com/.../custom_5F00_phyA_5F00_configuration.txt

    您好,

    请参阅所附的所需文件。

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    谢谢。

    我会检查您的附件并返回。

    至少,我们,一些方法,确保软件注册配置正确无误。

    因此,我们可以得出结论,继续,可能性在于硬件方面,而不是软件方面。

    同时,如果我们愿意尝试并检查这些选项

    1) 将数据速率更改为1866  MT/s

    2)正常温度范围,正常刷新率-7.81 us

    3) 2048字页-(仅用于实验和检查),  

    在扩展表中,黄色单元格可以通过下拉选项进行编辑,在其中,您可以更改这些 (上述)设计参数,并自动派生控制器寄存器和 PHY 寄存器

    --

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我检查了您的 GEL 文件 essai-DDR1600_CORE100 - TI.GEL”  

    意见如下。

    1.单独在函数()“ddr3A_64bit_DDR1600_setup()”中的寄存器由您更改。

    请根据   “8562.cust_K2 DDR3 Register Calc v1p60.xlsx ”(已附加)中的值更改其他寄存器值,如 PGCR0,PGCR1和 DXnGCR

    SDRAM PHY 寄存器 地址(十六进制) 值(十六进制)
    DDR3-PGCR0 02329008 A8000E3F
    DDR3-PGCR1 0232900C 0080C487

    2.如果您愿意,DDR3的  PGCR1值应为“0x0080C487

      如果您更喜欢 DDR3L,  PGCR1的值应为  “0x0080C507”

    根据您的1.35V (DDR3L)或1.5 V (DDR3)更改 GEL 文件中的 PGCR1值

    3.在 gel 文件中,在函数“OnTargetConnect()”中 ,Global_Default_Setup_Silent()被注释掉。 请取消评论。

      “”是在您点击“连接目标”选项时运行的函数。

    4.在凝胶文件中,您在寄存器值“0x42c21590”中使用了一个小箱子“c”。 这在十六进制值中应该是零效应。 然而,让我们不要在这些公约上也有机会。

    请执行所有这些更改,并使用相同的文件集(如使用的 GEL 文件,输出文件等)进行恢复

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shankari

    很抱歉耽误你的时间。

    我按照要求修改了凝胶,这会导致调平过程中出现各种错误

    请参阅文件

    e2e.ti.com/.../global_5F00_default_5F00_setup_5F00_silent.txt

    e2e.ti.com/.../ddr3A_5F00_EMIF_5F00_configuration.txt

    e2e.ti.com/.../report_5F00_leveling_5F00_errors.txt

    e2e.ti.com/.../2577.leveling_5F00_values.txt

    e2e.ti.com/.../phyA_5F00_configuration.txt

    e2e.ti.com/.../7183.essai_2D00_DDR1600_5F00_CORE100-_2D00_-TI.gel

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    感谢您提供输出文件。 让我仔细研究一下,然后再回来。

    介于之间,正如您提到的水平度误差... 在我们多次更改寄存器值配置时,您是否能够观察到水平误差的增加或减少... ??

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我已经验证了文件“ddr3A_EMIF_configuration.txt”和“phyA_configuration.txt”中给出的寄存器值。

    是的,它们似乎与电子表格匹配(已共享)。

    修改后的胶体文件中几乎没有需要检查的配准值。  

    所以,  

    请附上修改后的凝胶文件.....

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我没有听到你的声音!

    在您发布修改后的凝胶文件之前,让我们将此线程的状态设置为“已关闭”。

    一旦您发布任何回复,系统将自动将其状态更改为“打开”。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shankari 女士,

    我以为我已经发了凝胶。这是。

    e2e.ti.com/.../6431.essai_2D00_DDR1600_5F00_CORE100-_2D00_-TI.gel

    PGCR0和 PGCR1的改性凝胶始终会出现调平错误。

    对于 PGCR0,PGCR1的初始值奇怪的是,在第一次执行“global_default_setup_silent”后未检测到错误。 但在第二次“global_default_setup_silent”启动(DX2GSR0[24],DX2GSR0[6],DX3GSR0[24],DX3GSR0[6])后,错误会发生,然后在第三次启动时消失.....等等。

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    感谢您对“global_default_setup_silent”执行的更新。

    我会仔细观察凝胶并返回。 (我将在2022年01月04日 休假。)

    使用此凝胶,我们将完成软件端配置的验证。

    同时,可能需要考虑关注以下方面,如“ sprac04.zip”中的调试凝胶注[(66AK2H12-diag.gel )中关于水平误差的说明。

    *当出现调平错误时,它通常意味着以下两点之一:
    * 1)(不太可能)物理布局错误地达到了
    *调整硬件自身的利润不能说明这一点。
    *2)(更有可能) DRAM 定时配置不正确。
    *3)(很可能)电源,时钟或 DDR3 PLL 配置错误,不能满足需要
    * DDR 操作模式。

    66AK2H12-diag.gel - e2e.ti.com/.../7217.66AK2H12_2D00_diag.gel

    sprac04.zip -  

    e2e.ti.com/.../2110.sprac04.zip



    此致

    Shankari