This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 MCU_cpsw 中使用 RGMII 模式通信失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1069642/tda4vm-uses-rgmii-mode-communicate-fail-in-mcu_cpsw

部件号:TDA4VM

您好,

在我们的主板中,我们使用 Marvell 88e1512。

该奖杯可以在 u-boot 中识别,奖杯寄存器可以使用 MII,

但它无法使用 DHCP 自动获取 IP,

手动设置静态 IP 后,对主机 PC 的 ping 操作也将失败。

请如何解决此问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jie,

    很抱歉耽误你的时间。

    首先让我们检查 该奖杯是否有问题-

    1. 您是否能够在引导至 Linux 后 ping 主机?
    2. 您使用的是哪个 SDK Linux 版本?

    确保在 uboot 环境中也设置了网络掩码(`setenv 网络掩码255.255.255.0`)

    农药,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tanmay,

     我们已经解决了这个问题,这是一个硬件问题,感谢您的回答

    此致,