This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:TMDSIDK574 PROFINET SNMP 核心堆栈 CCS 项目

Guru**** 2651075 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5749, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067602/am5749-tmdsidk574-profinet-snmp-core-stack-ccs-project

部件号:AM5749
“线程: CCStudio”中讨论的其它部件

尊敬的马阿姆先生:

我有 TMDSIDK5749 EVM 板。

我已安装

PRU-ICSS-Profinet 从-01.00.02.02

"PDK_am57xx_1_0_9"和

CCS v11.0

在 Ubuntu 16.04 LTS 操作系统中。

1)我尝试为 AM5749处理器创建 PROFINET SNMP 项目,但遇到以下错误。

iveer5@iveer5:~ë/ti/PRU-ICSS-Profinet 从-01.00.02.02/protocols/Profinet 从/项目$./projectCreate.sh AM57xx ARM SNMP_core_stack
《国际环境与发展报告》
环境配置摘要:
   CCS 安装目录         :/home/iveer5/ti/Ccs1100/CCS
   CCS 工作空间目录       :/home/workspace_v11.
   SDK 安装目录         :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02
   PDK 安装目录         :/home/iveer5/ti/PRO_SDK/PDK_am57xx_1_0_9/包
   项目创建目录     :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02/协议/Profinet 从/项目
   项目创建参数目录 :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet 从_01.00.02.02/protocols/SNMP/projects/ccsproject_args
《国际环境与发展报告》
通过覆盖项目(如果已存在),为目录'/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02/protocol/Profinet Slave/projects/SNMP_core_stack_AM57xx_arm'中的'AM57xx'平台创建项目'snmp_core_stack_arm'。
GTK-Message:在没有瞬态父关系的情况下映射了 GtkDialog。 这是不鼓励的。

我已参考以下链接创建项目

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/profinet_slave/01_00_03/PRU_ICSS_Profinet.html#reference-profinet-slave-generating-project-files

2)之前,我尝试使用以下链接应用修补程序

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/Industrial_Protocol_Package_Getting_Started_Guide.html

我也无法应用修补程序。

给定的 patch.exe 用于 Windows 操作系统,我正在使用 Linux。

我创建项目的错误1是否与错误2相关?

如果是,请提供适用于 Linux 操作系统的修补程序

如果没有,那么如何为 AM5749创建 PROFINET SNMP 项目?

谢谢,此致,

迪维什·帕泰尔