This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:用于评估 AM5706上的 MIPI CSI-2的 EVM 和 SDK

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, DRA718, J6EVM5777, TDA4VM, J6PEVM577P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067256/am5706-evm-and-sdk-for-evaluating-mipi-csi-2-on-am5706

部件号:AM5706
线程中讨论的其他部件: EVMX777G-01-20-00DRA718DRA71DRA75DRA74J6EVM5777EVM577PFUSION-V1-0processor-SDK-J721EDRA829TDA4VMJ6PEVM577P

您好,支持团队,


我的客户正在考虑在 AM5706上评估 MIPI CSI-2。

我们被问及是否有 EVM,任何库或其他软件
可以提供该功能来运行此 MIPI CSI-2。

由于用于评估 AM570x 的 AM571xIDK 不支持 MIPI CSI-2,
下面的 E2E 站点列出了 DRA71x EVM,但该 EVM 的第三方链接已禁用。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948012/am5706-csi-2-what-imaging-sensors-have-been-validated-with-the-csi-2-drivers-of-the-linux-processor-sdk/3529651?

下面是一些问题。

问题1. 请告诉我是否有其他 EVM 和 SDK。 第三方还可以。

问题2. 此外,DRA71x 在设计上是否与 AM5706相当?

此致,
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanae,

    我认为 AM570x 类似于 J6入门级设备,ub960 EVM 可以连接到 J6入门级 EVM 以支持 MIPI CSI2输入。 请检查是否可以使用 J6入门级 EVM?

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布里耶什,

    感谢你的回复。
    我想确认您在回答中提到的 EVM。

    问题1. ub960 EVM 是否是以下网站的产品?
    www.ti.com/.../

    问题2. J6-EntryEVM 是否也来自以下站点?
    www.tij.co.jp/.../EVMX777G-01-20-00

    www.tij.co.jp/.../DRA71XEVM

    正如我在上一篇文章中所提到的,EVMX777G-01-20-00会导致第三方链接,
    但它显示如下,因此似乎无法购买,
    因此,请告诉我可以在哪里购买产品。

    问题3. 您提到 AM570x 与 J6条目设备类似。
    如果我的客户考虑上述评估板,
    他是否应该使用 DRA718而不是 AM5706进行产品设计?

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布里耶什,

    感谢您的支持。
    请告诉我,以便我可以向客户报告,并为您安排一个回复时间表。

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanae,

    UB960 EVM 正确。 这就是我们所使用的。  

    不确定为什么 J6入门级 EVM 不可用。

    ,请你帮忙吗?

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布里耶什,

    感谢你的回复。

    您好,卡尔斯里克,

    我感谢您的提前支持。

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Karthik Ramanan,

    我的客户计划使用 AM5706开发定制板
    如果有包括 EVM 和库的软件可以使用 AM5706评估 MPI CSI-2。
    他应该在本月末就 EVM 等的可用性做出决定。

    请您回答以下问题?

    问题1. 此外,DRA71x 在设计上是否与 AM5706相当?

    问题2. 正如我在上一篇文章中所提到的,J6-EntryEVM;EVMX777G-01-20-00将连接到第三方链接,但它显示如下,因此似乎无法购买,因此请告诉我可以购买它的产品站点。

    问题3. 布里耶什提到,AM570x 类似于 J6条目设备。
    如果我的客户考虑上述评估板,
    他是否应该使用 DRA718而不是 AM5706进行产品设计?

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    我希望你在这件事上给予支持。
    请告诉我,以便我可以向客户报告,并只需一个回复时间表。

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    敬请注意。 您能支持这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我正在内部检查购买 DRA71x EVM 的备选方案。 我应该在本周结束前得到回复,并将与您分享。

    此致

    卡尔提克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    非常感谢您的回复。
    由于您已确认了 DRA71x 的备选方案,
    您确定第1季度和第3季度的答案 是“是”吗?

    问题1:DRA71x 在设计方面是否与 AM5706相当?

    问题3:布里耶什提到,AM570x 与 J6条目设备类似。
    如果我的客户考虑上述评估板,
    他是否应该使用 DRA718而不是 AM5706进行产品设计?

    此外,还提供了可与 EVM 一起使用的库等软件
    评估可用的 MPI CSI-2也是一个重要问题,
    所以,请让我知道如何找到它们。

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanae,

    DRA71 EVM 板目前不可用。

    建议使用超集部件- DRA75/DRA74。 可从以下网址订购: https://www.ti.com/tool/J6EVM5777

    此致

    卡尔提克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    感谢你的回复。
    我已经检查了 J6EVM5777的用户指南
    而且似乎没有 CSI-2接口,
    是否可以使用以下扩展板来评估它?

    Fusion 应用程序子板(EVM577PFUSION-V1-0)
    svtronics.com/EVM577PFUSION-V1-0-fusion

    如果以上是“是”,则软件描述如下:
    如果我的客户使用 Linux 操作系统,他应该使用 SDK 站点上的哪个软件?

    **本套件中不包括软件。 可以访问
    德州仪器(TI)网站上的以下链接:
    www.ti.com/.../processor-sdk-dra7x
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
    (三

    处理器-SDK-J721E
    用于 DRA829和 TDA4VM Jacinto 处理器的软件开发套件
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721E

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    敬请注意。
    请问您能回答我上一篇文章中的问题吗?

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡纳,

    更新的建议是将 https://www.ti.com/tool/J6PEVM577P (J6 Plus)与 Linux SDK 或 Vision SDK 一起使用。

    此致

    卡尔提克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    感谢你的回复。

    我想为我的客户提供 J6PEVM577P (J6 Plus)。

    至于软件,我是否正确理解了这一点
    使用以下哪种 SDK 无关紧要?

    Linux SDK:。
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X

    Vision SDK:。
    https://www.tij.co.jp/tool/jp/PROCESSOR-SDK-TDAX

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    敬请注意。
    请问您能回答我上一篇文章中的问题吗?

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡纳,

    [引用 userid="36258" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forume/1067256/am5706-EVM-and SDK-for-evaluating -mipi-csi-2-On -am5706/3973825#3973825"]

    Linux SDK:。
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X

    Vision SDK:。
    https://www.tij.co.jp/tool/jp/PROCESSOR-SDK-TDAX

    [/引用]

    是的,这两个 SDK 可以在 J6EVM577P 上运行。

    此外,J6EVM577P 的 Linux SDK 还可以从以下网址使用 Processor SDK Linux Automotive:  http://downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/03_04_00_03/index_FDS.html 

    此致

    卡尔提克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    感谢你的回复。
    我将与客户分享这一信息。

    请支持 链接线程吗?
    这与此线程相关。

    此致,
    卡纳