《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件
TI 您好,
我们 正在开发 Jacinto TDA4VM 评估板。
我们 能够通过使用 UNIFLASH 工具在 OSPI 方法中采用 SBL 方法来开发 QNX。
我们希望使用 CCS 刷新相同的内容。 请告诉我如何使用 CCS 闪存(SBL+uBoot + QNX )?
谢谢,此致,
基肖尔 B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 您好,
我们 正在开发 Jacinto TDA4VM 评估板。
我们 能够通过使用 UNIFLASH 工具在 OSPI 方法中采用 SBL 方法来开发 QNX。
我们希望使用 CCS 刷新相同的内容。 请告诉我如何使用 CCS 闪存(SBL+uBoot + QNX )?
谢谢,此致,
基肖尔 B
你好,基肖尔,
为闪烁指南应用说明添加链接: TDA4闪烁技术(TI.com),第1.2节表示应用程序可用于从 CCS 刷新 OSPI。
下面的线程提供了您要执行的步骤。
(+) TDA4VM:[FAQ]如何在 SDK 8.0版本的 TDA4 EVM 上使用 CCS 刷新 OSPI? 处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(+)[FAQ]如何在 TDA4x/DRA82 EVM 上使用 CCS 刷新 OSPI? 处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
请注意,SDK 文档中包含了在上运行 CCS 的步骤 6. J721E 的 CCS 设置—处理器 SDK RTOS J721E (TI.com)。
此致,
KB
你好,KB,
感谢您的介绍,我们将对其进行研究。
目前,由于流行,我们正在通过远程桌面访问评估板。
每次我们不更改启动开关时,是否有任何方法可以远程更改启动设置?
为了解决这个问题,现在我们正在使用 UART SBL (哪个闪存直接发送到 RAM)进行闪存,是否有其他方法可以使用 CCS 或 T32进行闪存而不更改启动引脚?
此外,我们还可以从何处获取与 TDA4VM 相关的 Trace32 CMM 脚本?
谢谢,此致,
基肖尔 B
你好,基肖尔,
您是否能够让远程设置正常工作?
关于 Trace32脚本,此处有一个相关的线程
(+) TDA4VM:TRACE32和 SciServer -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
TRACE32 启动程序和其他脚本(lauterbach.com)上提供了脚本(包括一些闪存),请转至“下载”->“启动”和“其他脚本”,然后在 j721e 上搜索。
此致,
KB