This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Sitara 的 PCIe DeAssert INT 函数

Guru**** 2543930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1069187/am5728-pcie-deassert-int-function-of-sitara

部件号:AM5728

您好,TI 专家,

 

我们的客户向我们发送了有关以下 E2E 线程的其他问题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/789337/rtos-am5728-how-to-reduce-the-delay-from-pc-rootcomple-to-negate-inta-for-pci-express-of-am5728

 

他们使用 AM572x 作为 EP (端点)设计了通过 PCIe 插槽 PCIe 连接至 Windows PC 的产品。

 

现在,他们计划为下一款产品选择处理器。

当时,他们需要通过使用 FPGA 逻辑(如附件 pdf)在 AM572x 上实现 PCIe-SS 中的 DeAssert INT。

 

他们希望使用以下功能,包括删除下一产品的 FPGA 逻辑。

https://docs.broadcom.com/doc/pex8311-detailed-technical-spec-data_Book-V1Dec2009

 -按引脚声明 INTA (第56页中的 LINTI#引脚)

 -DMA 散射器/收集模式(  第37页中的1.2.2.2.2 DMA 散射器/收集模式)

 

问题:

  -是否有任何 Sitara 设备具有与上述相同的功能?

  -或者是否有任何 Sitara 设备具有适当的“deAssert INTA”寄存器?

 

此致,

e2e.ti.com/.../2248.pcie.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    感谢你的帮助。

    现在,我们的客户正在等待答案。

     

    请告诉我们这方面的进展。

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是马都森的同事。 很抱歉让你着急。 有没有更新? 客户正在寻找答案,因此,如果您能告诉我们状态,将会有所帮助。 如果您在回答有关本主题的部分时遇到困难,或者您可以脱机回答,请告诉我们哪一个。

    此致,
    还可以