请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OMAP-L138 线程中讨论的其它部件: OMAPL138
您好,
我正在使用 OMAP-L138 LCDK 开发板。
IAM 与 CCSv7配合使用。
编程和调试探头适用于 ARM 和 DSP,但不适用于 PRU。
是否有任何工具或文档可以执行此操作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Sebastian
OMAP L138器件具有 PRU,但 OMAPL138上的 PRU 开发生态系统实际上并不存在。 如果这是一项新的开发,我希望您会遇到许多挑战,因为我们的上一个 SDK 中没有针对这一问题的本地支持/示例。
我们将无法支持此功能,我建议您改为查看像 AM335x这样 的设备。
在此查看一些较旧的线程。
此致
穆库尔