This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:其中 SPI referenc clock 48M from?

Guru**** 2540500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1070358/tda4vm-where-is-spi-referenc-clock-48m-from

部件号:TDA4VM

您好,专家。

我对 SPI 时钟树不清楚:其中“48M 时钟”来自?

根据我的经验,外设时钟与以前的源时钟分开,指的是正确的图片。

但第一个左偏角,它是一个固定值......

我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TSL,

    很抱歉,没有得到您的问题。 SPI 的功能时钟固定为50MHz,然后使用内部管理程序,我们可以获得不同的 SPI 输出波特率。 对于 几乎所有 SPI 实例,此50MHz 时钟来自 MCI_PLL2_HSDIV0_CLKOUT。

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,布里耶什。

    我明白你的观点。

    我同意您在确认 SOUCE 代码50M 来自  MCI_PLL2_HSDIV0_CLKOUT 后的回答。

    但在我的问题中,你能看到左图吗? 其中指定了“48M”作品。此图片来自数据表。

    48米!= 50米... -->这是我的问题。为什么要使用48M?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TSL,

    好吧,我同意,这是 TRM 的错误。 将与团队核实并尝试更新。

    此致,

    布里耶什