This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:如何将时钟速度更改为600GHz

Guru**** 660250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM4372
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1070274/am4378-how-to-change-clock-speed-to-600ghz

部件号:AM4378
“线程”中讨论的其它部件: AM4372

香榭丽舍大街;

客户希望解决一个请求。

他们的目标设备是 AM4372BZDN60S。 但由于提前期问题,他们必须使用 AM4378BZDNA100S 组装 PCB。

请告诉我们如何使用 AM4378BZDNA100S 配置引导加载程序和内核端以将设备设置为600MHz。

谢谢。

此致,  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack。

    您在 AM4378,Linux 或 RTOS 上使用什么软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘斌。

    客户使用最新版本的处理器 SDK Linux。

    谢谢。

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    实现这一目标的一种方法是从 am33xx.dtsi 中的 opp-table 节点中删除不需要的 opps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘斌

    我应该看看 am33xx.dtsi,而不是 am43xx.dtsi 吗? 我无法找到来自 am43xx.dtsi 的 opps  

    是否需要删除 am33xx.dtsi 中下一行的 opp120-600000000行的 opp?

    		opp120-600000000 {
    			opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;
    			opp-microvolt = <1200000 1176000 1224000>;
    			opp-supported-hw = <0x01 0xFFFF>;
    		};
    
    		opp120-720000000 {
    			opp-hz = /bits/ 64 <720000000>;
    			opp-microvolt = <1200000 1176000 1224000>;
    			opp-supported-hw = <0x06 0x0080>;
    		};
    
    		oppturbo-720000000 {
    			opp-hz = /bits/ 64 <720000000>;
    			opp-microvolt = <1260000 1234800 1285200>;
    			opp-supported-hw = <0x01 0xFFFF>;
    		};
    
    		oppturbo-800000000 {
    			opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
    			opp-microvolt = <1260000 1234800 1285200>;
    			opp-supported-hw = <0x06 0x0100>;
    		};
    
    		oppnitro-1000000000 {
    			opp-hz = /bits/ 64 <1000000000>;
    			opp-microvolt = <1325000 1298500 1351500>;
    			opp-supported-hw = <0x04 0x0200>;
    		};

    谢谢。

    此致,  

    千斤顶

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    抱歉,我以为您使用的是 AM335x(美国运水公司)设备。 对于 AM4378,请从  am437.dtsi 中的 opp-table 节点中删除不需要的 OPP 条目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,BinLiu

    我无法找到来自 am437.dtsi 的 OPP 条目。  

    请检查 AM4372的相关代码位置,以删除不需要的 OPs。

    谢谢。

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的位置:

    git.ti.com/.../am4372.dtsi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 刘文。