“线程:INA226, 测试”中讨论的其它部件
大家好,
主板:具有四端口输出的 J721E。
按照以下步骤启用 QSGMII(vsc8514):Enable8PortEth_J7EVM_SDK7p1_public.pdf
使用的 SDK:8.0.0.12
问题:链路出现,但无法运行流量。 已尝试使用静态 IP。
已附加 a72和 cpsw 日志。
谢谢,
维沙尔·库尔卡尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
主板:具有四端口输出的 J721E。
按照以下步骤启用 QSGMII(vsc8514):Enable8PortEth_J7EVM_SDK7p1_public.pdf
使用的 SDK:8.0.0.12
问题:链路出现,但无法运行流量。 已尝试使用静态 IP。
已附加 a72和 cpsw 日志。
谢谢,
维沙尔·库尔卡尼
U-Boot SPL 2021.01-g53e79d0e89 (2021年8月4日- 23:32:00 +0000)
型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
主板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
正在尝试从 MMC2引导
正在启动 ARM64内核上的 ATF ...
注意:BL31:v2.5 (发行版):08.00.00.004—脏污
注意:BL31:建造:22:30:09,2021年8月4日
U-Boot SPL 2021.01-g53e79d0e89 (2021年8月4日- 22:33:28 +0000)
型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
主板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
正在尝试从 MMC2引导
U-Boot 2021.01-g53e79d0e89 (2021年8月4日- 22:33:28 +0000)
SoC:J721E SR1.0
型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
主板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
DRAM:4 GiB
闪存:0字节
MMC:sdhci@4f80000:0,sdhci@4fb0000:1.
输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
错误:串行@2800000
检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
网络:am65_cpsw_nuss_slave 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导:2 0
=>
=> setenv init_main_cpsw0_qsgmii_phy "GPIO 集 GPIO@22_17;GPIO 透明 GPIO@22_16"
=> setenv bootcmd“运行 findfdt;运行 envboot;运行 init_${boot};运行 init_main_cpsw0_qsgmii_phy;运行 boot_rprocs; 运行 GET_KER_${boot};运行 GET_FDT_${boot};运行 GET_OVERLAY_${boot};运行 RUN _KER"
=>运行引导
boot boot_FDT boot_fit boot_rprocs boot_rprocs_mmc bootcmd bootdelay
bootdir bootenvfile bootm_size bootpart bootscript
=>运行 bootcmd
切换到分区#0,确定
mmc1是当前设备
在设备1上找到 SD/MMC
无法加载“BOOT.SCR”
8毫秒(58.6 KiB/s)读取483字节
已从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 uvencmd ...
8毫秒内读取1个字节(0字节/秒)
已设置。
GPIO:引脚 GPIO@22_17 (GPIO 281)值为1
GPIO:引脚 GPIO@22_16 (GPIO 280)值为0
K3_r5f_rproc r5f@41000000:核心1已在使用中。 rproc 命令不起作用
K3_r5f_rproc r5f@41400000:酷睿2已在使用中。 rproc 命令不起作用
以33毫秒(15.5 MIB/s)读取的535720字节
使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 535720字节:成功!
无法加载'/lib/firmware/J7-main-r5f0_1-fwf'
无法加载'/lib/firmware/J7-main-r5F1_0-FW'
无法加载'/lib/firmware/J7-main-r5F1_1-FW'
无法加载"/lib/firmware/J7-C66_0-FW"
无法加载"/lib/firmware/J7-C66_1-FW"
无法加载'/lib/firmware/J7-C71_0-FW'
19137024字节读取(798毫秒)(22.9 MIB/s)
97586字节读取时间为13毫秒(7.2 mib/s)
10737字节读取时间为9毫秒(1.1 MIB/s)
###以88000000点展开的设备树状图
使用0x88000000上的 FDT blob 启动
正在将设备树加载到000000008fee5000,结束于000000008ffff ... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000[0x411fd080]
[ 0.000000] Linux 版本5.10.41-g4c2eade9f7 (OE-user@OE-host)(AArch64-no-linux-GND-gcc (适用于 A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARS-9.10))) 9.2.1 20191025,GNU SMP (适用于 A 配置文件体系结构的 UTC 工具链) 9.21 (W29.2-2019.21:312.21:1 (修订版
[0.000000]机器型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
[0.000000]仅限以下情况:ns16550a0,MMI32 0x0000000002800000 (选项“”)
[0.000000] printk:已启用引导控制台[ns16550a0]
[0.0000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a0000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a0000000,compatible id shared-dma- pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,地址为0x00000000a0100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision _apps-r5f-memory@a0100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a1000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a1000000,compatible id shared-dma- pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a1100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a2000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a2000000,compatible id shared-dma- pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a2100000,大小为31 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a4000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a4000000,compatible id shared-dma- pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a4100000,大小为31 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-r5f-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a6000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a6000000,compatible id shared-dma- pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a6100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-r5f-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a7000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a7000000,compatible id shared-dma- pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a7100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-r5f-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a8000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-DMA-memory@a8000000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C66-dma-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a8100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-memory@a8100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-c66-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a90000, 1 mib
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-DMA-memory@a9000000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C66-dma-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a9100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-memory@a9100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-c66-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x0000000000, 1 mib
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C71-DMA-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C71-dma-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x0000000000aa100000,MIB 为79
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C71-memory@aa100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C71-内存)
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000b2000000,大小为96 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-dma- memory@b2000000,compatible id shared-dma- pool
[0.0000] of:保留内存:已初始化节点 VISION _APPS_SHARED 存储器,兼容的 id DMA-HEAL-Cartveout
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000d80000, 576 MIB
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池(0x0000000880000000,大小为256 MIB)
[0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]区域范围:
[0.000000] DMA [mem 0x000080000008000-0x0000ffffff]
[0.000000] dma32为空
[0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffff]
[0.000000]每个节点的可移动区域开始
[0.000000]早期内存节点范围
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000800000080000000-0x000000009e7fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00009e800000-0x00000000aeffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000af000000-0X0000afffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000b0000000-0x0000b7ffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000b800000-0x0000d7ffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000d80000-0x00000000fbffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000fc000000-0X00000000ffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x000000088fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000000890000000-0x00000008ffffff]
[0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000008000-0x00000008ffffff]
[0.0000] CMA:无法保留512 MIB
[0.000000] psci:从 DT 中探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.0000] psci:SMC 呼叫约定 v1.2
[0.000000]百分比 pu:嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
[0.000000]检测到 CPU0上的 PIPT I-cache
[0.000000] CPU 功能:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] CPU 功能:检测到:EL2矢量硬化
[0.000000] CPU 功能:检测到:ARM 勘误表1165522,1319367或1530923
[0.0000]构建了1个区域列表,基于移动性分组。 总页数:65472
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.SPI.0:512K (ospI.tiatter3),2m@(arospI.tispl),4m (rootospi),rootospi (rospi),256m (root),rospi (n),4m (rospi@(n),ryposphi (n),53,256m (n (n) vs (n),4m (n),ryposphosphi (n (n),5k (n (n),rypt (n),rypt (n (n) s (n),rypt (n (rm (n),5k (n (n) s (n) s (4m (n) s (n),rypt (n (n) s (n (n) s (4m (n) s (n) s (n),256 (vs (n (n) s (n
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6,4194304字节,线性)
[0.0000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5,2097152字节,线性)
[0.000000] mem auto-init: stack: off,heap alloc:off,heap free:off
[0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00009a800000-0x000000009e800000](64MB)
[0.000000]内存:2319360K/4194304K 可用(10816K 内核代码,1344K rwdata,4288K rodata,1856K init,758K BSS, 1874944K 保留,0K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64,ORDER =0-3,MinObjects=0,CPU=2,Nodes=1
[0.0000] RCU:可抢占的分层 RCU 实施。
[0.0000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[0.0000] RCU:将 CPU 限制为从 NR_CPU=256到 nr_CPU_IDs=2。
[0.000000]启用了 Trampoline 的任务 RCU。
[0.0000] RCU:RCU 计算的调度程序入伍延迟值为25个 jiffies。
[0.0000] RCU:为 RCU_FANOUT (叶片)=16,nr_CPU_IDs=2调整几何形状
[0.0000] NR_IRQs:64,nr_IRQs:64,预分配 IRQs:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/Deactivate 模式
[0.0000] GICv3:实施了960个 SPI
[0.000000] GICv3:实施了0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.0000] GICv3:实施了16个 PPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
[0.0000]其[mem 0x01820000-0x0182ffff]
[0.0000] GIC:启用其变通办法:Socialonext Synquacer pre-its
[0.000000]其@0x0000000001820000:已分配1048576台设备@8a0800000 (扁平,esz 8,psz 64K,SHR 0)
[0.0000]其:对 cmd 队列使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008a00b0000
[0.0000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00c0000
[0.000000]随机:使用 crng_init=0从 start_kernel+0x32c/0x4d4调用 Get_rand_Bytes
[0.000000] ARCH_TIMER:cp15计时器以200.00MHz (phys)运行。
[0.000000]主频源:ARCH_sys_counter:掩码:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8,max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000002] sched_clock:56位,200MHz,分辨率5ns,每4398046511102ns 包一次
[0.008392]控制台:彩色伪像设备80x25
[0.012953]校准延迟循环(跳过),使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023622] pid_max:默认:32768 minimum:301
[0.028369] LSM:安全框架正在初始化
[0.033113]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.040680] mountpoint-cache hash table entries:8192 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.049633] RCU:分层 SRCU 实现。
[ 0.054678] Platform MSI:MSI-控制器@1820000域已创建
[0.060928] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/ msi-controller@1820000域已创建
[0.070232] EFI 服务将不可用。
[0.074979] SMP:正在启动次要 CPU ...
[0.080173]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
[0.080197] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
[0.080208] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00d0000
[0.080241] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
[0.080291] SMP:带来了1个节点,2个 CPU
[0.109635] SMP:总共激活了2个处理器。
[0.114440] CPU 功能:检测到:32位 EL0支持
[0.119694] CPU 功能:检测到:CRC32指令
[0.133402] CPU:所有 CPU 在 EL2启动
[0.137598]替代方案:修补内核代码
[0.142582] devtmfs:已初始化
[0.150942]由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[0.155595]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.165557]未来图散列表条目:512 (顺序:-1,32768字节,线性)
[0.172696] pinctrl core:已初始化 pinctrl 子系统
[0.178246] DMI 不存在或无效。
[0.182448] NET:注册协议系列16.
[0.187208] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel 池用于原子分配
[0.194531] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
[0.202490] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
[0.210765] thermal_sys:注册的热调节器'test_wis'
[0.210767] thermal_sys:寄存式热调节器“POWER_allocator”
[0.217154] HW 断点:找到6个断点和4个监视点寄存器。
[0.230782] ASID 分配器初始化了65536个条目
[0.251549]注册了16.0 GiB 页面大小,预分配了0页
[0.258403] HugeTLB 注册了512 MIB 页面大小,预先分配了0页
[0.265160] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.272803]加密:Max_CPU_qlen 设置为1000
检测到[0.278678] K3-Chipinfo 43000014.chipid:系列:J721E rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb6402f]
[0.287556] vsys_3V3:由 EVM-12v0提供
[0.291872] vsys_5v0:由 EVM-12v0提供
[0.296505] iommu:默认域类型:已转换
[0.301640] SCSI 子系统已初始化
[0.305770] mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.310146]视频开发:Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.315777] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1个已注册
[0.320848] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
[0.330184] PTP 时钟支持已注册
[0.334202] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.337927] FPGA 管理器框架
[0.341433]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.348016]主频源:切换到主频源 ARCH_sys_counter
[0.354422] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.358467] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (顺序0,65536字节)
[0.368173] Cartveout Heap:以0x00000000b8000000的形式导出512个 MIB
[0.374461] NET:注册协议系列2.
[0.379034] IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3,524288字节,线性)
[0.387562] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.396344] TCP 建立的哈希表条目:32768 (顺序:2,262144字节,线性)
[0.404541] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3,524288字节,线性)
[0.412465] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
[0.419212] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.426105] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.433499] NET:注册协议系列1.
[0.438181] RPC:注册命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.444236] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.449049] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.453853] RPC:注册的 TCP NFSv4.1后通道传输模块。
[0.460437] PCI:CLS 0字节,默认为64
[0.464764]硬件性能事件:使用 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动程序启用,提供7个计数器
[0.474957]初始化系统受信任的密钥环
[0.479566]工作集:timestamp_bits=46 max_order_16 bucker_ord=0
[0.487809] sashfs:4.0版(20 31年09月01日) Phillip Louger
[0.493995] nfs:注册 id_resolver 密钥类型
[0.499210]注册了密钥类型 id_resolver
[0.503481]已注册密钥类型 id_legacy
[0.507600] nfs4filelapeout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.514448] nfs4flexfilelapeout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.522082] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.547007]注册的密钥类型不对称
[0.551194]非对称密钥解析器“x509”已注册
[0.556191]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.563749] IO 调度程序 MQ-deadline 已注册
[0.568375] IO 调度程序 kyber 已注册
[0.573560] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94引脚,尺寸376
[0.579721] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173个引脚,尺寸692
[0.588054] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.594313] K3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
[0.602057]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.610066] arm-smmu-v3 36600000.iommu:IAS 48位,OAS 48位(功能0x00001faf)
[0.619018] arm-smmu-v3 36600000.iommu:为 cmdq 分配了524288个条目
[0.627809] arm-smmu-v3 36600000.iommu:为 evtq 分配了524288个条目
[0.635473] arm-smmu-v3 36600000.iommu:MSI_domain absent - Falling back to wired IRQ
[0.648275]返修:模块已加载
[0.654089]循环:模块已加载
[0.657632] sysfs:无法创建重复文件名"/devices/platform/dma_buf_phys"
[0.665559] CPU:0 PID:1 Comm:swapper /0未被污染5.10.41-g4c2eade9f7 #1
[ 0.672758(XXVI)硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[0.678713]呼叫追踪:
[0.681216] dump_backtrace+0x0/0x1a0
[0.684952] show_stack+0x18/0x68
[0.688335] dump_stack+0xd0/0x12c
[0.691805] sysfs_warne_dup+0x60/0x80
[0.695539] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
[0.699721] kobject_add_internal+0x98/0x288
[0.704076] kobject_add+0x94/0x100
[0.707638] device_add+0xe0/0x748
[0.711106] platform_device_add+0x100/0x238
[0.715463] platform_device_register_full + 0xcc/0x150
[0.720621] DMA_buf_phys_init+0x6c/0x9C
[0.724623] do_one_initcall+0x54/0x1b8
[0.728536] kernel_init_freeed+0x1d4/0x23c
[0.732983] kernel_init+0x14/0x114
[0.736539] ret_f_ford+0x10/0x34
[0.740195] kobject_add_internal failed for dma_buf_phys with -EEXIST,do try to register tings with the same name in the same directory (使用-EEXIST 对 dma_buf_phys 进行 kobject_add_internal 失败,请勿尝试
[0.753356]瓦斯:07.714.04.00-RC1
[0.758221] libphy:Fixed MDIO Bus:Probed
[0.762871] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[0.768283] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.774688] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.780758] sky2:驱动程序版本1.30
[0.784989] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.790634] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.794773] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.801091] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.805755] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序帮助程序
[0.812064] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[0.818384] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,跳过....
[0.825496]光导体:探测导管方法。
[0.830055]可选:版本3.12 (3d47a131)
[0.830291]选项:已初始化驱动程序
[0.839577] NET:注册协议系列17.
[0.844190] 9pnet:安装9P2000支持
[0.848576]注册的密钥类型 DNS_resolver
[0.853033]正在加载已编译的 X.509证书
[0.861955] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.868287] K3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.876277] ti-sci 440830.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam)
[0.902369] random:快速初始化完成
[0.924904] DaVinci - McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[0.932394] OMA_i2c 40b00000.i2c:总线0 rev0.12,100 kHz
[0.938444] OMA_i2c 40b10000.i2c:总线1 rev0.12,100 kHz
[0.944500] omap_i2c 42120000.i2c:总线2 rev0.12,100 kHz
[0.950844] pca953x 3-0020:未找到使用虚拟电脑控制器的 VCC 电源
[0.957659] pca953x 3-0020:不使用人工智能
[0.984754] pca953x 3-0022:未找到使用虚拟电脑控制器的 VCC 电源
[0.991563] pca953x 3-0022:使用 AI
[0.995830] GPIO -480 (CTRL_PM_I2C_OE):以输出/高为点
[1.001804] GPIO -481 (MCasp/trace_MUX_S0):Hced as 输出/低
[1.008046] GPIO -482 (MCasp/trace_MUX_S1):Hced AS 输出/高
[1.014534] OMA_i2c 2000000.i2c:总线3 rev0.12,400 kHz
[1.024063] OMA_i2c 202000.i2c:400 kHz 时总线4 rev0.12
[1.030314] pca953x 5-0020:使用虚拟电脑控制器未找到电源 VCC
[1.037126] pca953x 5-0020:不使用人工智能
[1.064661] OMA_i2c 2030000.i2c:400 kHz 时总线5 rev0.12
[1.070691] OMA_i2c 2040000.i2c:总线6 rev0.12,100 kHz
[1.076630] OMA_i2c 2050000.i2c:总线7 rev0.12,100 kHz
[1.082981] ti-sci-intr 总线@100000:总线@28380000:interrupti-controller2:中断路由器137域已创建
[1.092945] ti-sci-intr 总线@100000:interrup-controller0: Interrupt Router 131域已创建
[1.101742] ti-sci-intr 总线@100000:main-navss:interrupti-controller1:中断路由器213域已创建
[1.111562] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created
[1.129060] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
[1.136746] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
[1.145024] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
[1.153300] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
[2.163626] j721e-PCIe 2900000. PCIE:PCI 主机桥接至总线0000:00
[2.170040] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-0f]
[2.175646] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xffff](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
[2.185337] PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x10011000 - 0x17ffffff]
[2.192385] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d] type 01 class 0x060400
[2.198525] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.208394] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.218284] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0xe8可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.228245] PCI_BUS 0000:00: 2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.238211] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.248172] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0xb2可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.258157] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[2.262250] PCI 0000:00:00.0: PME#支持 D0 D1 D3hot
[2.268121] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.279880] PCI 0000:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00]),正在重新配置
[2.288073] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x3e 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.298047] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.308006] PCI_BUS 0000:00: 2字节配置写入0000:00:00.0偏移0x3e 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.319598] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[bus 01-0f] end 更新为01
[2.326372] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
[2.331642] pcieport 0000:00:00.0:PME:信令与 IRQ 49
[2.3379] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
[2.345656] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
[2.353936] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
[2.362213] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
[3.372379] j721e-PCIe 2910000.PCIe: PCI 主机桥到总线0001:00
[3.378788] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[bus 00-0f]
[3.384395] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[IO 0x10000-0x1ffff](总线地址[0x18001000-0x18010fff])
[3.394264] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x18011000 - 0x1fffff]
[3.401307] PCI 0001:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
[3.407508] PCI 0001:00:00.0:支持 D1
[3.411602] PCI 0001:00:00.0: PME#支持 D0 D1 D3HOT
[3.419219] PCI 0001:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00]),正在重新配置
[3.429029] PCI_BUS 0001:01:Busn_res:[bus 01-0f] end 更新为01
[3.435796] PCI 0001:00:00.0:PCI 桥接至[总线01]
[3.441051] pcieport 0001:00:00.0:PME:信令与 IRQ 52
[3.447344] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
[3.455012] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
[3.463288] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
[3.471564] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
[4.481924] j721e-PCIe 2920000。PCIe:PCI 主机桥接至总线0002:00
[4.488345] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
[4.493950] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[IO 0x2000-0x2ffff](总线地址[0x1000-0x10fff])
[4.503196] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[mem 0x4400011000-0x4407ffffff](总线地址[0x00011000-0x07ffffff])
[4.513970] PCI 0002:00:00.0:[104C:b00d]类型01,类0x060400
[4.520169] PCI 0002:00:00.0:支持 D1
[4.524264] PCI 0002:00:00.0:PME#支持 D0 D1 D3HOT
[4.531894] PCI 0002:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00]),正在重新配置
[4.541702] PCI_BUS 0002:01:Busn_res:[bus 01-0f] end 更新为01
[4.548474] PCI 0002:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
[4.553738] pcieport 0002:00:00.0:PME:使用 IRQ 55发出信号
[4.560465] K3-ringacc 2b800000.ringacc:环形加速器支撑环:286,gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
[4.570342] K3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:已禁用
[4.577101] K3-ringacc 2b800000.ringacc:RA Proxy 修订版66346100,num_proxies:64
[4.586023] K3-ringacc 3c000000.ringacc:环形加速器支撑环:1024,gp-ring [440,150] sci-dev-id:211
[4.596178] K3-ringacc 3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:已禁用
[4.602936] K3-ringacc 3c000000.ringacc:RA Proxy 修订版66346100,num_proxies:64
[4.610864] 40a00000.serial:的 tmIO 0x40a00000 (IRQ = 15,base_baud = 6000000)的 ttyS1为8250
[4.620230] MMIO 0x2800000处的2800000.serial: ttyS2 (IRQ = 33,base_baud = 3000000)是8250
[4.628977] printk:控制台[ttyS2]已启用
[4.628977] printk:控制台[ttyS2]已启用
[4.637416] printk:已禁用引导控制台[ns16550a0]
[4.637416] printk:已禁用引导控制台[ns16550a0]
[4.647837] MMIO 0x2810000处的2810000.serial: ttyS3 (IRQ = 34,base_baud = 3000000)是8250
[4.656750] 2840000.serial: ttyS6 (MMIO 0x2840000)(IRQ = 35,base_baud = 3000000)为8250
[4.666268] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 VDD-HBA-电源稳压器(假定已启用)
[4.676782] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,则无法找到 VCC 电源调节器
[4.686935] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,则无法找到 vccq-supply 电脑控制器
[4.697173] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,则无法找到 vccq2-supply 电脑控制器
[4.707868] SCSI 主机0:ufshcd
[4.729714] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr _info:[RX,TX]:Gear =[1],lan[ 1,1],lan[ 1,1], PWR[SLOWAUTO_MODE,SLOWAUTO_MODE],施量= 0
[4.75209] DaVinciMDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 版本9.7,总线频率1000000
[4.759661] libphy:46000f00.mdio: probed
[4.764978] DaVinciMDIO 46000f00.MDIO:PHY [0]:设备46000f00.MDIO:00,驱动程序 TI DP83867
[4.765803] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX,TX]:Gear =[3],lan[ 2,2], PWR[快速模式,快速模式],速率= 2
[4.773294] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA00101,cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
[4.784886] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:未设置调节器功能,actvIccLevel=0
[4.808911] SCSI 0:0:0:49488:著名的 LUN Toshiba THGA8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI:6.
[4.817668] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a,freq:200000000,add_val:4 pps:0
[4.825987] SCSI 0:0:0:49476:著名的 LUN Toshiba THGA8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI:6.
[4.834592] DaVinci - McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[4.836076] mmc0:CQHCI 版本5.10
[4.843943] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_scsi_add_wlus:未找到引导 WLUN
[4.851540 ] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问 Toshiba THGA8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI:6.
[4.859868] SD 0:0:0:0:0:0:启动或设备重置发生
[4.865414] SD 0:0:0:0:[SDA] 8192 4096字节逻辑块:(33.6 MB/32.0 MIB)
[4.872753] SD 0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
[4.872755] SCSI 0:0:0:1:直接访问 Toshiba THGA8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI:6.
[4.885683] SD 0:0:0:0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:已启用,读取高速缓存:已启用,支持 DPO 和 FUA
[4.888596] mmc0:使用 ADMA 64位的4f80000.MMC [4F80000.mmC]上的 SDHCI 控制器
[4.894242] SD 0:0:0:0:[SDA]最佳传输大小65536字节
[4.907957] SD 0:0:0:0:0:1:发生开机或设备重置
[4.913446] sda:sda1.
[4.915985] SD 0:0:0:1:[SDB ] 7808000 4096字节逻辑块:(32.0 GB/29.8 GiB)
[4.916421] SD 0:0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 磁盘
[4.92828286] SD 0:0:0:1:[SDB]写保护已关闭
[4.934309] SD 0:0:0:1:[SDB]写入高速缓存:已启用,读取高速缓存:已启用,支持 DPO 和 FUA
[4.942924] SD 0:0:0:1:[SDB ]最佳传输大小65536字节
[4.949369] sdb:sdb1.
[4.952269] VDD_mmc1:由 vsys_3V3提供
[4.952438] SD 0:0:0:1:[SDB]连接的 SCSI 磁盘
[4.961022] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[4.967853] OMAP-mailbox 31f81000. mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[4.974702] OMAP-mailbox 31f820.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[4.981510] OMAP-mailbox 31f830.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[4.988302] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[4.997965] ti-UDMA 285c0000.dma-控制器:通道:26 (tchan:13,rchan:13,gp-rflow:8)
[5.008154] ti-UDMA 31150000.dma-控制器:信道:84 (tchan:42,rchan:42,gp-rflow:16)
[5.020845] SPI-NOR钉0.0:mt35xu512aba (65536 KB)
[5.026079] MTD:47040000.SPI.0:分区超出闪存大小,截断
[5.033120] MTD:47040000.SPI.0:跳过零大小的分区
[5.038948]在 MTD 设备47040000.SPI.0上找到了7个 cmdlinepart 分区
[5.045547]在“47040000.SPI.0”上创建7个 MTD 分区:
[5.051026] 0x0000000000000000 - 0x000000080000:“ospI.tiboot3”
[5.056980] 0x000000080000-0x000000280000:“ospI.tispl”
[5.062738] 0x000000280000-0x000000680000:“ospI.u-boot”
[5.068494] 0x000000680000-0x0000006c0000:“ospI.env”
[5.074029] 0x0000006c0000-0x0000007c0000:“ospI.sysfw”
[5.079712] 0x0000007c0000-0x000000800000:“ospI.env.backup”
[5.085860] 0x000000800000-0x000004000000:“ospi.rootfs”
[5.093887] SPI-NOR钉1.0:mt25qu512a (65536 KB)
[5.105209] mmc0:已启用命令队列引擎
[5.109649] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
[5.114868] mmcblk0:mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
[5.119496] mmcblk0boot0:mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5 mib
[5.125506] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
[5.131486] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 MIB,chardev (237:0)
[5.139818]毫米立方厘米:P1 P2 P3
[5.142885] DaVinciMDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 版本9.7,总线频率1000000
[5.150594] libphy:46000f00.mdio: probed
[5.156422] DaVinciMDIO 46000f00.MDIO:PHY [0]:设备46000f00.MDIO:00,驱动程序 TI DP83867
[5.164729] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA00101,cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
[5.178309] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:设置新的 flow-id-base 48
[5.185230] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:初始化 cpsw ale 1.4版
[5.192441] am65-cpsw-uss 46000000.以太网:ALE 表大小64
[5.198707] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:CPT 版本0x4e8a010a,freq:500000000,add_val:1 pps:0
[5.208976]达芬奇- McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[5.209151] mmc1:CQHCI 版本5.10
[5.225284] debugfs:目录'pd:242'和父'pm_genpd'已经存在!
[5.232668]调试程序:已存在父级'PM_genpd'的目录'pd:241'!
[5.239971]调试程序:已存在父级'PM_genpd'的目录'pd:240'!
[5.247275]调试程序:父级'PM_genpd'的目录'pd:239'已存在!
[5.255301]输入:GPIO 键作为/设备/平台/GPIO 键/输入/输入0
[5.270626] ALSA 设备列表:
[5.273592]未找到声卡。
[6.280784] mmc1:使用 ADMA 64位的4fb0000.MMC [4fb0000.mmC]上的 SDHCI 控制器
[6.288783]正在等待根设备 PARTIUID=4c995383-02...
[6.347874] mmc1:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
[6.354702] mmcblk1:mmc1:AAAA SD32G 29.7 GiB
[6.361718(2006)毫米立方厘米:P1 P2
[6.405382] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[6.410975] EXT4-FS (mmcblk1p2):以有序数据模式装载文件系统。 选项:(空)
[6.419079] VFS:在设备179:98上挂载根(ext4文件系统)。
[6.426141] devtmfs:已安装
[6.429395]释放未使用的内核内存:1856K
[6.433945]运行/sbin/init 作为 init 进程
[6.606919] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
[6.660431] NET:注册协议系列10.
[6.665310]使用 IPv6进行网段路由
[6.688396] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -SELinux +IMA -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=混合型)
[6.710138] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。
欢迎来到 Arago 2020.09!
[6.744618] systemd[1]:将主机名设置为<J7-EVM>。
[6.921806] systemd[1]:/lib/systemd/system/Docker。套接字:6:ListenStream=引用旧目录/var/run/下的路径,更新/var/run/Docker。sock→/run/Docker。sock;请相应更新单元文件。
[6.984810]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
[6.991538] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置 IP 防火墙,但本地系统不支持 WPF/cgroup 防火墙。
[7.003862] systemd[1]:(此警告仅对使用 IP 防火墙的第一台设备显示。)
[7.013689] systemd[1]:已创建的分片 system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[7.036089]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
[7.043320] systemd[1]:创建的层系统-序列\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
[7.064073]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
[7.071216] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[7.092189] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始派单密码…发送到控制台目录监视。
[7.116119] systemd[1]:已开始将密码请求转发给 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码 R…的权限转发给 Wall Directory Watch。
[7.140109] systemd[1]:已到达目标路径。
[确定]到达目标路径。
[7.160069] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[7.180060] systemd[1]:已达到目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[7.200062] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[7.224804] systemd[1]:正在侦听 RPCbind 服务器激活插槽。
[确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[7.248089] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
[确定]已到达目标 RPC 端口映射器。
[7.270279] systemd[1]:侦听处理核心转储套接。
[确定]正在侦听处理核心转储套接。
[7.292185] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
[确定]侦听 initctl 兼容性命名管道。
[7.324576] systemd[1]:条件检查导致 Journal Audit Socket 被跳过。
[7.332886] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
[确定]收听日记套接字(/dev/log)。
[7.356272] systemd[1]:收听《日刊》插座。
[确定]收听《日刊》插座。
[7.376315] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]收听网络服务 Netlink 套接字。
[7.400234] systemd[1]:侦听 udev 控制插座。
[确定]侦听 udev 控制套接字。
[7.420174] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]侦听 udev 内核套接字。
[7.442829] systemd[1]:安装大页文件系统...
正在挂载大页面文件系统...
[7.466237] systemd[1]:正在挂载 POSIX 消息队列文件系统...
正在挂载 POSIX 消息队列文件系统...
[7.494124] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
正在安装内核调试文件系统...
[7.515342] systemd[1]:正在挂载临时目录(/tmp)...
正在挂载临时目录(/tmp)...
[7.538387] systemd[1]:正在开始为当前内核创建静态设备节点列表...
正在开始为当前内核创建 st…ode 列表...
[7.57074] systemd[1]:正在启动启动闪屏启动...
正在启动启动闪屏启动...
[7.600152] systemd[1]:已启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
[确定]启动了硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
[7.626231] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
正在启动 RPC 绑定...
[7.642961] systemd[1]:条件检查导致跳过根设备上的文件系统检查。
[7.660470] systemd[1]:正在启动日记账服务...
正在启动日记账服务...
[7.690206] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[7.710111] cryptotdev:加载树外模块会损坏内核。
[7.718809] systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根和内核文件系统...
[7.737859] EXT4-FS (Mmmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
[7.748415] cryptotdev:加载了驱动程序1.10。
[7.750233] systemd[1]:正在启动 udev Coldplug 所有设备...
正在启动 udev Coldplug 所有设备...
[7.782498] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
[确定]已启动 RPC 绑定。
[7.804401] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]安装了巨页文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载内核调试文件系统。
[确定]已挂载临时目录(/tmp)。
[确定]已开始创建 sta…的列表 当前内核的节点。
[失败]启动启动闪屏启动失败。
有关详细信息,请参阅“psplash-start.service'”。
[…] Star 的 Progress communication helper 相关性失败。
[确定]已开始加载内核模块。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在安装内核配置文件系统...
正在开始将日记刷新到永久存储...
[8.0154] systemd-journale[166]:已收到刷新运行时日志的客户端请求。
正在开始应用内核变量...
正在开始在/dev/...中创建静态设备节点
[确定]已挂载内核配置文件系统。
[确定]已开始将日志刷新到永久存储。
[确定]已开始应用内核变量。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已达到目标本地文件系统(预览版)。
正在安装/media/ram...
正在安装/var/volatile ...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已安装/media/ram。
[确定]已安装/var/volatile。
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已达到目标本地文件系统。
正在开始创建易失性文件和目录...
[确定]已启动 udev Coldplug All Devices。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
正在启动网络时间同步...
正在启动有关系统启动/关闭的更新提示...
[确定]已开始更新有关系统引导/关机的 utmp。
[确定]已启动网络时间同步。
[确定]已达到目标系统初始化。
[确定]已开始每日清理临时目录。
[确定]已达到设定的目标系统时间。
[确定]已达到目标系统时间同步。
[确定]每天开始轮转日志文件。
[确定]达到目标计时器。
[确定]收听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活插座。
[确定]收听 D 总线系统消息总线插座。
启动用于 API 的 Docker 套接字。
[确定]收听 dropbear.socket。
正在通过 kexec...开始重新引导并转储 vmcore
[确定]侦听 Docker 套接字中的 API。
[确定]达到目标套接字。
[确定]已达到目标基本系统。
[确定]已启动作业假脱机工具。
[确定]启动了定期命令调度程序。
[确定]已启动 D-Bus 系统消息总线
正在启动有关 GPLv3软件包的打印通知...
正在启动 IPv6数据包过滤框架...
正在启动 IPv4数据包筛选框架...
[确定]启动 irqbalance 守护程序。
正在启动电话服务...
正在启动 rc.pvr.service ...
正在启动登录服务...
[确定]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
[确定]已启动 IPv6数据包过滤框架。
[确定]已启动 IPv4数据包文件[8.917032] PVR_K:244:从硬件设备寄存器中读取 BVNC 22.104.208.318
分层框架。
[确定]已到达目标网络(预)。
正在启动网络服务...
[确定]已启动电话服务。
[8.975291] PVR_K:244:使用 BVNC 22.104.208.318注册的 RGX 设备
[8.986264]蓝牙:核心版本2.22
[8.989910] NET:注册协议系列31.
[8.996030]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[9.002402]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[9.012036]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[9.017111]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[9.038166][DRM]初始化了 PVR 1.13.5776728 20170530,用于次要0上的4e20000000.GPU
[确定]已启动网络服务。
正在开始等待网络配置...
正在启动网络名称解析...
[确定]已启动登录服务。
[9.204161] ina2xx 4-0040:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[确定]已启动网络名称解析。
[确定]已到达目标网络。
[确定]到达目标主机和网络名称查找。
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
正在启动启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
[确定]已启动 NFSv2锁定的 NFS 状态监视器。
…简单网络管理协议(SNMP)守护程序...
正在启动允许用户会话...
[确定]已开始允许用户会话。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
[确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息,请参阅“sync-clocks.service'”。
[确定]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[确定]已启动启用并配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
[9.384768] ina2xx 4-0041:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.402208] ina2xx 4-0042:电源监视器 ina226 (分流器=10000 uOhm)
[9.420472] ina2xx 4-0043:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.439640] ina2xx 4-0044:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.461210] ina2xx 4-0045:电源监视器 ina226 (分流= 5000 uOhm)
[9.483301] ina2xx 4-0046:电源监视器 ina226 (分流器=10000 uOhm)
[9.502283] ina2xx 4-0047:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.550844] ina2xx 4-0048:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.589306] ina2xx 4-0049:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.639278] ina2xx 4-004A:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.693101] ina2xx 4-004B:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.760568] ina2xx 4-004C:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.802259] ina2xx 4-004D:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.851701] ina2xx 4-004e:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[9.897586] ina2xx 4-004f:电源监视器 ina226 (分流=10000 uOhm)
[10.095502] random:crng 初始化完成
[10.098899]随机:7个尿道报警因限值而错过
[确定]启动加载/保存随机种子。
[10.225961] K3-DSP-rproc 4d808000.DSP:分配的保留内存节点 VISION-APS-C66-DMA-memory@a9000000
[…]启动了简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
[10.414211] img_dec 4300000.视频解码器:注册为/dev/video0的解码器
[10.426686] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:为远程处理器模式配置了 DSP
[10.490535] CAN 设备驱动程序接口
[10.682395] remoteproc remoteproc0:4d80800000.DSP 可用
[10.776221] remoteproc remoteproc0:J7-C66_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[10.787418] remoteproc remoteproc0:启动4d80800000.DSP
[10.795705] remoteproc remoteproc0:J7-C66_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[10.808043] remoteproc remoteproc0:request_firmware failed:-2
[10.817130] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:分配的保留内存节点 VISION-APS-C66-DMA-memory@a8000000
(小一
(小一
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
自动配置
bash-dev
Bash
BC
二进制实用程序
CIFS-utils
coreutils-stdbuf
coreutils
Cpio
CPP-symlinks
CPP
dosfstools
elfutils.
G++符号链接
G++
嘎嘎
GCC 符号链接
GCC
Gdb
gdbserver
gettext
标签2.
gstreamer1.0-libav-dev
gstreamer1.0-libav
gzip
更少
底座1.
libbfd
libdw1.
libelf1
libgdbm-COMPAT4.
libgdbm-dev
libgdbm6.
libgettextlib
libgettextsrc
libgmp-dev
libgmp10.
libgmpxx4.
利比德2-0
libidn2-dev
libmpc3.
libmpfr6.
libreadline-dev
libreadline8.
利布斯特开发
股息2.
m4-dev
M4
品牌
nettle 开发
网络
已分出
吡啶3-rfc3987
python3-严格-rfc3339.
焦油
这种情况下
零
如果您不想分发 GPLv3组件,请删除
以上软件包在分发之前提供。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。例如:
选择<package>
其中<package>是上面列表中打印的名称
注:如果软件包与您的另一个软件包有依赖性
将收到相关包裹的通知。 您应该这样做
使用--force-remove-of 依赖软件包选项
同时删除相关软件包
(小一
(小一
[确定]已开始打印关于 GPLv3 PA[11.006731] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:已配置用于远程处理模式的 DSP
乳器。
[11.064070]平台41000000.r5f:R5F 内核可能已由不同的主机启动,已编程状态(0)!=实际状态(1)
[11.084824] remoteproc remoteproc1:4d81800000.DSP 可用
[11.108069]平台41000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
[11.162472] remoteproc remoteproc1:J7-C66_1-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[11.171025] remoteproc remoteproc1:启动4d81800000.DSP
[11.178872] K3-DSP-rproc 64800000.DSP:分配的保留内存节点 VISION - APS-C71-DMA-memory@aa000000
[11.188397] remoteproc remoteproc1:J7-C66_1-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[11.196941] remoteproc remoteproc1:request_firmware failed:-2
[11.220077] K3-DSP-rproc 64800000.DSP:为远程处理器模式配置了 DSP
[11.260196]平台41000000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a0000000
[11.270099] remoteproc remoteproc3:64800000.DSP 可用
[11.336725] remoteproc remoteproc3:J7-C71_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[11.348073] remoteproc remoteproc3:启动64800000.DSP
[11.355909] remoteproc remoteproc3:J7-C71_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[11.372044] remoteproc remoteproc3:request_firmware failed:-2
[11.457967] remoteproc remoteproc2:41000000.r5f 可用
[11.536881] remoteproc remoteproc2:连接到41000000.r5f
[11.603013] TI DP83867 46000f00.MDIO:00:附加 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=46000f00.MDIO:00,IRQ=轮询)
[11.627564] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网 eth0:链路已断开
[11.718238]平台41000000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
[11.888119] remoteproc2#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a0000000
[12.056123] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg host is online
[12.071716] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
[12.080212] virtio_rpmsg_bus virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
[12.161502] remoteproc2#vdev0buffer:registered virtio0 (类型7)
[12.274645] remoteproc remoteproc2:远程处理器41000000.r5f 现已连接
[12.326438] m_CAN_platform 40528000.can: m_can device registered (IRQ=23,version=32)
[12.342376] m_CAN_platform 40568000.can: m_can device registered (IRQ=25,version=32)
[12.473338]平台5c00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
[12.563810]平台5c00000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a2000000
[12.608706]可使用 remoteproc remoteproc4:5c00000.r5f
[12.628420] remoteproc remoteproc4:连接到5c00000.r5f
[12.656438]平台5c00000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
[12.716122] remoteproc4#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a2000000
[12.811055] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg host 处于联机状态
[12.845822] remoteproc4#vdev0buffer:registered virtio1 (类型7)
[12.975442] remoteproc remoteproc4:远程处理器5c00000.r5f 现已连接
[确定]已创建层面 system-systemd\x2dfsck。
[13.144960]平台5d00000.r5f:为 remoteproc 模式配置了 R5F
[13.296207] platform 5d00000.r5f:assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma- memory@a4000000
[13.483511] remoteproc remoteproc 5:5d00000.r5f 可用
[确定]找到设备 THGAF8G8T23BAILB 1.
[确定]找到设备 THGAF8G8T23BAILB rootfs。
正在对/dev/sda1启动文件系统检查...
正在启动/dev/sdb1上的文件系统检查...
[13.609334] remoteproc remoteproc5:直接固件加载 J7-main-r5f0_1-FW 失败,错误-2
[13.62186] remoteproc remoteproc5:加电5d00000.r5f
[13.632075] remoteproc remoteproc5:直接固件加载 J7-main-r5f0_1-FW 失败,错误-2
[13.644509] remoteproc remoteproc5:request_firmware failed:-2
[确定]已在/dev/sda1上启动文件系统检查。
正在安装/run/media/sda1...
[确定]已安装/run/media/sda1。
[确定]已在/dev/sdb1上启动文件系统检查。
正在安装/run/media/sdb1...
[13.736966] EXT4-FS (sdb1):以有序数据模式装载文件系统。 选项:(空)
[13.744024] platform 5e00000.r5f:为 remoteproc 模式配置了 R5F
[确定]已安装/run/media/sdb1。
[13.887751]平台5e00000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a6000000
[确定]找到设备/dev/mmcblk0p1。
[14.022179] remoteproc remoteproc6: 5e00000.r5f 可用
正在对/dev/mmcblk0p1...启动文件系统检查
[确定]已在/dev/mmcblk0p1上启动文件系统检查。
正在安装/run/media/mmcblk0p1...
[确定]已安装/run/media/mmcblk0p1。
[确定]找到设备/dev/mmcblk0p2。
正在对/dev/mmcblk0p2...启动文件系统检查
[确定]已启动/dev/m[14.270719] remoteproc remoteproc6的文件系统检查:J7-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
mcblk0p2。
[14.292061] remoteproc remoteproc6:加电5e00000.r5f
[14.300038] remoteproc remoteproc6:J7-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[确定]找到设备/dev/mmcblk1p1.[14.310315]平台5f00000.r5f:为 remoteproc 模式配置了 R5F
[14.320896] remoteproc remoteproc6:request_firmware failed:-2
[14.538274] platform f00000.r5f:assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma- memory@a7000000
[14.592428] remoteproc remoteproc7:5f00000.r5f 可用
[14.619077] remoteproc remoteproc7:J7-main-r5F1_1-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[14.630581] remoteproc remoteproc7:加电5f00000.r5f
[14.641211] remoteproc remoteproc7:J7-main-r5F1_1-FW 的直接固件加载失败,错误-2
[14.656032] remoteproc remoteproc7:request_firmware failed:-2
[15.055875] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[15.151892] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[15.232841]可使用 remoteproc remoteproc8: b034000.PRU
[15.258469] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[15.296793] remoteproc remoteproc9:b004000.RTU 可用
[15.322357] remoteproc remoteproc10:b00a000.txtpru 可用
[15.364067] OMA_rng 4e10000.rng:随机数发生器版本。 241b34 c.
_____ _____ __
|_|_________|_|_____|_________
||_|.|。 |。 ||_|_|。 |||-_|_|_|
||||||,||||||||||||||||||||||||||||||________________________________||
||||||
Arago 项目 http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
Arago 2020.09 J7-EVM ttyS2
J7-EVM 登录:[15.481309] remoteproc remoteproc11:b038000.PRU 可用
[15.543404] remoteproc remoteproc12: b006000.RTU 可用
[15.565304] remoteproc remoteproce13:b00c000.txpru 可用
[15.591954] PVR_K:1219:RGX 固件映像“rgx.FW.22.104.208.318”已加载
[15.630023]可使用 remoteproc remoteproc14: b1340.PRU
[15.660164] remoteproc remoteproc15:b104000.RTU 可用
[15.688167] remoteproc remoteproc16:b10a000.txpru 可用
[15.716746]可使用 remoteproc remoteproc17: b1380.PRU
[15.752816] remoteproc remoteproc18: b1060.RTU 可用
[15.768854] remoteproc remoteproc19:b10c000.txpru 可用
[16.277401] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[16.300055] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号1
[16.332577] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc 参数0x200073c9 HCI 版本0x100参数0x0000002000010010
[16.350030] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 613,IO 内存0x06410000
[16.366555] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5.10
[16.384104] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
[16.403699] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[16.416108] USB USB1:制造商:Linux 5.10.41-g4c2eade9f7 xhci-hcd
[16.432130] USB USB1:序列号:xhci-hcd.2.auto
[16.440731]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.446243]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[16.459300] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[16.470417] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号2
[16.482499] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[16.496144] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法,因此禁用了 LPM。
[16.508086] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
[16.524024] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
[16.531319] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[16.540018] USB USB2:制造商:Linux 5.10.41-g4c2eade9f7 xhci-hcd
[16.552051] USB USB2:序列号:xhci-hcd.2.auto
[16.557485]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.561647]检测到集线器2-0:1.0:1个端口
[16.796025] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备2
[16.968293] USB 1-1:找到新的 USB 设备,idVendor=0451,idProduct=8142,bcdDevice=1.00
[16.980014] USB 1-1:新 USB 设备字符串:MFR=0,Product=0,SerialNumber=1
[16.987137] USB 1-1:序列号:120200897885
[16.996502]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[17.004030]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
J7-EVM 登录:root
最后登录时间:世界协调时,世界标准时间:2021年8月4日22:20:54
根@J7-EVM:Δ T~# ifconfig -a
CAN0:标志=128<NOARP> MTU 16度量1
不规范00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00队列10 (非标准版)
Rx 数据包0字节0 (0.0 B)
Rx 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
设备中断23.
CAN1:标志=128<NOARP> MTU 16度量1
不规范00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00队列10 (非标准版)
Rx 数据包0字节0 (0.0 B)
Rx 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
设备中断25.
eth0:flags=4099<上,广播,多播> MTU 1500度量1
乙醚78:db:2f:E6:30:5c txqueuelen 1000 (以太网)
Rx 数据包0字节0 (0.0 B)
Rx 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
Lo:flags=73<上,环回,运行> MTU 65536度量1
iNet 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6:1 prefixen 128 scopeid 0x10<主机>
循环 txqueuelen 1000 (本地环回)
Rx 数据包82字节6220 (6.0 KiB)
Rx 错误0丢弃0溢出0帧0
Tx 数据包82字节6220 (6.0 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
根@J7-EVM:~Ω# ethtool -i etho 0
驱动程序:am65-cpsw-nuss
版本:5.10.41-g4c2eade9f7
固件版本:
扩充 ROM 版本:
总线信息:46000000.以太网
支持-统计:是
支持-测试:否
支持 EEPROM 访问:否
supports-register-dump:是
supportS-priv-flags:是
根@J7-EVM:~# cd li /lib/firmware/
根@J7-EVM:/lib/firmware# ls
iwlwifi_firmware iwlwifi-8000C-13.ucode iwlwifi-8000C-27.ucode iwlwifi-8265-21.ucode iwlwifi-8265-34.ucode PRU rgx.fw.22.104.208.318
节奏 iwlWIFI-8000C-16.ucode iwlWIFI-8000C-31.ucode iwlWIFI-8265-22.ucode iwlWIFI-8265-36.ucode pvdec_full _bin.FW rgx.sh.22.104.208.318
ethfw iwlwifi-8000C-21.ucode iwlwifi-8000C-34.ucode iwwifi -8265-27.ucode J7-main-r5f0_0-FW regulation.db 总线连接
iwlwifi-3160-17.ucode iwlwifi-8000C-22.ucode iwlwifi-8000C-36.ucode iwlwifi-8265-31.ucode PDK-IPC regulation.dB.p7s vision _apps_EVM
根@J7-EVM:/lib/firmware# ls -l
共计32520.
rw-r--r-- 1根根根2046年1月4日2022年 license.iwlwip_firmware
drwxr-xr-x 2根根4096 2021年8月4日节奏
drwxr-xr-x 2 root 4096 Aug4 2021 ethfw
rw-r--r-1根918268年1月4日2022 iwlwifi-3160-17.ucode
rw-r--r-1根1745176年1月4日2022 iwlwifi-8000C-13.ucode
rw-r--r-1根2351636年1月4日2022 iwlwifi-8000C-16.ucode
rw-r--r-1根根239060 2022年1月4日 iwlwifi-8000C-21.ucode
rw-r--r-1根根2120860 2022年1月4日 iwlwifi-8000C-22.ucode
rw-r--r-1根2227284年1月4日2022 iwlwifi-8000C-27.ucode
rw-r--r-1根2310116 2022年1月4日 iwlwifi-8000C-31.ucode
rw-r--r-1根2448976 2022年1月4日 iwlwifi-8000C-34.ucode
rw-r--r-1根2428004 2022年1月4日 iwlwiwiW-8000C-36.ucode
rw-r--r-1根2389968号根2022年1月4日 iwlwifi-8265-21.ucode
rw-r--r-1根根1811984年1月4日2022 iwlwifi-8265-22.ucode
rw-r--r-1根2234528年1月4日2022 iwlwifi-8265-27.ucode
rw-r--r- 1根根2307104 1月4日2022 iwlwifi-8265-31.ucode
rw-r--r-- 1根2440780根(2022年1月4日) iwlwifi-8265-34.ucode
rw-r--r-1根2436632 1月4日2022 iwlwifi-8265-36.ucode
lrwxrwxrwx 1 root root 44 Aug4 2021 J7-main-r5f0_0-FW -> ethfw/app_remotesg巫术 cfg_server_strip.xer5f
drwxr-xr-x 2根根4096 2021年8月4日 PDK-IPC
drwxr-xr-x 2根根4096 2021年8月5日 PRU
-rwxr-xr-x 1 root 247469 Jan 4 2022 pvdc_full bin.fw
rw-r--r-1根4016年1月4日2022 regulation.db
rw-r--r-1根根1182 2022年1月4日 regulatory.db.p7s
rw-r--r-1根根118784 1月4日2022 rgx.fW.22.104.208.318
rw-r--r-1根根302056年1月4日2022 rgx.sh.22.104.208.318
drwxr-xr-x 2 root 4096 Aug5 2021 ti-connectivity
drwxr-xr-x 2根根4096年1月5日2022 vision _apps_EVM
根@J7-EVM:/lib/firmware#
启用时钟!
=========================================================
CPSW 以太网固件
=========================================================
######## 端口数量8.
主 NAVSS 上的 CPSW_9G 测试
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=0
EnetPhy_open:###### PHY 未激活
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=0
EnetPhy_open:###### PHY 未激活
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=0
EnetPhy_open:###### PHY 未激活
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=0
EnetPhy_open:###### PHY 未激活
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=1
EnetPhy_open:###### PHY 处于活动状态。 现在将其与驱动程序绑定
EnetPhy_bindDriver:PHY 16:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=1
EnetPhy_open:###### PHY 处于活动状态。 现在将其与驱动程序绑定
EnetPhy_bindDriver:PHY 17:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=1
EnetPhy_open:###### PHY 处于活动状态。 现在将其与驱动程序绑定
EnetPhy_bindDriver:PHY 18:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
EnetPhy_open:###### 是 phy alive=1
EnetPhy_open:###### PHY 处于活动状态。 现在将其与驱动程序绑定
EnetPhy_bindDriver:PHY 19:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
PHY 16已激活
PHY 17已激活
PHY 18已激活
PHY 19已激活
ETHFW 版本:0.01.01
ETHFW 构建日期:2022年1月13日
ETHFW 构建时间:15:26:22
ETHFW Commit SHA:1870733f
启动 lwIP 时,本地接口 IP 已启用 DHCP
主机 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C2
EnetPhy_resetWaitState:###### 输入 PHY 地址10
EnetPhy_resetWaitState:###### 输入 PHY 地址11
EnetPhy_resetWaitState:###### 输入 PHY 地址12
EnetPhy_resetWaitState:###### 输入 PHY 地址13
EnetPhy_nwayStart 状态:###### 进入
EnetPhy_nwayStart 状态:###### 进入
EnetPhy_nwayStart 状态:###### 进入
EnetPhy_nwayStart 状态:###### 进入
[LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
添加了接口'ti1',IP 为0.0.0.0
IPC_ECHO 测试(核心:MCU2_0).....
远程演示设备(核心:MCU2_0).....
调试进一步发现 cpsw 处于循环状态,等待 AutoNeg 完成。
pdg_Jacinto _08_00_00_37/packages/ti/drv/enet/src/mod/cpsw_macport.c +2297.
ENETTRACE_VAR (portID);
/*等待 SGMII 自动协商完成,无错误*/
行动
{
CSL_SGMII_getStatus (sgmiiRegs,portnum,&sgmiiStatus);
如果(sgmiiStatus.bIsAutoNegError!=0U)
{
/*自动协商错误*/
ENETTRACE_ERR("MAC %u:SGMII 自动协商失败:%d\n",端口 ID,状态);
状态= ENET_EFFIL;
休息;
}
}
while (sgmiiStatus.bIsAutoNegComplete!= 1U);