请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM 您好,
我想运行一些以太网演示(Vision 应用程序),然后尝试通过以太网将视频流从计算机发送到 EVM,并通过 HDMI 显示视频。
为了做到这一点,我需要 GESI 板,还是它也可以与 J7x 四端口 ETH 扩展配合使用?
此致,
尼科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尼古拉
EthFw 主要通过 TDA4VM 上的 GESI 板进行测试,默认 SDK 使用 GESI。
有一个用于启用 QSGMII 卡的软件包,如下所述:
8.5.6.8. 在 J721E EVM 中使用 Linux 启用8端口以太网
此致
华普