This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:MCUSW 可以在 SDK8.1上启动应用程序问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067660/tda4vm-q1-mcusw-can-boot-app-issue-on-sdk8-1

部件号:TDA4VM-Q1

尊敬的专家:

从 SDK8.1中删除了 tirtos。  

对于 MCUSW 演示,CAN 引导应用程序无法正常工作,请按以下方式进行记录

/home/fredy/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/ && ./makemulticore.sh j721e_evm
~/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts ~/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm mpu1_0
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm mcu2_0
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm mcu2_1
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm mcu3_0
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm mcu3_1
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm c66xdsp_1
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm c66xdsp_2
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
make mcusw_ex01_multicore_demo_app - j721e_evm c7x_1
make[1]: *** No rule to make target 'mcusw_ex01_multicore_demo_app'.  Stop.
~/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts
Error - ../binary/bin/j721e_evm/mcusw_ex01_multicore_demo_app_mpu1_0_release.xa72fg does not exist

我检查了 SDK8.0的脚本(sdk/ti-processor-sdk-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-08-01_00_11/mcusw/mcussions_demos/boot_app_mco_RTos/main_domain_apps/scripts/makoticore.sh),  

my_os=tirtos。 我还尝试将该值修改为 my_OS=FreeRTOS,日志与之相同。  
如果我们支持 SDK8.1上的此演示,请帮助检查并告知我。 谢谢。  
此致,  
张瑞迪  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredy,

    您想使用此示例演示的任何具体原因? 通常,我们从 Vision 应用程序生成这些示例,然后将其与 BootApp 一起使用。  

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里耶什,  

    客户正在尝试启动应用程序演示,能否帮助您分享有关从 Vision 应用程序运行此演示的指南?  

    此致,

    Fredy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredy,

    看起来,某些地方的 makefile 被混淆了。 我正在检查。

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredy,

    要使用 BootApp 运行 Vision 应用程序演示,请执行以下步骤。

    • 使用“Make SDK -Jn”命令构建 Vision SDK
    • 使用"MMake SBL_bootimage"构建 lateapp1和 lateapp2映像
    • 然后,您应该在 VISION 应用程序/输出/文件夹中找到 lateapp1和 lateapp2图像。

     此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布里耶什,  

    这种解决方案似乎适用于 QNX。 我想在 Linux 上试用。  

    我检查 makefile。 这对 Linux 毫无帮助。  

    此致,  

    张瑞迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredy,

    您可以在 Vision 应用程序文件夹上应用附加补丁并尝试运行上述命令吗?

    /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/791/Added_5F00_Linux_5F00_Images_5F00_In_5F00_SBL_5F00_Rules.zip

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢布里耶什,它工作良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢弗雷迪,关闭了这张票。