This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 专家:
我已经阅读了 SDK 8.0中的 VISS 模块代码,并有疑问。
在函数 vhaw_m2mVissProcessReq 中,它等待信号量 instObj->hwahLock 完成 vhaw_m2mVissapi.c()中的第1101行。
这是否意味着,如果我同时有多个摄像机图像要用于 VISS 处理,我必须逐个处理,而不是同时处理?
您好,吴天阳,
是的,没错。 VISS 在内存到内存模式下工作,在此模式下,帧将逐个处理。
此致,
布里耶什
您好,Brijesh:
感谢你的回复。 我还有两个问题。
1、我比较了 SDK8.0和 SDK7.3代码,发现 VISS 模块增加了 UDMA 配置功能。
此新功能有什么作用?
2、我已经测试了 VISS 模块,以在我们自己的主板上处理1920*1536图像,这需要大约6~8ms,大部分时间花在等待完成(WaitForProcessCmpl)的过程上。
现在我需要在帧间隔(大约33毫秒)内处理5幅图像。 如果 我逐个处理图像,则五张图像的处理时间超过33毫秒。
这个问题是否有任何解决方案?
此致,
吴天阳
您好,吴天阳,
[引用 userid="500953" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1069873/tda4vm-viss-are - multiple-imagese-processed -一个一个或同时处理/3958767#3958767"]
1、我比较了 SDK8.0和 SDK7.3代码,发现 VISS 模块增加了 UDMA 配置功能。
此新功能有什么作用?
[/引用]此功能允许使用异类摄像机在 VISS 中进行处理。 如果没有此功能, 则很难支持具有不同 VISS 要求的完全不同的摄像机。
[引用 userid="500953" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1069873/tda4vm-viss-are - multiple-imagese-processed -一个一个或同时处理/3958767#3958767"]
2、我已经测试了 VISS 模块,以在我们自己的主板上处理1920*1536图像,这需要大约6~8ms,大部分时间花在等待完成(WaitForProcessCmpl)的过程上。
现在我需要在帧间隔(大约33毫秒)内处理5幅图像。 如果 我逐个处理图像,则五张图像的处理时间超过33毫秒。
这个问题是否有任何解决方案?
[/引用]如果任务未重新安排为某个较高优先级的任务,我认为应该可以处理。 但太紧了。。。
此致,
布里耶什