This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6711D:启动问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1069242/tms320c6711d-boot-issue

部件号:TMS320C6711D

您好,

我们在产品中使用 C6711D,在未成功启动的情况下,我们达到了20%到40%的速度。  

我们的软件在启动加载程序的内部闪存中启动会将固件加载到 RAM 中。  我们的战靴的第一个指令是将针脚 Timer1 TOUT1设为1。

电气复位由设备(LTC2901)管理,该设备断言复位持续时间为150毫秒。 此设备也是由 C6711D 引脚 Timer1 TOUT1刷新的外部看门狗。

在未成功启动时 :

  • 重置后,时钟输出引脚上有7.5MHz,CLKIN 为20MHz。
  • Timer1 TOUT1引脚保持在0。

引导模式选择似乎不稳定。  问题似乎是硬件问题。 以下哪项可能是根本原因?

有关信息,我们添加了以下下拉菜单和下拉菜单:

  • HD4:下拉1K
  • HD8:上拉1K
  • HD12:上拉1K
  • 重置:上拉1K
  • CLKMODE0:上拉

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我还有一个问题可能与我们的问题有关。 我们是否真的必须对以下内容进行抽拉:

    • TRST
    • HD3  
    • HD13
    • HD14

    此致