This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 员工:
我们刚刚设置了一个新项目,该项目使用 TDA4VM SoC 并使用 SPL 引导加载程序从 eMMC 启动,软件基于 TI-SDK 0703版本。
从 A72 Linux 端测试系统重启功能时:输入 "systemctl reboot" 或在 TTY 控制台中运行"reboot"。
在一些硬件上,它可以工作,但有些不能! 它无法重新启动,系统只是在所有 systemd 服务停止并调用内核重新启动后挂起。
经过长期的光检查,最后,我们发现 闪存 eMMC 时,键是 uboot 控制台中的特殊 cmd:
然后重新引导命令将会起作用!
我知道 MMC rst-function 0 1 的用法是:
*修改 EXT_CSD[162],该参数是基于给定值的 RST_n_function
*以启用。 请注意,对于非零值,此字段为一次写入字段。
我想知道 为什么不启用 eMMC 硬件 rst-function 会阻止 TDA4硬件重新启动?
此致
铁管。
您好,
您是否已经尝试过以下命令:
=> mmc partconf 0 1 1 1 => mmc bootbus 0 2 0 0
要授予 ROM 对引导分区的访问权限,必须首次使用上述命令:
以上链接提供了有关 eMMC 启动模式的全面详细信息。
请告诉我这是否有帮助。
此致,
凯尔西
您好,
我认为您的定制板上的 eMMC 部件需要这样做。 下面是一个说明这一点的修补程序: https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2014-February/173017.html
引用提交日志:
某些 eMMC 芯片可能需要将 RST_n_function 位设置为非零值 ,以使系统的热重置正常工作。 有关这方面的详细信息将作为 eMMC 数据表的一部分。 还可以将使用此 命令添加到 dra7xx 自述文件中。
我认为这就是“MMC rst-function 0 1”在您的主板上有所帮助的原因。
如果没有其他问题,请单击验证答案。
凯尔西
很棒,这对我来说很有帮助!
非常感谢 ~