This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:USXGMII 接口通过 LVDS &lt 与外部开关功能匹配;-> CML 模式使用哪种方法?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1068861/dra821u-usxgmii-interface-match-with-external-switch-function-through-lvds---cml-mode-use-which-method

部件号:DRA821U

各位专家:

现在,我们满足了设计兼容性要求,即 DRA821U 与 Realtechk 交换机匹配。  

兼容设计的 VBB 电源使用 VDDA_0P8_SERDES0或 VDDA_1P8_SERDES0? 基于 TDA4VM:以太网 CML 连接- SGMII 2.5Gbpbs -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 使用1P8_SERDES0,但从数据表中可能使用 serdes0模拟电源0V8可能更合理。  

匹配电路请遵循这些注释。(www.ti.com/.../scaa059c.pdf)

请帮助我们再次确认。

此致!

韩涛