This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:从 eMMC&#39启动分区启动

Guru**** 2543940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067630/tda2exevm-boot-from-emmc-s-boot-partition

部件号:TDA2EXEVM

嗨,我是专家

    我在下图中检查了支持从 eMMC 引导部分引导的 tda2e17的 TRM:

    

    在 Linux 中,我分别通过 dd 命令将 MLO 和 u-boot-spl.bin 写入 eMMC 的 boot1分区,

    然后,如上图所示修改主板的启动配置,然后重新启动。

    串行端口没有响应。

    您能告诉我如何将 MLO 编程到 eMMC 的引导分区吗?