This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-J721E:构建 Yocto 项目时未设置 DL_DIR

Guru**** 2536150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072538/processor-sdk-j721e-dl_dir-is-not-set-when-building-yocto-project

部件号:processor-SDK-J721E
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好,香榭丽舍

我的客户在 Yocto 项目构建过程中发现错误,如下所示。

请检查一下? 如何设置 DR_DIR? 我不确定他们是否运行了以下脚本,因为捕获的快照中没有显示该脚本。

我之前在测试 Yocto Build 中没有看到此问题。

CD Yocto-build
./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-<version>.txt 

谢谢。

此致。  
千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现 DL_DIR 是从 local.conf 设置的,如下所示。 我检查了 Yocto SDK 构建是否也可以从 SDK 最新版本完成。

    DL_DIR ="/home/arrow/ti-processor-sdk-linux-j7-EVM-08_01_00_07/Yocto 构建/下载"

    我将尝试找出本周客户能够在其平台上产生此问题的原因。

    谢谢。

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,

    是的,DL_DIR 是从 conf/local.conf 配置的。

    我怀疑客户在构建过程中错过了一些命令。

    请创建新线程并提供命令的所有详细信息以进一步调查。 立即关闭此线程。

    此致

    卡尔提克