“线程:测试”中讨论的其它部件
1.使用量化文件
建模类型 = 2
numParamBits=8
numFeatureBits =8
quantizationStyle =2
输入网络文件 ="/root/model/zh_yola/model/2_stage/20220114_two_stage/export_ssd_2stage448.onnx"
outputNetFile ="/root/model/zh_yola/model/2_stage/20220114_two_stage/out/tidl_net_448_Reg.bin"
输出参数文件 ="/root/model/zh_yola/model/2_stage/20220114_two_stage/out/tidl_io_448_Re_"
inDataNorm = 1.
单位= 128 128 128 128
内刻度= 0.0078125 0.0078125 0.0078125
InDataFormat = 0
InWidth = 448
InHeight = 448
inNumChannels =3
NumFrames =100
inData =/root/model-8.0/model/Front_detect_model/DRA_imgs/dra_image_list_dra_448.txt
后处理类型= 1
#perfSimConfig =.//./test/testvecs/config/import/perfsim_base.cfg
2.使用环境
型号:v0.63
SDK:8.0
3.problem 现象
电脑:

仿真器:

描述: