This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 A72(Linux)和 MCU2_0(RTOS)之间传输大数据

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072791/tda4vm-how-to-transfer-big-data-between-a72-linux-and-mcu2_0-rtos

部件号:TDA4VM

您好 TI,

我们想 将一些在 MCU2_0中减少的大数据传输到 A72文件系统,该怎么办? 我发现文件 I/O API 在 RTOS 中不起作用,它不会在特定的文件系统路径中创建任何文件,尽管它不报告任何错误。 因此,我想知道如何达到这一目的? 是否有演示? 谢谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veitch Kyrie,

    您可以从共享内存池分配内存,然后在 MCU2_0中复制数据,然后将 此缓冲区的指针指向 A72。 这就是所有图像缓冲区在核心之间传递的方式。 请查看 OpenVX 实施中的缓冲区传递情况。   

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布里耶什,

    请您对  OpenVX 接口更具体些吗? 由于我们将使用它来将来自 MCU2_0的以太网数据保存到 A72的文件系统中,我知道 OpenVX 实施  仅适用于 图像处理,因此它可能不适合这种情况? 如果我的理解有误,请纠正我,非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Veitch Kyrie,

    是的,它是合适的。  您只需从共享内存空间分配缓冲区,或者甚至使用 OpenVX 数据结构,然后使用 IPC 将此缓冲区指针传递到远程内核。 这有可能。

    此致,

    布里耶什