This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:显示底部的像素线。 DSS 错误?

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2PXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071277/tda2p-acd-pixel-line-at-bottom-of-display-dss-bug

部件号:TDA2P-ACD
“线程:TDA2PXEVM”中讨论的其它部件

大家好, 我们在 TDA2P 显示子系统上看到了奇怪的行为。  

在帧的底部看起来像一些未初始化的内存。 有时它有一些“条带”模式,有时没有,但总是存在。

我们重现此类行为的设置:

-连接了 Fusion 应用板的 TDA2PXEVM 板

- D3CM-IMX390连接到 Fusion 板上的端口0

将 TDA2PXEVM (非 Fusion 板)的 HDMI 端口连接到 PC 显示屏上的 HDMI 输入端口(戴尔/ThinkVision/任何其它设备)

- VisionSDK 3.07.01 (或3.08,相同行为)

- VisionSDK 配置: tda2px_EVM-Linux_all

-ISS usecase:1CH ISS Capture + ISP + DISPLAY

此外,我们还在  自定义 PCB 上看到了相同的行为,TDA2P 和自定义 LCD 面板连接到并行接口(DPI)。 LCD 面板的分辨率与 HDMI 使用的1080p 不同,但像素线仍然存在。

 无论 我们在展示的马赛克中显示多少个摄像机流,显示屏上都能看到这种行为。
此像素线始终位于显示屏上显示的整个帧的底部。 这就是为什么我们认为问题在 DSS 附近。

也许有人可以帮助我们调试此案例?