This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so 指针异常

Guru**** 1796780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072125/dra746-libglesv2_powervr_sgx544_116-so-pointer-exception

部件号:DRA746

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户使用 Android 8.1。 在设置界面中搜索蓝牙设备时,蓝牙设备被卡住。因为波纹是一些日志和图片,

行10208:01-16 13:30:43.099 3761 I crash_dummp32:从 tombstoned 获取输出 FD,类型:kDebugerdTombstone
行10211:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F 调试:************ ****************** ****************** ***
行10212:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F 调试:构建指纹:“TI/Full-jacinto6evm/jacintoto6evm:8.1.0/jbus /usr.heweiq.20220124.162831:userdebug/test-keys”
行10212:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F 调试:构建指纹:“TI/Full-jacinto6evm/jacintoto6evm:8.1.0/jbus /usr.heweiq.20220124.162831:userdebug/test-keys”
行10213:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F 调试:修订版:“0”
行10214:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F 调试:ABI:'arm'
行10215:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F debug:pid:3091,tid:3117,name:RenderThread >> com.android.settings <<<
行10216:01-16 13:30:43.101 3761 3761 F 调试:信号11 (SIGSEGV),代码2 (SEGV_ACCERR),故障地址0xa7743000
行10217:01-16 13:30:43.102 3761 3761 F 调试:r0 a7742ffc R1 a5660c60 R2 0000000c R3 00000002
行10218:01-16 13:30:43.102 3761 3761 F 调试:R4 0000000b R5 a5660c64 R6 a7742ffc r7 00000000
行10219:01-16 13:30:43.102 3761 3761 F 调试:R8 00000000 R9 00000000 SL 918b3000 FP 92df9970
行10220:01-16 13:30:43.102 3761 3761 F 调试:IP 00000040 sp 92df9900 LR 00000030 PC a002a532 CPSR 20010030
行10342:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:
行10343:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:回溯:
行10344:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#00 PC 00022532 /vendor/lib/EGL/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so
行10345:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#01 PC 0002515b /vendor/lib/EGL/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so (glTexSubImage2D+2970)
行10346:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#02 PC 0002e1ab /system/lib/libhwui.so (Android:uirenderer:::调试::DefaultGlesDriver:::glTextSubImage2D_(无符号 int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int, int,unsigned int,unsigned int,void const*)+34)
行10346:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#02 PC 0002e1ab /system/lib/libhwui.so (Android:uirenderer:::调试::DefaultGlesDriver:::glTextSubImage2D_(无符号 int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int, int,unsigned int,unsigned int,void const*)+34)
行10347:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#03 PC 00031571 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::调试::GlesErrorCheckWrapper::::glTextSubImage2D_(无符号,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int, int,unsigned int,unsigned int,void const*)+40)
行10347:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#03 PC 00031571 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::调试::GlesErrorCheckWrapper::::glTextSubImage2D_(无符号,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int, int,unsigned int,unsigned int,void const*)+40)
行10348:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#04 PC 0002da31 /system/lib/libhwui.so (wrap_glTextSubImage2D (无符号 int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int, int,unsigned int,unsigned int,void const*)+56)
行10349:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#05 PC 00085e0f /system/lib/libhwui.so (Android:uirenderer::上载 ToTexture (布尔,int,unsigned int,unsigned int,int,int,int,int,int, INT,int,int,void const*)+130)
行10350:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#06 PC 00085a69 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::纹理:::上传(Android:Bitmap&)+744)
行10351:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#07 PC 000863e3 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::TextureCache:getCachedTexture (Android::Bitmap*)+94)
行10352:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#08 PC 00086933 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::TextureCache::Get (Android:Bitmap*)+6)
行10353:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#09 PC 00059b51 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::BakedOpDispatcher::::BitonmapRectop (Android:uirenderer:BakedOper Rener&,Android::BakedOper:Bakirender& Bakeder:)
行10354:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#10 PC 0006a69f /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer::LayerBuilder::replayBakedOpsImpl (void*,Opvoid **)(void *,Android::udo*,Bakerenderer:**)和 edconst:162
行10355:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#11 PC 0004ba1f /system/lib/libhwDispatchu.so (_ZN7android10uirender12 FrameBuilder14replayBakedOpsINS2_17BakedOpcherEN618_15BakedOpRender0__+EERT0__)
线路10356:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#12 PC 0004b70b /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::渲染线程::OpenGLPipeline::Draw (Android:Layeruirenderer:Geometry UpdateThread:::Frame const&,Skrender&,Android:conrerr: Android::uirenderer::Rect connst&,bool,bool,Android:uirenderer::BakedOpRenderer::LightInfo connst&,标准::_1::vector<Android:sp<Android:uirenderer:::RenderNode>, 标准::__1::分配器<Android:sp<Android:uirenderer::RenderNode>> co
行10357:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#13 PC 0004a0b9 /system/lib/libhwui.so (Android:uirenderer:::渲染线程:::CanvasContext::Draw ()+148)
行10358:01-16 13:30:43.206 3761 3761 F 调试:#14 PC 0004cd0d /system/lib/libhwDrawui.so (Android::uirenderer:::渲染线程:::FrameTask:运行()+136)
行10359:01-16 13:30:43.207 3761 3761 F 调试:#15 PC 00051c13 /system/lib/libhwui.so (Android::uirenderer:::渲染线程::渲染线程:::线程循环()+178)
行10360:01-16 13:30:43.207 3761 3761 F 调试:#16 PC 0000d19d /system/lib/libutils.so (Android::线程::_threadLoop (void *)+148)
行10361:01-16 13:30:43.207 3761 3761 F 调试:#17 PC 0006dd41 /system/lib/libandroid_runtime.so (Android:AndroidRuntime::javaThreadShell (vo*)+80)
行10362:01-16 13:30:43.207 3761 3761 F 调试:#18 PC 00047cdf /system/lib/libc.so (__pthread_start (void*)+22)
行10363:01-16 13:30:43.207 3761 3761 F 调试:#19 PC 0001afc5 /system/lib/libc.so (__start_thread+32)

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    很抱歉,我们无法在 e2e 上支持 Android 和 SGX 查询。 如果您需要进一步讨论此问题,请与您的业务代表联系。

    此致

    海马特