This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:目标设备 C6457可以使用哪个 Code Composer IDE 和相关软件包? (CCS,XDC Tools,SYS/BIOS,Compiler,UIA 版本)。

Guru**** 1452740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072579/tms320c6457-which-code-composer-ide-and-related-package-is-possible-to-use-for-target-device-c6457-ccs-xdc-tools-sys-bios-compiler-uia-versions

部件号:TMS320C6457
“线程”中讨论的其它部件: SysBIOSXDS510

e2e.ti.com/.../CCSActualSettings.pdf

早上好,

为了更新我对 TMS320C6457目标设备的开发嫉妒,我想询问一些迹象。

实际上,我使用 CCS 5.3与编译器7.4.1,XDC Tools 3.24.5.48, SysBIOS 6.34.2.18,UIA 1.11.14配合使用。 COFF 文件设置为输出。

我尝试下载并使用 CCS8.3.1,这应该是管理 XDS510的最后一个环境。

之后,我尝试更新编译器和上面列出的其他工具,但似乎目标设备尚不受支持。

您能否指明我可以使用的 C6457目标设备的最新工具和相对软件包?

请提前感谢。

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    请注意,C6457是一个较旧的器件,根据产品页面,它不再具有任何设计支持:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6457

    因此,我们可以向您指出旧的软件版本,但我们无法回答有关此设备硬件或软件的任何问题。

    软件包可在产品页面上的设计与开发>软件开发:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6457#software-development

    请记住,您可能需要将较旧版本的 CCS 与此部件一起使用-稍后,我们会停止在新版本的 CCS 中支持旧部件。 我会将您的线索重新分配给 CCS 团队进行评论。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法比奥,

    CCS 的最新版本确实支持 C6457。  但是,正如您所注意到的,支持 XDS510的最后一个版本是 CCSv8.3.1。  所以你不想走得比这更远的地方了。

    您是否正在寻求升级编译器,xdctools,SysBIOS...?

    如果您只想使用更新的 CCS,我建议您使用现有的设备软件版本(SysBIOS 6.34,UIA 1.11)。 这些软件版本还将通过特定版本的构建工具(编译器7.4.1和 XDCTools 3.24)进行验证。  实际上,为7.4编译器获取最新的错误修复版本(即7.4.24)是可以的。

    也就是说,您可以使用 CCSv8.3.1,C6000编译器7.4.4,xdctools 3.24.5.48,SYS/BIOS 6.34.2.18和 UIA 1.11.14。

    此致,

    约翰